SUSTAINMICRON®——过滤技术新标准

现代油在技术上变得更加先进,也因此变得更加高效。但与此同时,油液过滤及油液调节所面临的挑战也在不断增加。我们的新一代创新滤芯——SUSTAINMICRON®,正在创立过滤技术的新性能标准:经过持续的研发,我们挖掘出了提高现有滤芯标准的巨大潜力。新一代滤芯具备可持续、安全、坚固等优点,专为所有要求一流过滤效率、高洁净度等级、极度节能和可持续油液过滤的行业而设计。新一代创新设计不仅能防静电放电,还能满足滤芯稳定性的最高要求。

您可在此了解可持续油液过滤的新一代 HYDAC 过滤技术并与我们的专家预约详聊!

立刻联系我们!

挑战

油液过滤过程中的高能耗导致碳足迹增加 可持续油液过滤要求我们谨慎使用资源

滤芯处的高压差增加了机器和车辆的能耗,从而导致排放增加。因堵塞或过滤器破损等原因频繁更换过滤器,也会导致本可避免的不必要资源消耗。

污染油会导致高维护成本和运营成本 机油过早劣化会导致机油和滤芯的更换间隔缩短

固体颗粒或静电放电 (ESD) 污染会导致过滤器更快被沉积物堵塞。这意味着为了保护机器或车辆的使用寿命,并预防不必要的停机,我们必须更频繁地更换机油和滤芯。

我们的解决方案:SUSTAINMICRON® 滤芯更高效的性能、更长的使用寿命以及优化的稳定性,实现了更高的可持续性

SUSTAINMICRON®正在创立油液过滤技术的新标准。独特的垫子和滤芯设计带来出色的静电性能和无可匹敌的过滤性能,同时极大地延长了使用寿命。该滤芯适用于移动与工业应用,并与久经考验的 Optimicron®滤芯 100% 兼容。

SUSTAINMICRON®了解我们的滤芯
 

Optimicron® 将由 SUSTAINMICRON® 取代——过渡至新一代滤芯

SUSTAINMICRON® 取代 Optimicron®、Optimicron® Pulse 及 Stat Free®。

新一代 SUSTAINMICRON®滤芯可防止静电放电 (ESD),并提供高弯曲稳定性和更换稳定性。该滤芯额外降低了高达 30% 的压差,将三款滤芯合三为一,会在未来取代 Optimicron®、Optimicron®Pulse 及 Stat-Free®
 

这款

SUSTAINMICRON®滤芯的向后兼容性将适用于今后的所有外壳尺寸,并可向后兼容之前的 ON、ON /-SFREE、ON/PS 滤芯以及作为备件滤芯与之互换。

如需有关过渡以及兼容性的更多信息,您可查阅我们的 常见问题解答部分

Dr. Timo LangHYDAC Fluid Care Center(过滤研发中心)主管

SUSTAINMICRON®过滤技术延长了过滤器的更换间隔并减少了机油劣化,不仅为客户提供了高水平的成本效益,还推动了油液过滤技术达到前所未有的可持续水平。

HYDAC 是您可持续油液过滤技术的合作伙伴 无论是移动应用还是工业应用:了解 SUSTAINMMICRON® 在油液调节和油液过滤方面为您带来的优势

可持续

可持续

除压差降低高达 30% 外,高分离效率也确保了稳定达到所要求的流体洁净度等级。
 

安全

安全

标配的静电优化可延长机油使用寿命,减少磨损,从而确保了更高的系统安全性。
 

坚固

坚固

防止筛网损坏的智能滤芯设计确保了高动态稳定性,可防止滤芯破损。
 

常见问题解答

黑色外层护套有何效果/益处?

结合创新性的新垫子设计,黑色绒布在 ESD 保护方面具有辅助作用。护套采用特殊的双组分纤维,对整个滤芯的静电优化具有显著的作用。

新外层绒布护套能起到扩散器的作用吗?

新绒布材料与之前的穿孔 PET 薄膜具有相同的性能。一方面,其能提供上游流量保护,另一方面,还可实现整个滤芯表面的均匀布油。

以前在白色 PET 薄膜上清晰可见的污染物和静电灼伤是否也能在黑色绒布上看到?

实际上,这方面的关系不大。由 ESD 引起的灼伤在新绒布护套上亦清晰可见。我们无法通过肉眼观察外层护套来检测滤芯污染的程度,即垫子上的污染。通常需要进行实验室测试来检测过滤垫上的污染。

SUSTAINMICRON® 会取代哪些滤芯?

SUSTAINMICRON®将三款滤芯合三为一。今后,其将取代 Optimicron®、Optimicron®Pulse 及 Stat-Free®因为 SUSTAINMICRON® 可防止静电放电 (ESD),并提供高弯曲稳定性和更换稳定性。在极其关键的系统中,Stat-X®仍将是我们防 ESD 的首选滤芯技术。
 

绒布是否可保护滤芯免受外来污染?

与 PET 薄膜一样,外层绒布护套在卸下滤芯时也能防止污染。还可以在安装滤芯时保护过滤垫免受污染。

绒布更容易损坏吗?

该绒布专为预期应用而开发,其坚固的结构可提供足够的保护。
 

绒布与带有椭圆形穿孔的 PET 薄膜在流动特性方面有何不同?

绒布的高孔隙率可确保均匀的流动,因此改善了 PET 薄膜所期望的均匀流动特性。

SUSTAINMICRON® 是否向后兼容现有外壳?

SUSTAINMICRON®滤芯的向后兼容性将适用于今后的所有外壳尺寸,并可向后兼容之前的 ON、ON /-SFREE、ON/PS 滤芯以及作为备件滤芯与之互换。
 

在过渡阶段,进货部门如何识别新一代滤芯?

在从 Optimicron®过渡到 SUSTAINMICRON® 期间,滤芯包装将贴上封贴。贴纸上显示的二维码可查看更多信息。
 

在过渡阶段,是否会有部分货物同时包含 ON 和 SN 滤芯?

过渡后,随着库存的周转,可能会出现 Optimicron®(ON) 与 SUSTAINMICRON®(SN) 滤芯暂时混合的情况。交货单、订单确认书以及报价单上会提供相关说明。
 

下载

您的油液过滤和油液调节专家

请联系 HYDAC 专家团队并安排咨询预约!

联系我们