利用 Stat-X® 减少静电放电 HYDAC——您的机床滤芯合作伙伴
使用 Stat-X® 滤芯减少系统中的有害静电放电,预防电子故障。
使用 Stat-X® 滤芯减少机床中的静电放电使用 Stat-X® 滤芯减少系统中的有害静电放电,预防电子故障、油液降解物产生以及所用滤芯损坏。
在行业中,价格低廉、环保与创新性液压油越来越受欢迎。此类油品一般不含锌与灰,也不含硫。目前,合成添加剂用于替代含锌添加物。缺乏锌添加剂会降低油液的导电性,这会在许多工业解决方案中出现问题。如果低导电性油液流经传统液压或润滑油滤芯,由于电荷分离效应,油液可造成很高的静电放电。如果电荷超出一定限度,会以静电形式突然释放。最典型的形式是火花放电,可能会在多个位置发生。如果系统中发生静电放电,可能会导致以下问题:
滤芯烧毁或堵塞
油液降解产物增多(漆膜),因而导致组件磨损增加,同时导致换油间隔变短、
电子组件损坏、
油罐爆燃、通气滤芯烧毁。
如果静电放电发生在系统之外,可能会因剧烈闪燃造成人员受伤。这会影响机械健康与职业健康,并需要采取紧急措施。
雇主责任保险协会公告:
“无锌无灰油液的导电性较低。如果这种低导电性油液流经传统滤芯,滤芯和油液可能会带静电,而静电放电可能会发生在系统内或系统外。[...]”
来源:DGUV Information FB HM-082“Filtration von Hydraulikflüssigkeiten”[液压流体过滤],2016 年 7 月版,德国法定事故保险联合会 (DGUV) 木材与金属专业领域 HB HM,美因茨
利用 HYDAC 过滤器技术方案提高系统可用性、机械安全,并实现成本优化
我们的客户是一家国际机床制造商,他们注意到部分客户的液压油中含有燃烧残留物,导致滤芯损坏。并且在某些情况下,液压系统中安装的电子组件甚至会发生故障。在意识到问题后,客户迅速联系了我们,因为了解到 HYDAC 在液压和过滤领域是专业的系统合作伙伴,希望我们能共同寻找合适的解决方案。我们的目标是消除对电子设备的干扰,并显著延长液压油与滤芯的使用寿命。
HYDAC 过滤专家和机床工业团队对现场其中一台机床所有者的问题进行了分析。对机床进行了测量、油液分析,并进行了询问。团队很快发现,机床所有者在机床中使用了导电性较低的创新性液压油,
而这就是问题所在。在 HYDAC FluidCareCenter®,团队对不同油液与过滤器的组合进行了进一步分析与测试。
因此对创新性 Stat-X® 滤芯技术进行了测试。此项技术已在最终客户处测试成功,能够将系统中的静电荷降至最低水平。由此避免静电放电产生。目前,Stat-X® 解决方案已在制造商中的所有机械中使用。
Stat-X® 滤芯可在较为关键的液压与润滑应用中预防静电放电产生
多年来,HYDAC Filtertechnik 一直致力于应对液压与润滑系统中的静电放电,并预防系统严重损坏。
创新性 HYDAC Stat-X® 滤芯具有极为特别的结构与介质,可有效减少静电荷产生。由于电荷电势几乎为零,因此能够有效抑制火花产生。
结果
润滑油正朝着现代化、低导电性的趋势发展,在此背景下,我们的客户在机床液压系统中发现了静电电荷累积与静电放电现象。这种现象会损坏系统中的过滤器和组件,并导致油品降解的现象加剧,例如漆膜。使用 Stat-X® 过滤技术可以减少系统中危险的电荷累积与放电现象,同时实现卓越的超精细过滤。
现在,HYDAC 已将 Stat-X® 过滤器作为机床制造商液压系统的标配部件。与传统滤芯相比,采用 Stat-X® 技术取代传统滤芯还可将液压油与过滤器的使用寿命最多延长 20%——使用该技术的系统至今仍在平稳运行。