利用坚固同轴阀实现商用车辆能源利用优化
HYDAC 是您的定制 CX 阀合作伙伴
利用坚固同轴阀实现商用车辆能源利用优化运行配备箱式倾卸机的自卸车时确保其功能正常、节省时间
HYDAC 可提供坚固的阀门解决方案,从而以可持续方式提高移动机械的安全性与生产率。我们与您合作,根据您的要求开发出最佳组件与系统。通过以下客户实例之一,了解我们作为商用车制造领域创新性问题解决专家的专业知识。

优化控制技术是商用车领域的首要目标!
在各种条件下,必须都能够确保移动机械效率与安全,重点是功能与参数。
自从引入更加严格的二氧化碳指南后,机械制造商还需要实现废气排放最小化。另一方面,操作员较为关注的是最大功能可靠性。运营成本通常非常关键。对机械功能可靠性、速度与能源需求进行优化的企业能够以持续方式降低成本,并提高操作员的生产率。对主要功能关键部件的技术进行进一步开发与优化尤为重要。
在观察配备箱式倾卸机的自卸拖车时,我们会立即发现,由于在设计上无法承受更高的压力负荷以及污染造成的额外压力,传统的阀门技术往往会出现技术问题。由此产生的压力顺序控制可能会导致多个功能重叠,最终造成各种故障。
HYDAC 可提供坚固的阀门解决方案,可对翻斗机的倾卸功能进行持续优化。这一成功案例证是我们作为创新问题解决专家的专业技能证明。
HYDAC——具备应用知识的问题解决专家配备箱式倾卸机的自卸拖车的最佳同轴阀技术
我们的客户是一家商用车领域的拖车与箱式车体制造商,他们在配备箱式倾卸机的自卸拖车中发现了倾卸阀的优化潜能。
在现有的阀门解决方案中,压力顺序控制会造成多个功能重叠,因而故障频发。现有阀门解决方案下,压力损失与 ∆p 无法满足客户的说明要求。原阀门也容易受到污染影响,并且对于应用来说不够坚固。以上这些问题导致了故障反复出现,以及倾卸功能时间延长。
因此,制造商希望寻找拥有专业技术和广泛应用知识的问题解决专家。HYDAC 能够满足所有这些要求,因此在现有的、久经考验的 CX 阀门解决方案的基础上,专家开发了创新性解决方案,并添加了附加功能。
我们的解决方案:HYDAC 2/2 换向同轴阀采用紧凑、坚固设计,实现更快倾卸
通过与客户协作,HYDAC 专家对问题进行了分析,并确定了各种可能的解决方案。在此基础上,专家将现有的 CX 阀系列进行了进一步开发,使其成为全新、坚固、更加可靠的定制解决方案。我们可提供各种尺寸的 CX 阀。此处的决定性标准是压降,因为阀门必须承受 250 巴的压力,CX 阀材料特性和质量特性也证明了它在压力范围内对流体的抗渗性。同时,由于车身下降速度加快,制造商以及全体操作员也节省了时间,并因此受益。CX 阀采用紧凑设计,在集成至系统时能够节省空间。
结果
采用 CX 阀门解决方案后,压降能够满足客户规格要求。阀门设计紧凑、坚固、∆p 值低与抗污染性都让人印象深刻。我们的 CX 阀为终端客户减少了故障次数。
功能速度优化为操作员带来了益处,每天可以进行更多操作。机械节省了倾卸时间,自动降低了运行成本,车辆的使用效率得到提高。
成本优势使我们在市场上脱颖而出。我们的客户对此优势非常信赖,直到今天,他们的产品仍然在使用我们的系列解决方案。
HYDAC 专家评价:
“我们的成功基于我们的产品能够满足客户的相关要求,并改善操作员的工作条件,使最终客户的日常作业更加轻松。