过滤系统

FluidMonitoring Software FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Light 是一款用于读取、显示和编辑 HYDAC 流体传感器数据的软件。它可以同时连接 3 个传感器。

FluMoS Light 可搭配使用最新一代 HSI 接口传感器(CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®)和不带 HSI 接口的传感器(CS 2000、FCU 2000、FCU 8000)。

FluMoS Light 用于:

  • 在 PC 中以图表和图形格式在线显示测量值
  • 可将日志文件保存至硬盘
  • 可将硬盘/软盘中的日志文件显示为图形文件并进行备份
  • 可处理已保存文件,例如,使用 Microsoft Excel

 应用领域:

  • 可远程监控传感器测量数值
  • 视情保养

下载 FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS Mobile

适用安卓系统的 HYDAC FluMoS Mobile——您可通过该软件访问 HYDAC FluidControl Units

使用您的安卓设备,获得流体状态监控测量数据!
FluMoS Mobile 是用于显示 FluidControl Unit FCU 1000 和 SensorMonitoring Unit SMU 1200 测量数据并将其下载至您的安卓设备的工具。

FluMoS Mobile 的功能

  • 以图表格式显示您的 FluidControl Unit FCU 1000 测量值(固体颗粒污染、水饱和度和温度)
  • 以图形格式(每个测量通道一个图形格式文件)显示您的 FluidControl Unit FCU 1000 测量值进程(固体颗粒污染、水饱和度和温度)
  • 将 FCU 1000 或 SMU 1200 内部存储器中的 .dat 格式日志文件选择性下载到您的安卓设备上
  • 使用您的安卓设备在线存储测量数据(后续版本可实现)

您可通过电子邮件轻松将 .dat 文件转发至其他设备,例如 PC。
这样就可在 FluMoS 中处理文件。

下载 FluMoS Mobile

功能模块与编程辅助工具 ContaminationSensor CS 1000

我们提供编程辅助程序(如下所示),方便您将 Contamination Sensor CS 1000 整合至 Siemens S7-300 / S7-400 控制系统。此软件可免费下载。

其由功能模块和编程说明组成。


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

功能模块 CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Fluidtechnology

Embedded Board Configurator

图形软件工具Embedded Board Configurator使用户能够实现与 HYDAC 比例阀的板载电子设备 (OBE) 的通信并为其设置参数。

可对多项数值进行实时监控,并查看与修改内部参数。

此外,该软件还可保存与导入参数,以实现快速交换,并缩短系统启动时间。

下载

转到 HYDAC 比例阀

系统工程

EHCD 控制模块参数设置软件

我们的参数设置软件可通过简易、快捷的方式为数字控制模块设置参数。

主要功能简介:

  • 以图表方式输入参数
  • 保存与加载参数集
  • 过程数据显示屏
  • 四通道示波器功能,可存储数据
  • 远程控制功能
  • 所有数字 EHCD 控制模块均可通用

识别所连接模块后会读取参数,并以参数图表形式显示。

导出功能可将参数集从 PC 导出至模块。

即使未连接任何模块,用户也可通过离线模式在 PC 上对参数集进行编辑并保存。

显示屏功能可根据所连接模块显示过程变量以及数字输入输出。

通过所集成的远程控制功能,可实现对控制器的直接控制,且无需更高级别的控制即可实现对传送装置的驱动。

参数设置软件可基本在所有装有 Windows 2000/XP/7/10 系统的 Windows 计算机上运行。

下载

KineSys

HYDAC Frequency Inverter—Cabinet Mounted HFI-CM

HFI-CM-Startup PC 软件 (HYDAC Frequency Inverter—Cabinet Mounted) 功能强大,提供多种快速启动与优化 KineSys 驱动系统的方法。

通过引导式对话与驱动程序的图形支持进行初次启动,极大简化了机电或液压系统的配置过程。通过电子铭牌对电机进行参数设置。

调试文件可用于执行顺序启动。这极大地节省了系列项目的处理时间。软件配备实用、直观的诊断工具。

下载 HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDAC Frequency Inverter – Motor Mounted HFI-MM

HMM Start-Up (c) PC 软件采用直观的用户界面,操作非常方便,是连接 HYDAC KineSys 驱动系统的完美界面。

该软件能够快速、直接地对机电或液压系统进行参数设置。所集成的示波器功能可用于显示运行与测量数据,并对设置进行检查。
自动电机识别、默认参数设置与自定义实际数值显示实现了应用初次启动的自动化,并加快了初次启动的速度。

下载 HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

电子元件

HMG 2500 / 30x0 PC 软件

此软件是便捷、简易的套件,用于分析与归档通过HMG 2500 / 30x0记录的曲线与日志,或按需导出数据,以集成到其他 PC 程序中。

此外,还可直接通过电脑运行 HMG 2500 / 30x0。可以进行基本设置,线上开启测量,并直接在 PC 屏幕上实时显示测量曲线。

下载 HMGWin V03 软件

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 用户手册 EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

CMWIN PC 软件

此软件专为状态监控应用开发。

除 HMGWIN 3000 的功能外,它还能够实现

  • 状态监控传感器(HLB 1300、AS 1000、AS 3000、CS 1000)和
  • 状态监控设备(CMU 1000、CSI-F-10)

的读取、配置与参数设置。

此外,可轻松、便捷地创建、整合与测试用于 CMU 1000 和 CSI-F-10 的用户专属应用程序(符合 IEC 61131 标准)。

固件 CMU 1000 拥有多个版本。V01.xx 版本 CMU 只能使用 V01.xx 版本进行更新,而 V02.xx 版本 CMU 只能使用 V02.xx 版本进行更新。

下载 CMWIN V03 软件

CMWIN Handbuch DE

CMWIN 用户手册 EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB 驱动程序

如果 HYDAC 测量工具首次连接至 PC,则需要首先安装所需的 USB 驱动程序。
驱动程序也包含在交付范围内的 CD-ROM 中。


HE 虚拟 Comport 驱动程序

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500、HMG 510、HMG 3010、CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500、HMG 510、HMG 30x0、CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

更新测量工具以兼容 USB 3.0

如果将 HYDAC 测量设备(HMG 510、HMG 3000、CMU 1000)连接至 USB 3.0 时出现问题,您必须执行驱动程序更新。


下载 USB3 更新

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 更新说明 EN

ZBE P1-WIN PC-软件

用于对可编程 HYDAC 压力开关与 HYDAC IO-Link 传感器进行编程与参数设置。

ZBE P1-WIN PC 软件仅可与 HYDAC ZBE P1 编程适配器配合使用。

下载 ZBE P1-WIN PC 软件