氢气——蕴含无限潜力的技术凡涉及氢气,对专业人才和知识的需求极为迫切

在氢气这个话题上,还有很多问题需要我们长久探索。这是因为氢气的生产、供应和使用目前仍对企业构成挑战。但有一点可以肯定:氢气及移动和工业解决方案中的替代能源拥有巨大的潜力。它们能够推动家庭、工业和交通运输领域在未来实现环保和零排放。

但是关于氢的主题变得日趋复杂。正因为如此,身边有一位专家为您提供创新解决方案,同时还能带来久经考验的产品和数十年的行业经验,这将是您决胜的关键。无论是新项目开发还是系列生产,HYDAC 都将助力您成功实施项目。告诉我们您的需求。

客户对与我们合作的评价 — 立即观看视频

电解和制氢

氢气是在通往碳中和未来的道路上,工业和基础设施领域中最有望替代化石燃料的替代能源之一。可以通过多种工艺生产氢气。最具可持续性的方法是使用可再生能源产生的电力进行水电解。在该工艺中,使用电能将两个水分子 (2H2O) 分解为两个氢分子 (2H2) 和一个氧分子 (O2)。

无论采用何种技术(碱性电解 (AEL)、阴离子交换膜电解 (AEM)、质子交换膜电解 (PEM)、固体氧化物电解 (SOEC)),我们不断扩大的产品系列都能为您的氢气生产提供支持。我们提供广泛的产品,旨在提高您的电解槽效率、经济性和安全性。

我们的产品系列

热流体管理

在复杂的热流体管理方面,我们的辅助设备 (Balance of Plant) 解决方案值得您信赖。我们的产品系列涵盖了空气冷却系统,例如用于液体流动(去离子水、含水氢氧化钾)的冷却系统,以及用于冷凝干燥的压缩机冷却系统(气体冷却器),以从气体和液体中过滤颗粒物。我们在气溶胶分离、流体处理和气体压缩方面是您的可靠联系伙伴。我们也为电解槽的辅助设备 (Balance of Plant) 提供各种产品,包括精选的阀门和传感器(压力、温度、电导率、液位变送器、液位开关)。

氢气/气体干燥

某些应用要求使用高纯度氢气。然而,生产出来的粗氢气体往往会受到来自水和氧气杂质的污染。DIN EN 17124 规定这些杂质必须小于 5ppm。借助我们的创新氢气干燥技术,在必要时,我们生产的氢气纯度可以高于标准要求。

分离器优化/相分离

氢气生产带来了诸多挑战,而气体-液体分离也同样面临这些问题。传统的分离罐体积庞大,无法对混合物进行主动分离。有了 HYDAC 解决方案,分离罐可以减少到最低限度,并通过主动脱气装置最大限度地提高整个系统的效率。我们很乐意为您的分离器进行安装空间优化潜力评估——敬请与我们联系!

液压堆栈夹紧装置

螺纹杆还是液压缸?许多电解槽制造商依靠螺纹杆或蝶形弹簧垫圈来夹紧堆栈。与这些方法不同的是,液压堆栈夹紧装置可在操作过程中实现堆栈上力的均匀分布。这样可以防止双极板之间发生泄漏,简化维护工作并延长使用寿命。我们可支持您在堆栈作业时实现主动堆栈预紧,以及在堆栈装配时实现静态堆栈夹紧。

加氢站

当用作替代能源时,氢气使零排放驾驶成为现实。除了为燃料电池车辆提供动力外,氢气与氧气之间的反应仅产生纯净的水蒸气。这对人类和环境都不会有危害。

这项技术在全球范围内越来越重要,促使加氢站基础设施不断扩张。加氢技术在可用性、能效及成本方面的持续发展起着关键作用。HYDAC 目前能为您提供广泛的产品支持——但同时,我们也正在研发新的产品系列和技术创新。请随时联系我们。

我们的产品系列

颗粒污染物、氢气质量与气体清洁度

无论是颗粒污染物还是有害气体,氢气都必须满足较高的清洁度标准。颗粒污染物可能导致加氢站内及燃料电池车辆系统故障。作为技术清洁领域的长期专家,我们开发了 PSA-H70 产品,用于采样加注站并评估颗粒污染物负荷。结果:我们为您带来一套适用于加注站的完整气体过滤解决方案,适用于从低压到高压(最高达 1050 巴)的需求,既适合颗粒物分离也适合液体分离。

有害气体可能导致燃料电池堆出现缺陷(即所谓的催化剂毒化)。全球独家:HYDAC 正在开发一种气体质量传感器,用于持续测量加注站储气库内的气体成分。

氢气冷却

为冷却压缩机系统,我们根据您的要求提供高效冷却系统及热交换器。我们为加氢站的压缩气体再冷却提供定制解决方案。无论是屋顶结构、V 形设计还是直接集成到储罐中,您都可利用我们的专业知识来优化加注站冷却系统。

随着我们产品系列的不断扩大,我们很快就能为您提供符合 SAE J2601 标准的储罐工艺低温预冷产品。至此,我们的氢冷却全包方案全部完成。

传感器/压力变送器

加氢站的加注过程受压力控制。这意味着需要可靠和安全的传感器。HYDAC 为您的应用提供从低压到高压(16-1050 巴)的全系列氢气传感器。我们的传感器专为氢气应用而开发——由高镍含量不锈钢制成的特殊测量元件可防止发生氢脆。

我们通过 SIL 2 认证的全新传感器,可用于分配器(“泵”)等设备。与我们进行一对一咨询,了解我们的全新解决方案的诸多优势。

压缩机驱动技术(压缩机系统)

许多氢气压缩机运营商的目标是实现故障保护、节能和资源节约型运行。HYDAC 的创新型液压驱动装置使之成为可能。我们会检查传统系统或变速系统是否适合您的应用,以及哪种系统能为您带来最大的节约潜力。我们能够为系统配备连续液压流体状态监控功能,以提高系统可用性。除了远程访问外,油液分析也可以在 HYDAC 流体养护中心进行。

移动和工业解决方案中的燃料电池系统和 H₂ 发动机

作为未来技术,燃料电池在移动和工业解决方案中蕴藏着巨大潜力。氢动力列车已不再只是幻想。它们是现实存在的。在私家交通、重型运输、工程机械、农业机械、船舶以及应急能源供应领域,零排放车辆的发展也在不断推进。为了使燃料电池系统能够以功能安全和节能的方式运行,需要采用复杂而精密的技术。凭借多年的行业经验和高度的创新力,我们已经能够为您提供广泛的产品组合,并且我们还在不断扩充这一系列。

我们的产品系列

传感器与阀门技术

燃料电池与高压储罐系统配合运行时,伴有高速流动和温度波动。HYDAC 开发了一系列阀门技术,用于在氢气罐的高压区域和燃料电池的低压区域安全、精确地控制物料流动。十多年来,我们的高压传感器一直致力于帮助检测压力并确保系统安全运行。百闻不如一见,亲眼见证一下吧。

空气质量和氢气质量

如果生产过程中有小型颗粒物和有害气体进入燃料电池系统,或在运行过程中进入燃料电池堆,燃料电池会立即感应到污染。为了保护燃料电池不受这些因素的影响并延长其使用寿命,需要在燃料电池系统中附加各种过滤器。为了保护空气侧和氢气侧免受这种污染,我们有不同的过滤器技术和分离技术供您选择。

热管理

与使用内燃机的移动和工业应用不同,燃料电池系统中的热能都不会随废气流散失。大部分都在冷却水中消散了。这导致燃料电池应用对冷却功率的要求更高。由于新增了许多电气设备,如电动机、变流器乃至电池系统,冷却和热管理系统变得更为复杂。HYDAC 通过创新方案,助力您在复杂冷却与热管理系统的开发与集成上取得进展。

控制技术

为了使燃料电池系统和储罐系统以功能安全的方式运行,需要全面了解电流、物料流和信息流。基于这种理解和开发复杂软件系统的能力,HYDAC 能够提供定制化的控制系统架构。为了使电气系统的集成更加容易,我们还使用了自己的功能极其强大的控制器和功能安全的软件架构,以及经过多年测试的 HYDAC 功能模块。

常见问题解答

什么是电解槽?它是如何工作的?

一般来说,电解槽是一种利用电能进行分离、分解和转化物质或分子(氧化还原反应)的装置。在水电解槽中,水分子 (H2O) 被转换为氢分子 (H2) 和氧分子 (O2)。

实际反应在电压约为 1.4 V 的电化学电池中进行。出于实用性的考虑,这些电池(电气串联)可以堆叠成堆。围绕机电电池的所有周边设备都属于“辅助设备 (Balance of Plant) ”的范畴。

那么辅助设备 (Balance of Plant) 是什么意思?

辅助设备 (Balance of Plant) 是一个通常与能源技术相关的术语。它指的是除发电装置或转换装置本身以外,能量转换所需的所有辅助组件和系统。

对于电解槽而言,辅助设备涵盖能源管理(变压器、逆变器、电源控制器等)、流体与气体管理(水调节、流体与气体相分离、气体干燥、气体压缩)以及热管理(电力电子设备、堆栈和冷凝干燥的冷却系统)。

什么是燃料电池?它是如何工作的?

燃料电池由两个电极组成——阳极(氢气侧)和阴极(空气侧)。两个电极之间由电解质隔开。在 PEM 燃料电池中,这是一种半透膜,只对质子具有渗透性。

氢气被输送到阳极。随后,在催化剂(通常为铂)的帮助下,质子和电子被分离。质子随后通过膜迁移到阴极。电子通过电气设备流向阴极,从而提供电能。在阴极,质子和电极与周围空气中的氧气结合生成水。

什么是“机电电池”?

“电化学电池”一词是不同类型电池的总称,如电解池、蓄电池、电池或原电池。这类电池有时是可逆的,如蓄电池。它们可以充电和放电——这意味着它们可以将电能转化为化学能,并以电能的形式再次释放出来。此外,某些类型的电解池还可以作为燃料电池运行。这意味着氢气和氧气转化为水会释放出电能和热量。

电解池和燃料电池由双极板、电极组成,根据技术不同,可能还包括气体扩散层 (GDL) 和膜。当使用“质子/阴离子交换膜”(PEM/AEM) 时,这些膜常常直接与电极相连,被称为“膜交换组件”(MEA)。

什么是“膜电极组件”(MEA)?

膜电极组件 (MEA) 可以有多种理解方式。在某些情况下,它仅指涂有催化剂层的膜(一侧用于阴极反应;另一侧用于阳极反应)。然而,通常情况下,气体扩散层也会被包括在内,因为它们也必须具有导电性。

根据不同的技术,膜由不同的聚合物或陶瓷材料构成,这些材料能够选择性地传输质子、阴离子(例如,氢氧根离子 = OH)或氧气。气体扩散层的作用是尽可能均匀地输送产生的气体(电解过程),特别是使用的气体(燃料电池),使其远离或朝向反应区域(催化剂层)。这些气体通过双极板中的通道进出电化学电池。

双极板由什么组成?

安装在多电池或堆栈结构中的双极板主要负责将一个电池的阳极与相邻电池的阴极进行物理和电气连接。燃料电池中的双极板还负责将反应气体引导至反应区域。为此,在板的两侧铣制或压制出流体轮廓(流场),让氢气在一侧流动,空气则在另一侧供应。

双极板由单个燃料电池的两极组成:载氢阳极板(负 (-) 极)和供应反应空气的阴极板(正 (+) 极)。双极板还能调节水蒸气的去除以及热能和电能的输出。在电解池中,它们主要用于冷却电解槽,向阳极侧提供反应气体,以及去除反应中产生的氢气和气体。

什么是“堆栈”?

在电解和燃料电池技术中,堆栈是串联连接的电化学电池堆,包括外壳/框架/夹紧元件。根据 P=U*I 的公式,串联连接可以在相同功耗的情况下提高供电电压并降低电流。除此之外,在堆栈中进行串联还简化了系统的整体设计。

什么是压力罐系统?

气态氢经高压压缩后可储存在储罐中。例如,在运输领域,商用车的压力水平为 350 巴,小汽车为 700 巴。在 700 巴时,密度大约为 40 kg/m³(350 巴时为 24 kg/m³)。高压蓄能器为少量储存提供了低成本解决方案,因此主要用于小汽车和商用车等移动应用。
目前市场上有四种不同类型的压力容器:

  • 第 1 类:压力容器仅包括金属壁(通常为钢)。标称压力在 200 巴范围内。
  • 第 2 类:除金属壁外,压力容器还有一个由树脂浸渍玻璃或碳纤维制成的护套,标称压力最高可达 1000 巴。
  • 第 3 类:储罐有一层金属衬里(通常是铝材质),并且整个储罐外围包裹着一层碳纤维护套。标称压力一般为 350 或 700 巴。
  • 第 4 类:蓄能器有一层塑料衬里(通常是聚酰胺或聚乙烯),而护套通常采用碳纤维,这与第 3 类容器相似。标称压力一般为 350、500 或 700 巴。

液态氢的优点和缺点是什么?

与气态氢储存相比,液态氢作为燃料在能量密度方面具有优势 (71 kg/m³)。储罐内的压力也可以保持在低水平。这一点对储罐系统在以下方面很有利:储罐重量、空间需求、成本(尤其是对于较大的存储体积)和安全性。

然而,生产低温氢气 (-253 °C) 的成本不容忽视。如果没有持续冷却,氢气也会发热。这会导致储罐内压力增加。从而造成“沸腾”损失。换言之,气态氢会流入环境中。

目前有哪些类型的氢气发动机?

氢气发动机是一种以气态氢代替液体燃料(如柴油和汽油)运行的气体发动机。有一种纯氢发动机,以纯氢气为驱动力。还有一种双燃料氢气发动机,由氢气和其他气体(如甲烷和天然气)混合燃料驱动。

氢气发动机被认为是燃料电池的替代品,因为现有的内燃机可以通过相对较少的技术工作进行改造。然而,研究表明,随着燃料电池的普及,成本优势将大大降低。此外,氢气发动机还面临着效率低下、维护需求升高以及标签并非完全碳中和等问题。

燃料电池电动车 (FCEV) 是如何工作的?

“燃料电池电动车”(FCEV) 完全由电动机提供动力,与之相同的还有“电池电动汽车”(BEV)。

与 BEV 不同的是,它所需的电能并不是由大型驱动电池(称为牵引电池)提供。相反,它是通过将替代能源的化学能转换为电能来提供的,而这种转换需要使用燃料电池。

目前,燃料电池尚未设计成像内燃机那样能快速且持久地应对负荷变化。因此,安装了一个(小型)驱动电池,在负荷低时充电,并在负荷高时提供额外动力。这样,当 FCEV 在行驶时,燃料电池就能以相对恒定的负载运行。

燃料电池发电厂的效率如何?

燃料电池发电厂 (FCPP),热电联产 (CHP) 以及和燃料电池热电联产厂 (FC-CHPPP) 其整体效率之高令人印象深刻。根据所使用的燃料电池技术,目前的电效率约为 30-60%。由于电力和热量直接由机电反应产生,无需任何进一步的转换步骤,因此总体效率可达 95% 以上。

迄今为止,燃料电池发电厂的功率范围主要在 10 kw 至 3 MW 之间。然而,近年来,在较低功率范围内的发展越来越多地倾向于微纳米燃料电池热电联产厂系统,这类系统适用于独栋和半独栋住宅,其电力输出为 0.3-1.5 kW,热输出为 0.6-2.0 kW。在高功率范围内,发电厂的功率已达到约 80 MW,在未来几年内,将通过模块化设计进一步提高功率。

什么是“Power-to-X”?

Power-to-X(也称 PtX 或 P2X)是指利用可变可再生能源的电力盈余来辅助各种技术。例如,这些盈余可以直接储存在电池中(电转电)、转换为热能(电转热)或用于生产化学能源(电转气、电转液体)。

如果盈余电力被用来生产化学能源,通常还会进一步细分(例如,电转氢、电转合成气、电转氨、电转燃料等)。

为什么氨在氢经济中发挥着重要作用?

氨(NH3)是氮和氢的化合物,在标准环境下呈现气态。自 Justus Liebig(约 1840 年)研制出氮肥以来,氮肥一直是最重要的基础化学品之一。但直到 1913 年左右,Haber-Bosch 工艺在路德维希港的 BASF 被用于工业规模,年产量才得到巨幅增加。今天,氨是产量最大的化学品之一(2021 年产量为 1.465 亿吨,其中 80% 用于生产化肥),也是所有其他氮化合物生产的基础。

鉴于氢经济的可持续发展不断推进,预计氨的年产量将进一步增加。原因:它比纯氢更适合运输和储存。

由于氨的沸点为 -33°C,相比氢(沸点为 -252°C),液化氨要容易和便宜得多。与氢气相比,氨气的体积能量值更高(3.2 kWh/l 对比 2.8 kWh/l),这一点也非常重要,尤其是在物流运输方面。