HYDAC 旋转驱动控制

经过多次实践验证的液压技术结合智能控制技术

旋转驱动控制是一种更为智能的速度控制,非常适合您的移动机械。这是因为,电子液压系统要求高精度,尤其是在环境保护要求不断收紧或有新法规出台的情况下。只要有速度控制功能与高功率密度结合的需求,旋转驱动控制器就能通过电子控制实现极高的精度和动态性能。让您的移动机械发挥最佳性能 - 即使有压力波动也不在话下。

旋转驱动控制–高度灵活的速度控制适合您的移动应用

精确与稳定 尽管存在压力波动和并联耗电器械,精准度依然不受影响

现代机械成就了工业技术的进步。它们不断结合高效率与精准度和动态性能。液压机器的功率密度尤其高,需要加以控制才能获得最佳效果。这些技术发展表明,尽管受到压力波动和并联耗电器械等影响,但对高精度和稳定性的要求越来越重要。

越来越严格的立法和环境保护 有效利用肥料和砂石资源

涉及环境保护、消费者保护以及肥料和砂石资源的节约利用的法律日益严格,这导致移动机械的规范范围在不断扩大。为了满足这些日益增加的需求,设计得尽可能动态和基于需求的个体功能变得越来越重要。这需要现代控制技术。

能源成本和原材料成本节节攀升 减少磨损、能源和材料成本

原材料价格上涨,特别是燃料和工作设备的价格上涨,给机器操作员带来了沉重的压力。因此,让机器在运行的同时更加节省资源变得越来越重要。重点是优化工作流程和节约材料。持续而稳定的驱动器可为减少磨损、降低能源成本和材料成本做出重大贡献。

我们的解决方案:动态而精确的速度控制HYDAC 旋转驱动控制系统概览

HYDAC 旋转驱动控制装置采用液压元件,可实现高度动态和精确的速度控制。我们的方法是将久经考验的液压和电子系统组件的优势与现代机器控制的优势相结合。通过这种方式,液压机械能够充分发挥其潜力。结果:产生一种能够提供较大力量的机器驱动器,同时能够以高度动态性能和高精确度进行调整,从而符合客户的特殊要求。该子系统能够兼容所有常见的恒压系统和负载传感系统。它还提供基于 CAN 的标准化协议,与机器控制器和 HYDAC 机器服务工具 (MST) 进行通信。

旋转驱动控制主要由以下部分组成:

  • 液压电机
  • 阀门技术
  • 速度传感器
  • 带有应用程序软件的控制器

您的优势—独立子系统 独立子系统是取得最佳成果的利器

旋转驱动控制可调节压力波动或并联耗电器械等因素对机器的影响。HYDAC 解决方案正是一个独立的子系统,它完美地融入了液压机械传动系统,实现了最佳效果。因此,RDC 非常适合开发具有分散式个体功能的移动机器。

您的优势 - 自动校准 自动校准是取得成功的关键

旋转驱动控制的一个核心元素是系统的自动校准。为此,旋转驱动器在检测水力机械传动系统个别行为的同时,会执行一个序列。由此得出的系统特性将存储在控制系统中,用于优化控制行为。如此一来,您就无需在机器投产或维护期间耗费时间进行功能协调。

您的优势 - 自定义用户界面 通过 HYDAC 用户界面,所有数据一目了然

在功能优化和维护时,对所有系统相关数据一目了然对您非常有利。HYDAC 的机器服务工具 (MST) 就可以提供一个用户界面,帮助您实现这一准确目的。您可以通过 MST 修改参数并读取测量值。然后进行错误诊断,对系统功能进行测试。

可能的应用利用 HYDAC 优化您的移动机械

我们的 HYDAC 专家拥有丰富的专业知识,他们可以通过综合方法来优化您的移动机械系统设计。我们拥有丰富的现场经验,帮助您完成系统功能优化。现在,该子系统已在批量生产中经过测试和验证,能够改进机械功能,使其完美适合于各种应用场合:

  • 分配板驱动器(市政分配器和肥料分配器)
  • 计量辊驱动器和主轴驱动(气动肥料分配器、播种设备和播种机)
  • 泵机驱动器(田间喷雾器和注浆容器)
  • 变速器传动(液压辅助驱动器和附加驱动器)
  • 皮带传动和蜗杆传动(输送带、收割机)

得益于我们的团队在液压,软件和仿真系统设计方面丰富的工程专业知识。与我们的专家进行一次交流,深入了解旋转驱动控制。立刻联系我们。

您的旋转驱动控制优势一目了然

提高生产率

效率提升

通过快速达到稳定的速度来提升效率,经过优化的后续行为将发挥巨大作用,即使改变速度规格,也能让您受益匪浅。

产品系列

来自单一供应商

从规划、模拟和测试到系列解决方案 - HYDAC 为您提供一站式系统开发服务。

更加灵活

旋转驱动控制装置可兼容所有常见的液压系统,并提供广泛的参数设置范围。

系统可用性

节省时间

无论是通过自我校准还是在开发过程中,我们预先开发的系统解决方案都能为您节省宝贵的时间。

我们随时恭候,为您指点迷津!

立刻联系我们的 HYDAC 专家团队,预约您的咨询!

安排咨询