Biomicron® 滤芯技术防止柴油虫污染 柴油过滤器如何保护发动机和储罐免受微生物侵袭
现代柴油发动机的燃油循环量非常高。这意味着燃料通过安装的过滤器时,只有一部分被燃烧。经过滤器调节后的多余燃油被导回燃油箱。Biomicron® 技术显著降低了回流中的微生物量。这样,燃油箱内的微生物量就会逐渐减少。整个柴油系统将能够顺利运行。世界各地的移动机器和商用车都面临着非常苛刻的工作条件。优秀的柴油调节意味着车辆运行平稳,同时还能保护发动机和整个驱动结构不受损害。
杜绝微生物:强大的柴油过滤器可确保燃料系统健康
什么是柴油虫?保护您的机器免受无形的危险
柴油虫造成的后果:受微生物污染的系统效率会大打折扣。需要更频繁地更换过滤器。维护需求增加,浪费宝贵的资源。
为什么会这样?这种微生物污染影响机器的储罐系统、发动机系统及燃油系统,尤其是那些有停工期的机器(例如,租赁设备、租赁车队、季节性使用的收割机或柴油应急发电机)。更频繁地使用石化柴油和重油,这正中柴油虫的下怀。柴油虫是柴油中出现的微生物污染,可以归类为经典的生物污损。细菌和真菌聚集形成一层黏性膜或薄片,形成所谓的生物膜。这种情况会发生在所有表面和界面上,并破坏周围的材料。
这一点在使用流体过滤器(如燃油过滤器)调节流体时尤为重要。滋生通常就发生在这里,因为这里有水。生物膜积聚在水和燃料之间。形成生物膜的细菌会形成一层粘液状薄膜,并在流体边界层上定植。
如何打败柴油虫Biomicron® 柴油滤芯可防止微生物生长
储罐中的游离水会促进细菌、真菌和微生物的生长。为了同时解决这些问题,HYDAC 开发出了具有三重保护功能的创新滤芯技术。
Biomicron®提供三合一功效:
- 颗粒过滤:通过可靠的颗粒过滤,尽可能保持燃料清洁。
- 水分离:有效分离游离水,防止生物膜扩散。
- 自身保护,防止微生物滋生:全合成过滤材料和双级滤芯设计,有效防止滤芯本身的微生物侵染。与此同时,包括储罐在内的整个燃油系统都会得到调节。
滤芯技术是如何工作的?
利用分离机制,如惯性、扩散、静电以及滤芯中的粘附力,能捕获沉积在燃油箱中的微生物。Biomicron®技术会阻断细胞代谢,阻止微生物生长。双级滤芯结构具有聚结效果,构建疏水屏障,实现水分离。Biomicron®提供不同的过滤精度(5、7、10、30 µm)。
HYDAC 解决方案
HYDAC HDP Diesel Precare
为您的燃油提供可靠的预过滤:我们的 HDP 可保护汽车制造商和运营商免受运行故障、失效及高昂维修的影响。借助排放即插即用解决方案,无论操作员如何操作,都能在吸油侧工作过程中全自动地为燃油系统除水 (HDP HighTech)。HDP 还可作为操作员专用解决方案 (HDP BestCost)。HDP 设计为吸水预滤器,可保护所有泵和燃油系统组件免受水和污染物的污染。
HYDAC HDM Diesel Maincare
HDM 杯式过滤器系统具有高污染物截留能力、尺寸小巧,而且采用环保处理方式,满足所有市场需求。可靠地过滤主油道中的柴油和生物燃料。即使在发动机振动和负载变化的情况下,HDM 也能轻松达到 12/9/6 的清洁度等级。
除标准系列外,我们还可根据要求开发定制的主过滤器模块。
HYDAC Dieselmicron®
无论污染程度如何,Dieselmicron®滤芯都能提供有效的水分离,同时还具有出色的颗粒分离效果。双级设计使这一切成为可能。全合成过滤介质可实现较高的污染物截留能力和稳定的聚结。第二步中,过滤管上的疏水屏障层能可靠地分离增大的水滴。
您的优势 HYDAC 柴油过滤器防止柴油虫污染
常见问题解答
什么是柴油虫?
柴油虫是指柴油中出现的微生物污染,可以归类为经典的生物污损。微生物在材料表面生长并破坏材料。形成了粘液状薄膜或不同生物的薄片(如细菌和真菌)。形成的生物膜生长在所有表面和界面上。
过滤器表面被生物膜堵塞。结果:差压增大,燃油的腐蚀性增强。当水进入燃油系统时,水和燃油之间的接触面上会生长大量细菌。形成一层粘液状薄膜,厚度不一。生物膜是由细菌引起,它们定植于流体边界层,从燃油中汲取营养物质。这些生物体即使在如此极端的环境条件下也能存活,因为生物膜形成的保护层可以对抗机械应力。这些生物膜通常是不规则的,形成有氧区和无氧区。这为多种多样的生物体创建了栖息地,并促进了细菌间的基因交换。菌落能迅速适应新环境,并变得越来越难以被生物灭害剂杀灭。这导致生物膜中的细菌更有能力生存,并对外部压力更具抵抗力。此外,柴油虫还会增加燃油的酸值,导致对组件产生更强的腐蚀性。
柴油虫是如何形成的?
当产生生物膜的细菌附着在滤芯表面时,就会产生柴油虫。这涉及到个别细菌附着在表面。细菌之间这种吸引力的推动力是:范德华力、静电吸引、氢键的形成以及其他物理化学过程。这些力也是基质结构形成和凝聚的主要因素。基质的形成产生了生物膜的特性和典型外观。为了形成稳定的基质,形成生物膜的细菌必须在表面上定植。最初,它们会并排分布在整个表面。一旦它们占据了整个区域,这些生物体就开始在彼此之上多层生长。
胞外多聚物物质 (EPS) 对于这种多层基质的凝聚至关重要。这些物质是生物体周围的生物聚合物。这些物质起源于生物体本身,它们是细菌的代谢产物或是死去生物体的遗骸。它们由多糖、蛋白质、糖蛋白、糖脂、细胞外 DNA 和其他核酸组成。生物聚合物包裹着单个细菌细胞,将它们紧密聚集在一起,形成三维异质复合结构。这就是生物膜的构成。它呈粘液状。生物膜将微生物固定在一起,使其能够稳定地附着在表面上。这种结构为生物体提供了出色的保护,使其免受外部影响。在 EPS 结构内部发生的唯一过程是扩散和对流过程,目的是为细菌细胞提供基质。异质结构促使产生对流。此外,EPS 本身也是氮、碳和磷酸盐的来源。尽管如此,生物膜的厚度是有限的。这是因为,随着薄膜厚度的增加,某些地方缺乏氧气或基质。最终,生物体死亡,部分生物膜脱落。流体流动产生的剪切力会磨损上层。这些过程相结合,使得生物膜的生长与侵蚀之间达到一种平衡。
什么是柴油虫生物?
柴油虫生物是指生活在水、空气和土壤中的环境微生物。
微生物的生长速度呈指数增长。这意味着柴油虫能迅速从初始感染发展到对机械设备和燃油过滤器造成损害。
典型的柴油虫生物包括:
- 细菌:枯草杆菌、地衣芽孢杆菌、绿脓杆菌
- 真菌:树脂枝孢霉
- 酵母菌:热带耶氏酵母
如何发现柴油虫?
如有以下迹象,则表明有柴油虫:
- 难闻、腐烂的气味
- 燃油变浑浊
- 燃油变色(黄色、绿色、棕色)
- 燃油中有粘稠沉淀物
- 过滤器上有粘稠残留物
- 输送燃料的部件上有粘稠残留物
柴油虫会带来哪些后果?
就燃油消耗而言,柴油虫带来的后果不可估量。它导致金属组件遭受严重损坏。微生物能够溶解金属并加速金属腐蚀。以燃油箱为例可以解释这种腐蚀对金属容器壁的影响。
金属材料降解会导致某些点出现压痕。这对与生物膜接触的组件产生影响。另一个问题是微生物的代谢产物导致燃油酸化。酸化物包含酸类和自由基,它们会促进燃油氧化和水解的化学过程。柴油的酸度在短短几天内就会增加到不可接受的水平。当生物污损发生在燃油系统中时,燃油管路和过滤器会变得堵塞。
比较特殊的一点是,过滤器堵塞并不总是一点点渐进而成。如果生物质被吸入燃油箱,也会造成过滤器严重堵塞。结果造成流量急速下滑,差压增大。这意味着内燃机的燃油供应已经不足。因此,发动机会无法启动,或在运行过程中对机器组件造成严重损坏(例如,低压泵和高压泵中发生空蚀损坏)。游离的细菌结构可能导致过滤器表面产生典型生物污损,其后果同样不可估量。