流体状态监控:您的流体管理必备之选

HYDAC 手握预防性系统维护之密钥

清洁流体是保证系统可靠运行的基本条件。很多企业都对此心知肚明,也很重视流体调节、流体分析和使用清洁油进行充填。但是,流体什么时候才能真正“清洁”呢?有哪些清洁度要求呢?基于状态的维护和系统组件的完美运行是实现高生产率的基石。通过流体监控,您可以提前发现损坏,从而避免系统停机。立即了解详情!

可靠、高效、数字化:使用 HYDAC 进行智能状态监控

状态监控如何进行:开始观看视频

受污染的流体,带来代价高昂的后果污染为何不容小觑

它会让您的液压系统和润滑系统面临巨大风险!流体污染会导致组件遭受毁灭性的损坏和计划外的系统停机。润滑不足会增加系统部件的磨损,导致成本过高。

但要注意:有两种污染需要警惕。在微粒污染的情况下,流体中的颗粒会导致组件损坏和滤芯堵塞。当水聚集在油中时,这被称为水污染。它会导致氧化加剧,使泵、阀门和驱动装置生锈。不过不必担心,我们有办法解决。

解决方案:使用 HYDAC 进行流体状态监控清洁的液体可以保护您的机器免受故障的影响

污染是一种无法完全避免的正常现象。重要的是要尽快发现问题,以便及早采取必要的行动防止进一步损害。解决方法:持续的状态监控正是解决之道——常见的做法是使用智能传感器。但是,系统解决方案(例如移动应用)也是 HYDAC 系列的一部分。您是否想要将监控与清洁结合在一个系统中?没问题——我们针对旁通流提供一站式解决方案。

有了这些智能解决方案,就能直接检测到污染。这样,您就可以通过预测性维护和服务工作规划来采取措施解决问题。了解我们可达到最高清洁度等级的流体产品系列。

HYDAC 流体状态监控传感器

HYDAC ContaminationSen­sor 1000

我们的流体传感器 CS 1000 可监测油中的超细颗粒污染物。当超出指定限值时,系统会发出自动警报以主动通知您。设计完美,可对系统状况进行可靠监控。

详细了解 HYDAC CS 1000

HYDAC MetallicContamina­tionSensor 1000

您是否希望及早发现齿轮箱和传动系统的磨损?我们有解决方案:MCS 1000 采用感应测量法对流体中的金属颗粒进行计数。它尤其适用于大型工业齿轮箱、泵和轴承系统。

详细了解 HYDAC MCS 1000

HYDAC AquaSensor 1000

精确、永久、在线——我们的 AquaSensor 1000 是在线检测油中水分的最佳选择。它可以测量饱和度和温度,以便及早解决水问题。

HYDACLAB® HLB 1400

一体化传感器:HYDACLAB® 可监测标准油和生物油的温度、水饱和度、电导率和介电常数。这使其成为适用于多种不同应用的智能一站式解决方案。

详细了解 HYDACLAB® HLB 1400

HYDAC 流体监控模块

您的机器已经安装完毕,但仍然缺少状态监控模块吗?我们提供带有被动流体调节功能的 FMM 块,随插随用。这意味着我们能够为您提供易于集成到现有系统中的解决方案。

详细了解 HYDAC FMM

 

HYDAC ConditionSensorIn­terface CSI-C-11

CSI-C-11 是您的传感器接口。它通过 WLAN、以太网和现场总线 (Modbus®) 可靠地传输传感器读数,并向您发送电子邮件通知。您的数据始终安全地存储在 CSI-C-11 上。您可以为流体传感器设置自己的警报限制,从而完美地跟踪您的机器。

详细了解 HYDAC CSI-C-11

HYDAC 流体状态监控系统解决方案

HYDAC 污染传感器模块

任意组合,任您选择——我们的在线状态监控系统完全符合您的要求。使用哪种传感器全由您来决定。这意味着 CSM-E 可以作为一种经济高效的紧凑型状态监控解决方案进行安装,并带有主动流体调节功能。

详细了解 HYDAC CSM-E

HYDAC 流体控制装置 1000

您是否在寻找移动解决方案?那么,请了解一下我们的 FCU 1000——一款便携式服务仪器,用于临时测量固体颗粒污染和含水量。数据可通过我们的 FluidMonitoring 软件在个人电脑上进行分析。

详细了解 HYDAC FCU 1000

 

HYDAC 状态监控套件 4000

我们为您提供完整的流体监控解决方案。CMP 配备的传感器可测量颗粒污染、金属颗粒和水饱和度。集成的网络接口和数据记录器可轻松安装到现有系统中。

详细了解 HYDAC CMP4000

HYDAC 监控和清洁流体的组合式解决方案

HYDAC MobileFiltrationUnit 10(高级版)

加注、冲洗、清洁:这些是我们便携式服务设备的主要任务。我们的 MFU 10 可以保护您的液压系统,即使在旁通流下也是如此。与集成式 CS 1000 传感器结合使用,即使是流体中的固体颗粒污染也能在无需任何干预的情况下得到监控。

详细了解 HYDAC MFU-10P

HYDAC OffLineFilter 5 CM

我们的 OLF 5 系列负责在旁通流中对液压油进行精细过滤。您是否对我们的状态监控机型颇为满意?它能确定清洁度等级,并根据目标清洁度持续为您提供清洁油品。选择最适合您的需求的机型。

详细了解 HYDAC OLF-5-CM

HYDAC OffLine Filter 15-60 CM

我们的 OLF 15/30/45/60 系列旁通过滤器专为液压系统和润滑系统的固定使用而设计,可处理大量油液。它们可实现能源优化清洁,达到指定的目标清洁度。它们还可通过所选的传感器进行升级。

详细了解 HYDAC OLF-15-60-CM

流体状态监控应用 HYDAC 是您的流体动力专家

测试台和冲洗装置技术

优质零件是我们的目标——而要实现这一目标,您的系统需要干净、高效地运行。除了智能系统监控外,我们还根据 ISO 4406 标准为您的测试台提供全面的服务。我们负责冲洗阀门、泵和齿轮箱,并监控冲洗装置。清洁度按照 ISO 18413 标准测量。质量管理和设计验证是与 HYDAC 合作的主要优势。

详细了解测试台技术

液压系统与润滑系统

液压系统和润滑系统广泛应用于所有移动和工业领域。因此,确保系统持续可用就显得尤为重要。通过我们易于集成的传感器和解决方案,您的系统可以实现最大效率。另一个优点是,通过状态监控及早发现损坏,可以降低运营成本。无论是在石油平台、风力涡轮机还是在建筑工地上,借助远程监控,您就可以随时跟踪一切情况。

详细了解系统技术

您的优势 使用流体状态监控功能

通过状态监控防止系统停机并减少材料消耗。

提高生产力

防止系统停机,减少材料消耗,降低成本。

通过持续状态监控延长流体使用寿命。

延长流体使用寿命

随着油液清洁度升高,需要更换油液的次数就会减少,从而为您节省金钱和时间。

尽早发现流体污染可确保可规划的过程和一流的质量。

提高工艺可靠性

通过可靠的监控,可以及早发现流体污染。结果:过程可以顺利进行,确保无瑕疵品质。

有效利用材料和流体,实现更可持续的生产。

可持续生产

有效利用材料和流体,实现更可持续的生产。

预防性服务和维护计划 我们的系统使预测性维护触手可及。不再有高昂的服务和维护成本。

预防性服务与维护规划

我们的系统使预防性维护成为可能。不再有高昂的服务和维护成本。

精心的状态监控可延长使用寿命,提高组件质量。

使用寿命长,组件质量高

受污染的流体会导致磨损和故障增加。得益于精确的监控,这一切都将成为过去。

常见问题解答

可以监控哪些流体参数?

HYDAC 传感器和系统监控以下流体参数:

  • 污染
  • 油液状态
  • 含水量
  • 温度
  • 电导率
  • 金属磨损
  • 介电常数

 

预测性维护是指什么?

预测性维护是根据系统的状态安排维护计划。通过监控与状态相关的参数,您可以精确规划机器维护,使突发停机成为过去。

我可以将测量数据发送至我的个人电脑或移动设备吗?

您可以通过各种接口轻松将所有测量数据发送到您的个人电脑或智能手机。HYDAC 为您提供多种选择。您可以集成到自己的云,也可以集成到相应的 HYDAC 云。

流体和状态监控手册 一切一目了然——在这里,您将了解到我们的传感器和监控系统的概况。

我们的流体状态监控专家期待为您答疑解惑

HYDAC 为您的流体提供智能状态监控

立刻联系我们

关于此主题的更多文章

Topics & Products
| 3 最小化

清洁流体是保证系统可靠运行的基本条件。很多企业对此心知肚明,因此十分重视纯净油品填充、流体调节和流体分析。但是,流体什么时候才能真正“清洁”呢?流体清洁有哪些要求?我们的专家将为您定制策略,降低成本。了解更多详情!