Mantenha a sua indústria sob controle com as válvulas de esfera HYDAC

A tecnologia IO-Link garante a comunicação simples e eficaz entre os componentes da indústria

As válvulas de esfera com monitoramento de posição IO-Link são a solução HYDAC para evitar falhas na sua indústria, de maneira antecipada e eficaz.

Considerada uma das principais referências da Indústria 4.0 e da era de transformação digital, a tecnologia IO-Link garante a comunicação simples e eficaz entre os atuadores, sensores e outros componentes da sua indústria. É aqui que se destacam as válvulas de esfera com monitoramento de posição IO-Link, um lançamento HYDAC direcionado a evitar falhas no sistema das suas máquinas de forma antecipada e eficaz.

Com a nova tecnologia, é possível aliar o bloqueio e desvio seguro da válvula de esfera com um sistema de sensores inteligente, garantindo uma manutenção industrial de última geração.

Aplicações da válvula de esfera

Destinadas ao segmento industrial, as válvulas de esfera com monitoramento de posição IO-Link aplicam-se a praticamente todos os equipamentos, em particular aqueles que possuem tubulação hidráulica e que, como consequência, necessitam de controle de fluxo.

Para garantir o suporte adequado aos seus clientes, a HYDAC Brasil dispões das áreas de Eletrônica e Service, com uma equipe experiente neste tipo de monitoramento.

Características

Num cenário em que a indústria se torna cada vez mais moderna e inovadora, também a tecnologia industrial precisa estar alinhada com esta premissa. Assim, as válvulas de esfera com monitoramento de posição IO-Link caracterizam-se por:

  • Monitoramento transparente da máquina
  • Feedback de posição contínuo
  • Transmissão de valores precisos que não interferem no controle do sistema
  • Monitoramento do tempo de comutação e contador de ciclos para monitoramento de vedação com o dispositivo automatizado
  • Otimização dos processos industriais
  • Elevado padrão de segurança
  • Parametrização flexível

Modo de funcionamento

Caracterizando-se por ser um protocolo de comunicação que funciona de ponto a ponto, a tecnologia IO-Link agora é utilizada nas válvulas de esfera HYDAC, assegurando uma comunicação simples entre dispositivos.

Assim, a válvula com acionamento mecânico pode agora ser utilizada com atuadores pneumáticos, com a presença de um agente externo que automatize essa válvula. Instalada desta forma, ela deixa de ser uma válvula de acionamento manual, passando a ter um acionamento elétrico ou pneumático, sem necessitar da ação direta do homem. Além disso, com a integração IO-Link você tem o controle eletrônico de diferentes fatores, como o posicionamento e o estado da válvula de esfera.

Além da capacidade do IO-Link enviar estas informações para um sistema, você também pode integrar com um sistema supervisor, que monitora toda a planta e sistemas de uma máquina.

Vantagens

  • Detecção de danos em estágio inicial, como por exemplo o desgaste ou os bloqueios
  • Prevenção de falhas no sistema
  • Manutenção eficiente
  • Redução de custos
  • Tempos de inatividade menores
  • Maior disponibilidade do sistema
  • Controle remoto simples e direto
  • Modo de identificação que permite a localização rápida de uma unidade com defeito

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO