Válvulas de controle de pressão proporcionais para bloqueios diferenciais
Aumente a eficiência com válvulas de controle de pressão proporcionais compactas e operadas por piloto
A HYDAC tem a solução otimizada contra vazamentos para caminhões basculantes articulados – saiba mais agora!
Mais eficiência com válvulas de controle de pressão proporcional compactas e operadas por pilotoA solução otimizada contra vazamentos da HYDAC para caminhões basculantes articulados
A solução perfeita para sua máquina móvel: a HYDAC oferece soluções de válvula que aumentam a eficiência da sua máquina de forma sustentável. Trabalhamos em colaboração com você para desenvolver componentes e sistemas eficientes, adaptados às suas necessidades. Saiba mais sobre nossa experiência como solucionadores inovadores de problemas com um exemplo de projeto de cliente envolvendo válvulas de controle de pressão proporcional em caminhões basculantes articulados.
Soluções para mais conforto, menos emissões e consumo de energia reduzidoAs demandas por tecnologia de controle em máquinas móveis estão aumentando!
As máquinas móveis precisam trabalhar com eficiência em todos os tipos de condições. Um foco constante aqui é o baixo consumo de energia – desde a introdução de diretrizes mais rígidas, os fabricantes de máquinas também precisam minimizar as emissões de gases de escape. Para o operador, por outro lado, a máquina móvel deve, entre outras coisas, oferecer menos emissões de ruído para maior conforto. Dessa forma, a tecnologia de controle está enfrentando grandes desafios.
Mas são os baixos custos operacionais que muitas vezes são cruciais aqui. Aqueles que reduzem os requisitos de energia de suas máquinas móveis reduzem de forma sustentável os custos para os operadores. Assim, é muito importante desenvolver ainda mais as funções e os componentes da máquina. Ao observar caminhões basculantes articulados, fica evidente que as válvulas convencionais de controle de pressão proporcional para bloqueios diferenciais levam a um carregamento muito frequente do acumulador. Isso se deve a altos níveis de vazamento no estado parado. Este carregamento significa que a grande bomba de trabalho precisa ser acionada na próxima etapa. Isso custa muita energia e diminui a eficiência.
A HYDAC oferece soluções que aumentam a eficiência de forma sustentável. Iremos demonstrar nossa experiência como solucionadores inovadores de problemas com o exemplo de um dos nossos clientes.
HYDAC – Resolvemos problemas com conhecimento de aplicaçãoTecnologia de válvulas otimizada para bloqueios do diferencial em caminhões basculantes articulados
Quando estão inativas, as válvulas de controle de pressão proporcional para bloqueios do diferencial em caminhões basculantes articulados de fabricantes de máquinas de construção apresentam um nível de vazamento muito alto. Como as válvulas são abastecidas pelo sistema hidráulico de trabalho com o auxílio de um circuito de carga do acumulador, isso levou ao uso frequente da bomba de trabalho. Isso não levou apenas a ruídos e perdas de energia. Isso ocasionou também alto desgaste da bomba.
Por esta razão e devido às especificações de emissões de escape alteradas, o OEM decidiu procurar um solucionador de problemas com know-how e amplo conhecimento de aplicação. Estes foram os requisitos que a HYDAC atendeu – e assim nossos especialistas desenvolveram uma solução inovadora baseada nas tecnologias e recursos do cliente recém adquirido.
Nossa solução: válvula de controle de pressão proporcional HYDAC PDMC12S30P-15 otimizada para vazamentosPara mais eficiência e menores requisitos de energia nos menores espaços de instalação
Em colaboração com nosso cliente, os especialistas em tecnologia de fluidos da HYDAC analisaram a causa do alto consumo de energia do bloqueio do diferencial no caminhão basculante articulado. Com base nisso, eles desenvolveram algo em completo contraste com os produtos convencionais com um grande espaço de instalação e vazamento permanente – uma solução nova, baseada nas necessidades e, acima de tudo, consideravelmente mais eficiente.
As válvulas compactas e otimizadas para vazamentos operadas por piloto para altas vazões estabeleceram a base – elas já contribuíram para aumentar a eficiência e a economia de peso. Dessa forma, nossos especialistas desenvolveram uma função adicional inovadora que foi a resposta perfeita para os requisitos do nosso cliente: a válvula de controle de pressão proporcional operada por piloto PDMC12S30P-15. Ela impressionou o cliente com sua separação de óleo piloto patenteada. Uma inovação que reduziu o vazamento no estado parado por um fator de 20. Ao mesmo tempo, o fabricante de máquinas de construção se beneficiou do nosso projeto compacto incomparável para altas vazões de até 100 l/min.
Válvula proporcional de controle de pressão HYDAC PDMC12S30P-15
Diagrama de circuito – Válvula de controle de pressão proporcional HYDAC PDMC12S30P-15
Válvula de controle de pressão proporcional de desempenho HYDAC PDMC12S30P-15
O resultado
Graças à redução significativa de vazamentos, a solução da HYDAC aumentou consideravelmente os tempos de descarga do acumulador no bloqueio do diferencial nas máquinas móveis do cliente. Isso não apenas economizou energia no cliente – os tempos reduzidos de carregamento trazem outras vantagens reais. Além da geração de ruído reduzida e, portanto, maior conforto para o operador, o fabricante do caminhão basculante também se beneficiou do menor desgaste da bomba. Isso ocorre, porque o desgaste reduzido significa uma valiosa conservação de recursos: uma vantagem de custo que realmente nos diferencia do resto do mercado. Os benefícios convenceram nosso cliente – até hoje, nossa solução ainda pode ser encontrada como uma solução em série em seus produtos.
Citação de um especialista HYDAC:
“Ao desenvolver soluções novas e inovadoras, nosso foco está na comunicação transparente com nossos clientes. Ouvir e fazer as perguntas certas forma a base da análise de causa ideal e da análise funcional. Foi assim que conseguimos identificar os requisitos do nosso cliente nesse caso e desenvolvê-los em uma solução de válvula perfeitamente adaptada.”