Saiba tudo sobre os acumuladores hidráulicos HYDAC

Com 50 anos de experiência na produção de acumuladores hidráulicos, desde a sua fundação a HYDAC desenvolve um trabalhado abrangente na fabricação destes equipamentos, da composição da ideia e design até a distribuição.

Contando atualmente com uma linha de cinco tipos de acumuladores, com destaque para os de bexiga, pistão e membrana, e um programa de acessórios adequado, a HYDAC Brasil coloca a eficiência dos sistemas hidráulicos em primeiro plano, desenvolvendo soluções baseadas em um know-how de produção de alto nível.

Como funcionam os acumuladores?

Indispensáveis para o funcionamento adequado do sistema hidráulico, os acumuladores hidropneumáticos funcionam por meio de gás comprimido, com o objetivo de exercer força no fluido hidráulico. Por outro lado, também fazem uso de diversos elementos de construção, com o objetivo de separar o gás e o fluido.

Aprimorando o desempenho do seu sistema hidráulico, os acumuladores podem apresentar diferentes funções, adequando-se às suas necessidades.

Power supply

Armazenamento de energia

Garantindo maior eficiência energética, por meio da diminuição do tamanho do sistema e maior aceleração da máquina, os acumuladores destacam-se pela sua capacidade de armazenamento de energia. Isso contribui para a maior simplicidade no seu manuseio, assim como para a ampliação da produtividade e da segurança da máquina.

Excavator e-mobility

Absorção de impacto

Contribuindo para a redução de vibração da máquina e, consequentemente, aumento da sua vida útil, os acumuladores hidráulicos permitem o controle de pressão e de choque. Além disso, com esta absorção de impacto é possível estabilizar, por exemplo, a carga do equipamento.

Período de retorno rápido

Pulsação e amortecimento

Através da função de pulsação e amortecimento dos acumuladores hidráulicos é possível reduzir o ruído do equipamento, além de diminuir o tempo de ciclo das máquinas e elevar a sua performance.

Tipos de acumuladores hidráulicos

Agrupados de acordo com o método de separação de gás e de fluido que utilizam, os acumuladores hidráulicos dividem-se em cinco categorias, características por diferentes faixas de volume, vazão, dimensões ou suporte de temperatura. São eles os acumuladores de bexiga, pistão, membrana e fole metálico.

Além disso, quando se fala em acumuladores existem conceitos importantes a ter em conta, como o sensor de pré-carga ou o Sistema de Integridade de Bexiga (BIS), uma solução que identifica as rupturas nos acumuladores de bexiga.

Dessa forma, a HYDAC Brasil desenvolve um trabalho transversal em relação à constituição dos acumuladores, com foco para acumuladores de bexiga, de pistão e de membrana.

Acumulador de Bexiga

Características

Composto por uma bexiga fechada e flexível, cujo objetivo é separar o gás do fluido.

Vantagens

  • Diferentes faixas de pressão e volumes nominais
  • Altas vazões e grandes volumes
  • Baixa inércia
  • Design Compacto
  • Baixa manutenção
  • Altas frequências
  • Indicado para:
    • Armazenamento de energia
    • Equalização de massas
    • Amortecimento de vibrações, flutuações, pulsações de pressão

Acumulador de Pistão

Características

No caso dos acumuladores de pistão, a sua atuação faz com que exista um diferencial de pressão reduzido entre o lado do fluido e o do gás. Além disso, aqui é utilizado um pistão com sistema de vedação, de forma a separar as câmaras.

Vantagens

  • Indicado para utilização com garrafas de nitrogênio de backup
  • Grandes volumes
  • Posição de instalação variável
  • Monitoramento da posição do pistão
  • Taxas de vazão extremas
  • Não existe perda repentina de gás
  • Não possui relação de pressão restrita
  • Vazões extremas possíveis
  • Indicado para:
    • Máquinas de construção
    • Sistemas de fechamento em emergência
    • Compensação de volumes

Acumulador de Membrana

Características

Ao contrário dos demais, os acumuladores de membrana fazem uso de uma membrana fechada e flexível para separar gás e fluido. Por outro lado, este acumulador também se caracteriza pelo seu baixo custo, com uma faixa de pressão de até 750 bar.

Vantagens

  • Design compacto
  • Escolha ilimitada de posições de instalação
  • Manutenção reduzida
  • Longa vida útil
  • Design otimizado para as suas funções
  • Baixo peso
  • Pequenos volumes
  • Sem diferencial de pressão entre o lado do fluido e o lado do gás
  • Indicado para:
    • Máquinas móveis, construção e agricultura
    • Sistemas com bombas, peristálticas, rolete, diafragma e pistão
    • Frenagem de máquinas girantes

Acumulador de Fole Metálico

Características

Neste tipo de acumulador, foles metálicos ou diafragmas metálicos são utilizados para separar o gás do fluido.

Vantagens

  • Suporta diferenças bruscas de temperatura
  • Pode trabalhar com fluidos agressivos
  • Livre de manutenção
  • Adequado a diversas faixas de volume
  • Indicado para:
    • Indústria aeronáutica
    • Indústria aeroespacial
    • Bomba injetora de grandes geradores/motores a diesel.

Aplicações dos Acumuladores Hidráulicos

Com uma aplicabilidade abrangente, os acumuladores hidráulicos da HYDAC destinam-se a diferentes segmentos do mercado, fruto das suas mais variadas necessidades.

Exemplo disso são as aplicações nas máquinas móveis que, incluindo os setores agrícola, automotivo, de construção ou de mineração, utilizam essencialmente os acumuladores de membrana.

Por sua vez, todos os acumuladores se destinam às aplicações industriais, com destaque para os de bexiga e de pistão. Aqui você pode encontrar os nossos acumuladores em máquinas equipamentos, usinas de energia ou turbinas eólicas.

Por fim, também pode encontrar os acumuladores de bexiga e de pistão em Aplicações de Tecnologia de Processo, desde a indústria química até refinarias e no segmento de petróleo e gás.

Como escolher o melhor acumulador hidráulico para a sua empresa

Com um amplo leque de aplicações, é imprescindível identificar corretamente o acumulador hidráulico que melhor se adequa às características e necessidades da sua empresa.

Para selecionar o acumulador mais conveniente, deve considerar dados como a pressão e temperatura do sistema, demanda de volume, taxa de vazão, relação de pressão, espaço e posição de instalação e compatibilidade química.

No final desta página, na área de Downloads, estão disponibilizados formulários que podem ser enviados para a HYDAC auxiliar no dimensionamento do seu acumulador.

Além disso, é importante analisar que limitações de peso, tamanho, preço ou prazo de entrega também fazem parte deste processo de decisão.

Para finalizar, vale dizer que a HYDAC conta com um serviço de manutenção preditiva e preventiva de acumuladores hidráulicos, ajudando-o a aumentar a vida útil dos seus equipamentos, melhorar a produtividade e economizar recursos.

Ferramentas online para acumuladores hidráulicos

A HYDAC disponibiliza algumas ferramentas online que auxiliam na montagem e monitoramento dos seus acumuladores hidráulicos. São elas:

Accu-MOUNT: Com apenas alguns cliques, você pode encontrar a tecnologia de montagem adequada para o seu acumulador. Depois de inserir os detalhes do seu acumulador, você receberá sugestões sobre grampos, consoles e conjuntos de acumuladores adequados.

ASPlight: Em apenas alguns passos, você pode usar nossa ferramenta online ASPlight para calcular pressões, volumes, temperaturas e a razão de pressão e volume dos seus acumuladores hidráulicos.

P0 Calculator: Você pode usar essa ferramenta para calcular a pressão de pré-carga que é aplicada a uma temperatura medida na embalagem do acumulador.

Documentos para Download

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO