Saiba como fazer a filtragem de grandes volumes de água
O cliente procurou a HYDAC para realizar a filtragem eficiente de grandes volumes de água do mar, pois não possuía um sistema de filtração eficiente. Saiba como solucionamos o problema com o filtro RF3.
Na indústria de óleo e gás, são muitas as empresas que lidam diariamente com problemas em diferentes áreas, inclusive com a água do mar. Diante desse cenário, nosso cliente solicitou a ajuda da HYDAC Brasil para filtrar 18 milhões de litros de água do mar por hora numa plataforma offshore. Isso equivale a filtrar toda água de uma piscina olímpica em apenas 6,3 minutos.
Para entender melhor o funcionamento deste processo, a água filtrada é captada do mar e destinada à extração de petróleo e a outros sistemas auxiliares dentro da plaforma. Por isso, o cliente procurou a HYDAC para realizar a filtragem eficiente de grandes volumes de água do mar, pois não possuía um sistema de filtração de alta capacidade e eficiência.
Diagnóstico do problema
Para resolver o problema do nosso cliente, a HYDAC começou a analisar os dados de processo para dimensionamento e especificação do sistema de filtração de água.
Em seguida, a equipe de especialistas em filtros de processo da HYDAC Brasil e da HYDAC Alemanha desenvolveu uma solução de acordo com os requisitos práticos deste cliente.
Assim, o processo de diagnóstico foi dividido em duas etapas. Primeiro, foram dimensionados os filtros automáticos e, depois, elaborada uma oferta técnica e comercial para apresentação ao cliente.
Como resultado, os especialistas HYDAC concluíram que o cliente precisava de um equipamento que assegurasse a filtragem de grandes volumes de água, a fim de garantir o processo de extração de petróleo.
Solução aplicada: filtragem, retrolavagem e contrafluxo
Filtragem
Ao ser filtrado, o fluido contaminado atravessa os elementos filtrantes do filtro automático e, assim, as partículas se acumulam no interior dos multi elementos filtrantes. À medida que o nível de contaminação aumenta, o diferencial de pressão entre o lado sujo e limpo do filtro também aumenta.
Iniciação da retrolavagem
No momento em que a queda de pressão atinge o ponto de disparo predefinido, a retrolavagem inicia-se de forma automática.
Procedimento de retrolavagem e de contrafluxo
Neste passo, a válvula de retrolavagem é operada eletricamente. O motoredutor é acionado girando o braço de retrolavagem continuamente. À medida que o mesmo passa por baixo dos elementos filtrantes, a sujeira acumulada nestes elementos é drenada através de um processo de contrafluxo. Esse processo se deve ao diferencial de pressão entre o lado do filtrado e a linha de retrolavagem, realizando o contrafluxo de fluido filtrado através dos elementos filtrantes.
As partículas depositadas no interior dos elementos filtrantes são removidas e transportadas através do braço de retrolavagem na linha de retrolavagem. Quando o braço de retrolavagem atinge sua posição inicial, o motoredutor para e a válvula de retrolavagem elétrica fecha de maneira automática. Além disso, o número rotações, o diferencial de pressão e o período de limpeza podem ser definidos pelo usuário, com a orientação do time HYDAC.
Citação de especialista HYDAC
“Os diferenciais da solução apresentada pela HYDAC são os seus filtros com limpeza automática sem interrupção da filtragem, que se diferenciam pelos seus múltiplos elementos em formato cônico.”
As nossas soluções
Para que o processo de filtragem descrito acima funcionasse de maneira eficaz, a HYDAC utilizou o filtro automático RF3-8.
Promovendo um fluxo uniforme do fluido, o Filtro Automático RF3 atua por meio da remoção de partículas sólidas em fluidos de baixa viscosidade. Além disso, esta solução também se caracteriza por:
- Funcionamento 100% automático
- Sem interrupção da filtração mesmo em processo de limpeza
- Elementos filtrantes cônicos
- Malha metálica SuperMesh ou Wedge Wire
- Perda de carga reduzida
- Diminuição de custos de operação
- Baixo volume de descarte
Esta solução é aplicada também nas indústrias siderúrgica, papel e celulose, mineração e hidrelétrica.
Citação de especialista HYDAC
“Com a HYDAC, o cliente tem as vantagens de ter ao seu lado uma empresa de alta tecnologia com uma estrutura nacional e internacional. Conosco, o cliente pode ser atendido em qualquer lugar do mundo.”
O resultado
Os filtros foram entregues ao cliente para serem implementados no módulo de água de injeção e, logo em seguida, o módulo será acoplado ao Navio Plataforma FPSO. Dessa forma, os resultados serão vistos logo após o início da operação de exploraçao de petróleo.
Outras soluções HYDAC para filtração de água
Desde a pré-filtração da água de lastro até o tratamento da água do purificador ou do resfriamento, o HYDAC AutoFilt® RF14 é a solução perfeita para todos os tipos de processos de filtração da água.
Com sua alta eficiência de limpeza, até mesmo a mais fina malha do filtro de retrolavagem com base em cesto é limpa sem deixar resíduos. Como especialista em elementos filtrantes e pré-filtração automatizada, a HYDAC investe e trabalha incansavelmente em novos desenvolvimentos para atender às crescentes demandas por filtração fina, perda mínima de água de enxaguamento e baixo esforço de manutenção. Nesse sentido, o HYDAC AutoFilt® RF14 estabelece novos padrões, pois além de ser rápido, é robusto e confiável.
Assista o vídeo e descubra mais informações.