Refrigeração eficiente de máquinas de construção: Como as bombas de deslocamento variável em motores de ventiladores podem finalmente ser econômicas

Essa solução gera apenas a energia realmente necessária

Os preços da energia estão aumentando e isso tem um impacto direto na refrigeração de grandes máquinas de construção. Se você trabalha com motores de ventiladores hidráulicos, isso envolve principalmente o uso de bombas de deslocamento fixo ineficientes. Eles são ineficientes, porque produzem mais energia do que o necessário. Eles fornecem constantemente a vazão máxima, embora isso seja necessário em poucos casos de carga. A alternativa são bombas de deslocamento variável com sensor de carga eletrônico, mas essas bombas são caras e as válvulas necessárias para o controle da bomba são excessivamente complexas e caras. Mas isso pode acabar, a HYDAC tem uma inovação que deixa as bombas de deslocamento variável mais econômicas: a válvula combinada PPDB08PZ-01

Multifuncional: Válvula combinada da HYDAC para detecção eletrônica de carga

Entre em contato conosco agora

Que bomba devo usar para refrigerar os motores dos ventiladores?As bombas de deslocamento fixo são ineficientes.

Para o gerenciamento térmico em máquinas de construção, são instalados motores de ventiladores hidráulicos que podem fornecer exatamente a capacidade de refrigeração necessária com uma velocidade de rotação variável. Nesse caso, usar uma bomba de deslocamento fixo combinada com um controlador de bypass proporcional é uma escolha errada. Essa combinação consome muita energia, pois desvia o fluxo que não é necessário para o motor do ventilador por uma válvula de derivação, resultando em altas perdas do acelerador. Mas os baixos custos falam por si, uma vez que as bombas controladas por pressão e o controle complexo da bomba são muito caros. Não é de admirar que as pessoas tolerem a ineficiência da bomba de deslocamento fixo.

A inovação que faz das bombas de deslocamento variável em motores de ventiladores um sucessoFinalmente econômicas: bombas de volume variável com válvula combinada da HYDAC

As vantagens das bombas controladas por pressão são evidentes: menor consumo de energia, energia fornecida conforme necessário, maior eficiência e emissões de gases de escape do motor diesel reduzidas, já que o meio a ser resfriado pode funcionar a uma temperatura operacional ideal. Todos esses são fatores importantes que tornam o uso das suas máquinas de construção mais sustentável e eficiente em termos energéticos. Anteriormente, isso era possível apenas com controles com sensor de carga e válvulas piloto externas, mas agora a HYDAC tem uma válvula que pode fazer tudo isso.

para operar sua bomba de deslocamento variável com sensor de carga eletrônico, agora você só precisa de uma válvula. Nossa válvula eletroproporcional de controle do ângulo de rotação é compacta, econômica e altamente eficiente. É por isso que faz sentido repensar a bomba de deslocamento variável: com custos de válvula mais baixos e consumo de energia reduzido, você descobrirá que as bombas controladas por pressão se pagam rapidamente. Com os preços da energia aumentando constantemente, isso significa que você pode estar bem preparado para o futuro.

Entre em contato conosco agora
 

Como funciona a válvula combinada PPDB08PZ-01 da HYDACAs coisas ficarão um pouco técnicas agora

  • Controle de circuito fechado da pressão da bomba: a válvula combinada mede a pressão de saída da bomba e usa o controle direto do ângulo de rotação da bomba para obter controle proporcional em circuito fechado da pressão da bomba.
  • Ajuste mecânico da pressão da bomba: a válvula tem uma curva de desempenho inversa. Isso significa que com corrente zero do solenoide, a pressão da bomba está no seu valor máximo. Você pode definir esse valor na válvula mecanicamente.
  • Medição de pressão e configuração de vazões: uma válvula de cartucho substitui o controle de detecção de carga e a válvula remota externa. Ela mede a pressão na conexão da bomba e altera diretamente a pressurização do atuador de ângulo de rotação para definir a vazão necessária.

Suas vantagens Como você pode se beneficiar da experiência dos especialistas da HYDAC

Ícone: planta na mão de alguém – simbolizando eficiência energética e sustentabilidade.

Eficiência energética

Graças ao uso de bombas controladas por pressão e à válvula combinada da HYDAC, apenas a quantia de vazão necessária é produzida para gerar a capacidade de refrigeração correta. Isso significa que você pode evitar o desperdício de energia de acionamento em toda a linha.
 

Ícones de pessoas com setas de mudança – simbolizando o suporte abrangente ao cliente que oferecemos com nossas válvulas combinadas.

Personalizado

A inovação é altamente valorizada na HYDAC, assim como a consultoria abrangente com nossos clientes. É por isso que iremos ajudá-lo ativamente para tornar o processo de refrigeração da sua máquina de construção ainda mais eficiente.

Ícone: Pegada com o texto CO2 – simbolizando a redução das necessidades de energia graças às bombas controladas por pressão.

Emissões mais baixas

À medida que a vazão da bomba é ajustada, menos energia é necessária. Graças ao sensor de carga eletrônico, é possível reduzir as necessidades e os custos energéticos.
 

Aumente a eficiência do seu sistema de refrigeração

Descubra mais sobre nosso controle de bomba inovador. Nossos especialistas estão à disposição para ajudar.

Entre em contato conosco agora
 

Mais artigos de revista sobre esse tema

Customer Success Story
| 3 minutos

A HYDAC tem a solução otimizada contra vazamentos para caminhões basculantes articulados – saiba mais agora!