Redução do teor de água no óleo hidráulico — aumento da qualidade HYDAC: sua parceira para soluções hidráulicas eficientes em retificadoras
Leia esse case de sucesso para descobrir como você pode reduzir o teor de água no óleo hidráulico para retificadoras, melhorando a qualidade.
Soluções hidráulicas eficientes para retificadoras
No processo de retificação, a precisão é a principal prioridade. Em primeiro lugar, isso exige fluidos de usinagem e lubrificantes potentes e limpos. Na prática, às vezes são usados refrigerantes à base de água. Isso pode causar problemas no processo de retificação se o refrigerante à base de água for capaz de contornar as vedações e se misturar com o fluido hidráulico usado como lubrificação da esteira. Isso pode resultar em corrosão e ferrugem nas guias da máquina, o que leva a uma queda na qualidade das peças usinadas. O alto teor de água também reduz a vida útil do óleo, o que significa que o óleo precisa ser trocado com frequência, com altos custos de manutenção. Por esses motivos, os operadores de máquinas pressionam cada vez mais os fabricantes de retificadoras para encontrar uma solução eficiente e econômica que mantenha o teor de água no fluido hidráulico consistentemente baixo.
Maior eficiência e custos otimizados para retificadoras com a solução de desidratação inovadora e independente da HYDAC
Nosso cliente nesse exemplo é um fabricante de retificadoras que opera internacionalmente. Um de seus clientes opera suas máquinas com um refrigerante à base de água para refrigeração e remoção de cavacos de usinagem. O cliente reclamou que o óleo da esteira se misturava com a água do refrigerante em sua retificadora. Isso levou à corrosão nas guias da máquina de alta precisão e a uma grande queda na qualidade da usinagem. As retificadoras, com um volume de tanque de 400 litros e 0,1 litro de água entrando todos os dias, também exigiam chamadas de manutenção muito caras. O operador da máquina queria que o fabricante do sistema fornecesse uma solução eficiente para esse problema. O objetivo era alcançar uma vida útil mais longa do óleo por meio da desidratação automática, integrada e sem filtro. A ideia era que a solução a ser implementada não gerasse custos adicionais de manutenção. Além disso, o aumento de temperatura no sistema deveria ser evitado para proteger a qualidade da peça. O fabricante da máquina não conseguiu encontrar um projeto que impedisse a entrada de água e todas as outras abordagens convencionais não teriam sido economicamente viáveis para o cliente final. Em uma reunião de vendas, o fabricante da máquina descreveu o problema e solicitou o suporte da HYDAC. Para analisar o problema com precisão, a HYDAC realizou várias medições e testes de laboratório diretamente nas instalações do operador do sistema. Em um projeto de desenvolvimento conjunto, foi criada uma unidade de desidratação que funciona de forma autônoma no fluxo de desvio, a FAM-1 OEM.
A solução de desidratação FAM-1 OEM
A solução FAM-1 OEM é uma unidade de desidratação da série FluidAqua Mobil FAM, projetada para uso contínuo em pequenos sistemas hidráulicos. O elemento principal da unidade é o MiniOX MOX, uma unidade de desgaseificação e desidratação acionada hidraulicamente. Com base na tecnologia de vácuo testada e aprovada, ele pode ser usado para manter o teor de água abaixo do ponto de saturação. Para temperaturas de óleo abaixo de 35 °C, recomendamos o uso de um aquecedor adicional para aumentar a taxa de desidratação. Um trocador de calor de placas HYDAC também é usado para resfriar o fluxo de fluido. Essa combinação resulta em uma desidratação automática, sem filtro, que ocorre paralelamente com o processo.
O resultado
Para validar a tecnologia, inicialmente foi testado um protótipo no centro de tecnologia do cliente e apresentado ao cliente final como proposta de solução para o problema hídrico. Em seguida, o protótipo foi testado com sucesso em uma máquina pertencente ao operador do sistema. A água foi separada bem abaixo do nível exigido. Desde então, o cliente final tem usado a FAM-1 OEM continuamente. Outros testes também foram concluídos com sucesso com uma montadora alemã. Neste caso, o nível de saturação estabilizou rapidamente em cerca de 50%. Portanto, os resultados foram mais do que satisfatórios em ambos os projetos e o protótipo da solução de desidratação foi bem recebido pelos operadores. O uso do FAM-1 OEM possibilitou o cumprimento de todos os requisitos.
Com base nesse sucesso, agora somos o fornecedor de série para nosso cliente com nossa FAM-1 OEM para máquinas com refrigerantes à base de água. Além disso, outros sistemas existentes foram adaptados com a unidade de desidratação.
Suas vantagens com a FAM-1 OEM
DownloadCase de sucesso do cliente: FAM-1 OEM em retificadoras
Redução do teor de água no óleo hidráulico — aumento da qualidade