Prensa de enfardamento de sucata Otimização de prensas de enfardamento de sucata com unidades hidráulicas compactas e eficientes

HYDAC – sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em prensas

Otimização de prensas de enfardamento de sucata com unidades hidráulicas compactas e eficientesHYDAC – sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em prensas

Metal prensado e vidro triturado: as prensas de enfardamento de sucata aplicam enormes forças. É dessa forma que a sucata de metal mais resistente se transforma em um pequeno cubo compacto. O dispositivo hidráulico permite a redução significativa do volume ou aumento da densidade. Isso resulta em vantagens logísticas e econômicas, especialmente em termos de transporte e processamento posterior. Mas, como em toda a indústria, o setor de reciclagem está enfrentando novos desafios.

Os projetos de tanque convencionais, cilindros com altas velocidades e grandes diâmetros levam a tanques de óleo tradicionalmente grandes. Isso não apenas ocupa um espaço de instalação valioso. Também requer muitos litros de óleo, aumentando o custo. A otimização do tanque desenvolvida pela HYDAC corrige isso, utilizando uma simulação de fluxo dos fluidos no tanque combinada com filtros especiais patenteados que permitem a desgaseificação acelerada do ar. Isso não apenas reduz o tamanho do tanque, mas também o espaço de instalação. E ainda economiza óleo hidráulico. Além disso, o aumento dos custos de instalação e energia está levando ao desejo de utilizar os acionamentos mais eficientes possíveis, para reduzir a potência de acionamento e a dissipação de energia.

Confiável, rápida e compactaA HYDAC oferece a solução hidráulica adequada para cada prensa de enfardamento

Desenvolver a unidade hidráulica mais compacta possível – esse foi o desafio passado por nosso cliente para os especialistas da HYDAC. O fabricante da usina de reciclagem concentra-se em tesouras de sucata e prensas de enfardamento de sucata e produz várias novas máquinas por ano. Eles também realizam serviços de manutenção mecânica e hidráulica em sistemas existentes. Como parte do trabalho de integração de uma nova prensa de enfardamento em um sistema existente, o fabricante da usina de reciclagem solicitou à HYDAC uma solução hidráulica total para sua máquina.

Em estreita cooperação com o cliente, nossos especialistas definiram vários objetivos imediatamente. Devido às condições limitadas de espaço deveria ser desenvolvida uma unidade hidráulica o mais compacta possível, economizando um valioso espaço de instalação. Como parte disso, o tamanho do tanque de óleo e o tamanho associado da bandeja de contenção de vazamentos deveriam ser reduzidos. Os principais objetivos eram garantir uma unidade de energia hidráulica com eficiência energética e uma máquina confiável e rápida com tempos de ciclo curtos. O cliente também queria suporte individual durante toda a fase do projeto.

A solução da HYDACA unidade hidráulica sob medida para uma prensa de enfardamento de sucata de 170 toneladas

O que foi muito importante para nós ao desenvolver as soluções sob medida? Transparência e comunicação como parceiros. Foi exatamente de acordo com este lema que definimos as dimensões da unidade hidráulica bem como os requisitos técnicos e hidráulicos necessários para o controle da prensa em várias conversas com o nosso cliente.

Como desenvolvemos a solução sob medida:

Primeiro, reduzimos o tamanho do tanque de óleo da prensa, usando nossa simulação de fluxo de alta precisão em combinação com nossos filtros AirX patenteados. Esta medida não apenas economiza espaço de instalação. Ela também auxilia a melhorar a separação do ar e aumenta significativamente a vida útil de todos os componentes hidráulicos. Nosso bloco de controle de enfardadeira compacto personalizado foi equipado com circuitos de válvulas especiais para o controle do cilindro. Duas bombas de pistão axial PPV 102-360 com controladores de potência garantiram uma redução eficiente da potência de acionamento. Como um extra, usamos nosso refrigerador de baixo ruído para levar em consideração os requisitos de ruído para instalação no pavilhão industrial.

 

O resultado

A solução sob medida da HYDAC superou as expectativas de nossos clientes: otimizando o tanque, reduzimos o tamanho do tanque de óleo em 53% – de 3.200 para 1.500 litros. Isso permitiu que a unidade de energia hidráulica se encaixasse no espaço pretendido. Graças ao design compacto, o cliente está economizando 1.700 litros de óleo hidráulico por abastecimento e 5.400 kg de CO2 como resultado. Em combinação com as duas bombas de pistão axial com controlador de potência, o circuito de válvula especial no bloco de controle da enfardadeira alcançou um tempo de ciclo reduzido de 25 segundos, em vez de 30 segundos. Isso aumentou a produção em 17%. Graças ao uso eficiente da vazão da bomba e da potência do motor em toda a faixa de pressão, o consumo médio de energia e a quantidade de vazão necessária da bomba foram reduzidos quando comparado com bombas de deslocamento fixo. A potência nominal dos motores foi reduzida de 75 para 55 kW. Ao substituir as bombas de engrenagem interna por bombas de pistão axial com controlador de potência, as perdas de potência foram reduzidas significativamente. Por exemplo, foram evitadas perdas das bombas em circulação de 5,3 kW, entre outras. No futuro, isso também economizará 8.960 kWh de energia por ano.

O que o caso do nosso cliente mostra:

nossas soluções sob medida aumentam sua eficiência enquanto protegem seu orçamento. Fale agora com nossos especialistas para otimizar seu sistema.

Resumo das suas vantagens

Solução sob medida

Soluções sob medida

Os especialistas da HYDAC desenvolvem instalações sob medida para suas unidades hidráulicas, bem como outros componentes e soluções.

Aumento de produtividade

Aumente sua produtividade

Aumente significativamente seu desempenho e economize dinheiro.

Conservação de recursos

Conservação de recursos

Seja petróleo, água ou energia - nossas soluções conservam seus recursos de forma sustentável.

Reduza seu gasto de energia com monitoramento de condição e manutenção preditiva e economize dinheiro.

Eficiência energética

Reduzimos suas perdas de energia – aumente sua eficiência energética agora.

DownloadReferência: otimização de prensas de enfardamento de sucata com unidades hidráulicas compactas e eficientes

Baixe o case de sucesso em formato PDF

Temos o maior prazer em ajudá-lo!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria hoje!

Envie um e-mail

Explore outros artigos da revista

Otimização de prensas de briquetagem com unidades hidráulicas compactas e eficientes.

Case de sucesso do Cliente
| 3 minutos

Otimização de prensas de briquetagem com unidades hidráulicas compactas e eficientes. HYDAC — sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em prensas.