Medição de Partículas em Sistemas de Hidrogênio Tecnologia líder na medição de partículas em sistemas de hidrogênio

HYDAC – a sua parceira especialista em limpeza técnica. As partículas podem causar danos permanentes em componentes delicados.

Tecnologia líder na medição de partículas em sistemas de hidrogênioAs partículas podem causar danos permanentes em componentes delicados.

Com emissões poluentes mais baixas e bem mais silenciosas, os veículos elétricos estão ganhando espaço no mercado. E isso não inclui apenas os veículos movidos a eletricidade proveniente da tomada. Os veículos movidos a células de combustível são uma alternativa aos veículos com bateria, devido à sua grande autonomia e tempo de abastecimento mais curto.
O abastecimento de veículos é um grande desafio em diversos aspectos. E é aqui que a limpeza e a qualidade do hidrogênio têm um papel fundamental. Além disso, aplicam-se requisitos rigorosos de segurança e funcionalidade, principalmente no que diz respeito aos sistemas de tanques H2 dos veículos. Partículas microscópicas podem assumir um grande impacto em componentes como válvulas e, por isso, muitas vezes causam a falha de um sistema inteiro.

Como especialistas em limpeza técnica, desenvolvemos o primeiro equipamento de análise do mundo que pode ser utilizado para verificar e analisar as impurezas particuladas em condições padrão SAE – o HYDAC PSA H70.

Examinar, avaliar, documentarA HYDAC é especialista em limpeza técnica

A experiência dos especialistas HYDAC na solução de problemas é demonstrada em um exemplo de um de nossos clientes: este identificou partículas como a causa das repetidas falhas nos sistemas de tanque de veículos de célula de combustível, mas ninguém conseguia explicar de onde elas vinham.
Trabalhando em parceria com nosso cliente, a tarefa da HYDAC foi desenvolver uma solução para tornar visível a limpeza técnica durante o processo de reabastecimento e permitir análises aprofundadas. A medição precisava ser realizada de forma simples e segura durante um reabastecimento padrão em um posto de abastecimento de hidrogênio de 700 bar, seguido de uma análise rápida e informativa da medição.

A solução HYDAC PSA-H70

O que levou o cliente a optar pela HYDAC? Além da experiência profissional em limpeza técnica, a HYDAC possui processos ágeis e diretos, o que impressionou o nosso cliente pelo interesse em inovar. E esta confiança do cliente valeu a pena. O PSA-H70 é um equipamento de análise simples de usar, inserido diretamente no ponto de abastecimento para medir a limpeza técnica. A mangueira da estação de abastecimento é conectada diretamente à célula de medição. Uma mangueira de alta pressão adicional é conectada ao veículo de célula de combustível. Uma vez que todas as conexões tenham sido verificadas quanto à estanqueidade, o abastecimento do veículo é iniciado. A contaminação por partículas é retida por uma membrana filtrante dentro da célula de medição, possibilitando a caracterização de todo o procedimento de abastecimento. A célula de medição só é aberta quando está em um laboratório de limpeza. Neste processo, o equipamento de medição é analisado e a limpeza é avaliada.

O resultado

Com o desenvolvimento do PSA-H70, os usuários agora podem medir e representar a qualidade do gás retirado em postos de abastecimento de hidrogênio. Para obter informações detalhadas sobre a contaminação das amostras de gás, a HYDAC desenvolveu um serviço de laboratório que oferece informações precisas acerca da qualidade dos sistemas.

Com mais de 15 anos de experiência em limpeza técnica, a HYDAC oferece aos seus clientes em todo o mundo um amplo serviço, assim como um número abrangente de instrumentos de análise. Realizamos as análises de acordo com as normas industriais aplicáveis (ISO 16232 ou VDA 19), padrões internos e especificações do cliente.

Citação do especialista HYDAC:

“A experiência com o PSA H70 mostrou que a filtragem de gás eficaz e robusta, capaz de lidar com os rigorosos requisitos de abastecimento de hidrogênio, é essencial.”

Esta solução HYDAC oferece as seguintes vantagens:

Confiabilidade

À prova do futuro

Reduza as suas falhas antes da entrega enquanto aumenta a vida útil das células de combustível em veículos e bancadas de teste.

Redução das reclamações de garantia

Documentação precisa

Documente a condição de limpeza ao entregar ou aceitar o posto de abastecimento de hidrogênio. Isto também se aplica ao início de operação da rede de linhas de hidrogênio para bancadas de teste.

Disponibilidade do sistema

Disponibilidade do sistema

Minimize o desgaste dos seus componentes para aumentar a disponibilidade de seu sistema.

Eletromobilidade e hidrogênio

Análise profissional

Faça com que a qualidade do seu hidrogênio seja verificada por especialistas terceirizados independentes.

Temos prazer em ajudá-lo!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria!

Enviar formulário

Explore outros artigos da revista

Maior confiabilidade graças às soluções HYDAC para sistemas de refrigeração
Case de sucesso do Cliente
| 10 minutos

Sistemas de refrigeração fluido/água energicamente eficientes para resfriamento do fuso em centros de usinagem.