HYDAC Rotary Drive Control
Sistema hidráulico testado e aprovado, combinado com tecnologia de controle inteligente
O Rotary Drive Control é um controle de velocidade inteligente para a sua máquina móvel. Os sistemas eletro-hidráulicos exigem alta precisão, principalmente no caso de maior proteção ambiental ou quando há novas regulamentações. Assim, onde houver necessidade de funções controladas por velocidade combinadas com altas densidades de potência, o Rotary Drive Control opera com extrema precisão e desempenho dinâmico graças ao controle eletrônico. Para o melhor desempenho da sua máquina móvel – mesmo com flutuações de pressão.
Rotary Drive Control: controle de velocidade altamente dinâmico para sua aplicação móvel
Precisão e estabilidade
Precisão apesar das flutuações de pressão e consumidores paralelos
As máquinas modernas são um reflexo do desenvolvimento tecnológico da indústria. Eles combinam uma eficiência cada vez mais alta com precisão e desempenho dinâmico. As máquinas hidráulicas têm uma alta densidade de potência que precisa ser controlada para obter os melhores resultados. Esses desenvolvimentos técnicos significam que a alta precisão e estabilidade, apesar de influências como flutuações de pressão e consumidores paralelos, estão ganhando cada vez mais importância.
Legislação mais rigorosa e proteção ambiental
Uso com economia de recursos de fertilizantes e areia
Os requisitos legais cada vez mais rigorosos em termos de proteção ambiental, proteção do consumidor e uso de fertilizantes e grãos com economia de recursos estão ampliando o perfil de especificação das máquinas móveis. Para atender a estas demandas crescentes, as funções individuais que são projetadas para serem tão dinâmicas e baseadas nas necessidades quanto possível, estão se tornando cada vez mais importantes. Isso requer tecnologia de controle moderna.
Aumento dos custos de energia e custos de matéria-prima
Redução nos custos de desgaste, energia e materiais
O aumento dos preços das matérias-primas, principalmente de combustíveis e equipamentos de trabalho, está pesando muito sobre os operadores de máquinas. Por esta razão, a operação da máquina com economia de recursos está se tornando cada vez mais importante. O foco está nos fluxos de trabalho otimizados para as necessidades e na conservação de materiais. Atuadores consistentes e estáveis podem contribuir significativamente para reduzir o desgaste e diminuir os custos de energia e materiais.
Nossa solução: controle de velocidade preciso e dinâmico
Resumo do sistema HYDAC Rotary Drive Control
O HYDAC Rotary Drive Control usa componentes hidráulicos para permitir um controle de velocidade altamente dinâmico e preciso. Nossa abordagem combina as vantagens dos componentes de sistemas hidráulicos e eletrônicos testados e aprovados com os controles de máquinas modernas. Desta forma, as máquinas hidráulicas podem atingir todo o seu potencial. O resultado: um atuador da máquina que fornece grandes forças enquanto as ajusta aos requisitos específicos com alto desempenho dinâmico e precisão. O subsistema é compatível com todos os sistemas comuns de pressão constante e sistemas de detecção de carga. Ele também oferece um protocolo padronizado para comunicação baseada em CAN com o controle da máquina e a HYDAC Machine Service Tool (MST).
O Rotary Drive Control consiste essencialmente nos seguintes componentes:
- Motor hidráulico
- Tecnologia de válvulas
- Sensor de velocidade
- Controlador com software aplicativo
Sua vantagem – subsistema autônomo
Seu subsistema autônomo para os melhores resultados
O Rotary Drive Control regula o impacto de influências como flutuações de pressão ou consumidores paralelos no funcionamento da máquina. Como um subsistema autônomo, a solução da HYDAC se encaixa perfeitamente no trem de força hidromecânico, permitindo os melhores resultados. Portanto, o RDC é extremamente adequado para o desenvolvimento de suas máquinas móveis com funções individuais descentralizadas.
Sua vantagem – calibração automática
Calibração automática como chave para o sucesso
Um elemento essencial do Rotary Drive Control é a calibração automática do sistema. Para isso, a unidade rotativa executa uma sequência enquanto o comportamento individual do trem de força hidromecânico é detectado. As características resultantes do sistema são armazenadas no sistema de controle e usadas para controlar o comportamento. Desta forma, a coordenação demorada da função da máquina durante o comissionamento ou a manutenção não é mais necessária.
Sua vantagem – interface do usuário personalizada
Resumo de todos os dados com a interface do usuário HYDAC
Em termos de otimização e manutenção das funções, é útil ter todos os dados relevantes do sistema disponíveis rapidamente. Com a Machine Service Tool (MST), a HYDAC oferece a você uma interface do usuário exatamente para isso. Com a MST, os parâmetros podem ser modificados e os valores medidos podem ser lidos. Os erros podem ser diagnosticados e as funções do sistema podem ser testadas.
Possíveis aplicações
Otimize sua máquina móvel em parceria com a HYDAC
Aproveite o amplo know-how dos especialistas da HYDAC: eles o aconselham sobre o design ideal do sistema adotando uma abordagem integrada para sua máquina móvel. Nos baseamos em nossa ampla experiência de campo para as funções do seu sistema e sua otimização. O resultado é um subsistema já testado e aprovado na produção em série, capaz de contribuir significativamente para melhorar as funções da máquina em diversas aplicações:
- Atuadores de placas distribuidoras (distribuidoras municipais e distribuidoras de fertilizantes)
- Atuadores de rolos de dosagem e atuadores de fusos (distribuidores pneumáticos de fertilizantes, equipamentos de semeadura e semeadeiras)
- Atuadores de bomba (pulverizador de campo, recipiente de polpa)
- Unidade de transmissão (unidades hidráulicas auxiliares e unidades adicionais)
- Atuadores por correia e sem-fim (correia transportadora, máquina de colheita)
Aproveite a experiência da nossa equipe de engenharia em sistemas hidráulicos, softwares e projetos de sistemas simulados. Converse com nossos especialistas e saiba mais sobre o Rotary Drive Control. Entre em contato conosco agora.