Os cinco passos para lidar com a sustentabilidade de fluidos hidráulicos, de lubrificação e metalúrgicos.
A nossa contribuição para a sustentabilidade.
Sustentabilidade nas indústrias
A sustentabilidade não é mais uma tendência passageira: graças à crescente visibilidade sobre este tema global, muitas e variadas empresas têm recentemente empreendido atividades sustentáveis, e muitas outras iniciativas que perpetuam há anos.
Para plantas industriais e maquinários, a manutenção e a sustentabilidade podem ser vistas como dois lados da mesma moeda. Não se pode olhar para uma sem impactar a outra. Sistemas contaminados e desgastados precisam de mais energia para realizar as tarefas desejadas e são frequentemente sujeitos a deterioração prematura. Sistemas e fluidos com manutenção adequada certamente terão um impacto positivo no meio ambiente e também levarão a uma consequente redução de custos. Nesse sentido, a eficiência, longevidade e sustentabilidade das indústrias, além de representarem valor para o negócio, podem agora ser configuradas como ativos estratégicos.
Equipar máquinas e sistemas com tecnologias de redução de resíduos, eficiência energética e extensão da vida útil significa estar em sintonia com os princípios de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que se mantém economicamente viável.
É o controle de fontes contaminantes dentro de uma máquina, combinado com as características do fluido, que permite que o trabalho exigido pelo sistema seja executado de maneira eficaz. Por outro lado, se não houver esse controle poderá ter problemas de mau funcionamento, ineficiência e, em última instância, insustentabilidade ambiental.
Durante a operação de um sistema, os fluidos estão sujeitos à deterioração devido à inclusão de elementos contaminantes e à perda das características técnicas que os qualificam.
Sabia que a HYDAC contribui para maior eficiência e sustentabilidade da indústria?
As empresas querem contribuir para um mundo mais sustentável; no entanto, às vezes pode ser difícil provar que o mais importante não é atender a reivindicações ou apenas entrar na conversa. Isso é uma ferramenta concreta que permite transformar as intenções em planos de ação concisos que sustentam a estratégia global e documentam os esforços empreendidos para um futuro mais sustentável.
Com o nosso compromisso, queremos demonstrar que ser ambientalmente sustentável é viável, prático e acessível. Em colaboração com nossos clientes e parceiros, queremos participar da construção de um futuro sustentável.
Conheça os cinco passos sustentáveis para a indústria
Analise seu equipamento e seu impacto ambiental
O mais importante é o planejamento futuro, é priorizar os seus esforços desde o início. Você deve decidir quais áreas e ganhos rápidos devem ser abordados na primeira etapa, quais as ações e metas que devem ser postas em prática, e o que é necessário para melhorar continuamente os seus esforços.
Selecione as áreas principais em que você acredita que pode fazer as maiores diferenças em relação ao seu negócio.
Analise o seu equipamento, considerando as seguintes perguntas:
- Você conhece a condição operacional do seu sistema?
- Há intervalos de troca de filtro ideais para o seu sistema?
- Você aplica a tecnologia de filtragem certa para o seu fluido e condições operacionais?
- Qual é o seu consumo de fluido por ano, bem como o uso de outros consumíveis?
- O seu sistema está atualizado com as tecnologias atuais e os sistemas operando dentro das especificações corretas para a tarefa desejada?
Identifique os objetivos mais fáceis de alcançar.
Apesar do crescimento contínuo das energias renováveis, os equipamentos industriais consomem muita energia, sendo ainda um dos maiores responsáveis pelas emissões de CO2. De acordo com a nossa experiência, muitas falhas de sistema são causadas pela contaminação de fluidos e, por isso, as soluções de tratamento de fluidos contribuem significativamente para operações sustentáveis.
Recomendamos dividir os ganhos rápidos identificados em duas áreas: Redução de Resíduos e Aumento da Vida Útil.
Redução de Resíduos
O fluido contaminado tem características de desempenho significativamente piores em comparação ao fluido limpo. A consequência é que a indústria terá de fornecer o fluido com mais energia para realizar o mesmo trabalho. A diferença de energia necessária é um desperdício em comparação com as condições iniciais do sistema, o que poderia ter sido evitado mantendo o fluido na sua condição ideal por meio de manutenção adequada.
A redução de desperdícios, sempre que possível, é um dos objetivos essenciais para alcançar maior sustentabilidade. Nesse sentido, a eficiência energética é uma forma muito importante de contenção de resíduos.
Aumento da Vida Útil
A segunda recomendação para sistemas sustentáveis é relacionada a aumentar a vida útil de produtos e consumíveis. Isso significa sair da lógica do descarte, característica das últimas décadas de produção, e preservar o estoque existente.
Como sabemos que a contaminação do fluido é responsável pela maioria das falhas do sistema, nem é preciso dizer que um maior controle e manutenção do fluido envolvido irá, inevitavelmente, aumentar a vida útil dos sistemas e componentes. Assim, você estará adotando a ideia de uma economia circular, ao mesmo tempo em que garante uma contenção significativa dos custos de manutenção, substituição e restauração dos sistemas.
Num sistema hidráulico, o fluido de trabalho é um componente como todos os outros. Ele é escolhido com base nas suas especificidades. Um fluido contaminado não só danifica os componentes que encontra, como também se deteriora com mais facilidade. O envelhecimento consiste na perda perceptível das suas características químicas e físicas e, consequentemente, da sua capacidade de realizar trabalhos de lubrificação, resfriamento ou transmissão de força. Assim, tal como para qualquer outro componente, é imprescindível que o fluido seja mantido em condições ideais pelo maior tempo possível, estando também sujeito a um aumento da sua vida útil. Manter o fluido na condição ideal e substituí-lo o mais tarde possível pode ser um benefício sustentável.
Ambos os tópicos acima podem ser respondidos por meio das seguintes questões:
- Qual é a condição atual do seu fluido operacional? Isso pode ser simplesmente identificado a partir da análise do fluido.
- Seu sistema está tendo avarias prematuras e inesperadas?
- Você está descartando o óleo em intervalos fixos de manutenção?
- Está ciente das tecnologias que podem condicionar e otimizar os fluidos de seus sistemas?
Encontre soluções e tecnologias para superar os problemas identificados
A eficiência energética e a sustentabilidade das instalações de produção são parâmetros obrigatórios para projetistas e técnicos de manutenção. As formas de atingir esses objetivos envolvem também o circuito de fluidos. Existem muitas soluções e tecnologias para a regulação térmica correta, sensores para a detecção da saúde do sistema, análise laboratorial avançada de fluidos, assim como a remoção da contaminação de fluidos por tecnologias de filtração avançadas, mesmo para reservatórios. Na verdade, o componente certo permitirá verificar e recondicionar o estado do óleo, estendendo sua vida útil e preservando suas condições de trabalho para reduzir ineficiências. Um fluido mantido nas condições ideais será mais reciclável no final da vida útil.
A análise de laboratório traz todas as informações necessárias para iniciar sua jornada da sustentabilidade. Para equipamentos críticos, recomendamos a análise regular dos
fluidos em laboratório, bem como o monitoramento online das condições.
Simplifique
É importante que você simplifique — caso contrário, o projeto morre. Não precisa ser nada complicado e, se você já está trabalhando com melhorias sustentáveis, está no caminho certo para compreender os princípios básicos.
Uma das coisas mais importantes é torná-lo concreto e mantê-lo simples.
Desde os problemas já identificados, pequenas conquistas e tecnologias possíveis, escolha uma área que pode ser melhorada e utilize as suas informações para testar e validar o impacto. Por exemplo, se você identificou que o seu fluido está contaminado, muitas vezes você pode alugar ou comprar equipamentos que podem condicionar o fluido. Recomendamos o uso de análise de fluidos antes e depois do uso de tais equipamentos. Isso validará o conceito e garantirá que a tecnologia produziu o resultado esperado no seu caso.
Em geral, as ideias podem ser testadas e validadas num tempo muito curto, e isso irá fornecer informações benéficas para o negócio e para a economia, bem como conhecimento sobre as vantagens de sustentabilidade que a tecnologia proporcionará. Mantenha a simplicidade e teste as suas hipóteses rapidamente. Isso irá garantir que nenhum recurso seja desperdiçado no processo.
Uma vez que a solução foi validada a partir de um caso piloto, ela pode ser dimensionada e adotada para outras áreas do negócio, garantindo que o impacto alcance todas as áreas para melhorias.
Medir e confirmar o impacto constantemente
Sem credibilidade, não há valor para o grande esforço em colocar as ideias em prática. Isso exige abertura e transparência: é necessário ser transparente se você quiser ter sucesso. Seja aberto e honesto. Tanto nos projetos bons quanto nos maus que são testados.
Identifique o impacto que as possíveis soluções estão tendo e garanta que sejam rastreadas, visíveis e transparentes para o seu negócio. Quanto fluido você jogou fora desnecessariamente antes e depois das mudanças? Qual é o impacto dessas mudanças no meio ambiente? Configure e diferencie KPIs em torno da sustentabilidade. No nosso mundo, esses KPIs são igualmente importantes para a receita.
Use os KPIs para acompanhar o progresso que você está fazendo enquanto testa continuamente novos conceitos para fazer melhorias.
Sabia que a HYDAC contribui para maior eficiência e sustentabilidade da indústria?
A HYDAC possui uma série de estratégias para monitoramento de condições, condicionamento e otimização de fluidos hidráulicos e lubrificantes. Essas estratégias são compostas por uma série de tecnologias projetadas para a operação eficiente dos sistemas hidráulicos.
Isso significa:
- Você obtém alta eficiência energética, limitando as ineficiências e reduzindo o desperdício
- Você estende a vida útil: limita a obsolescência e o fim prematuro da vida útil dos produtos.
Estamos à disposição para ajudá-lo a identificar as áreas de melhoria.
Conforme mencionado no início, estamos comprometidos em ajudar a nossa indústria em direção à sustentabilidade. Se você está com dificuldades para iniciar a sua jornada sustentável, entre em contato com um de nossos especialistas e podemos ajudá-lo a identificar áreas de melhoria.
Juntos, examinaremos o guia para identificar áreas óbvias para melhorias e recomendar outras ações que você pode utilizar para a jornada específica da sua empresa. Os nossos especialistas fornecerão uma lista de ações interativas e recomendações específicas para os seus sistemas.
Podemos lhe fornecer um diagnóstico, estado do fluido e planos de tratamento para garantir que o fluido do seu sistema funcione durante mais tempo.