Garanta a qualidade superior da filtragem de biodiesel com as soluções HYDAC

Descubra as soluções especializadas da HYDAC com tecnologia Fluid Engineering para garantir uma filtragem mais eficiente nos processos de produção de biodiesel.

A indústria do biodiesel é impulsionada pela necessidade de promover um futuro mais sustentável através da implementação de fontes de energia limpa. Essa demanda crescente no mercado brasileiro tem gerado a necessidade de soluções de filtragem para garantir a qualidade e eficiência do processo de produção. 

A etapa de filtragem do biodiesel durante a sua produção é crucial, pois é responsável por remover impurezas e contaminantes que podem comprometer a qualidade do produto. Além disso, a filtragem contribui com a aplicação, evitando a saturação precoce dos filtros e desgastes dos componentes de injeção dos equipamentos movidos por este combustível. 

É nesse contexto que a HYDAC, com sua expertise em filtros e sistemas de filtragem, faz a sua parte neste mercado. Com o objetivo de reduzir os custos e minimizar o impacto ambiental, a HYDAC desenvolve soluções especializadas para melhorar a eficiência do processo de filtragem do biodiesel e, com isso, a própria proteção do diesel. Entre elas, encontra-se a aplicação de filtros e elementos filtrantes mais eficientes e a implementação de sistemas automatizados de controle e monitoramento.

O papel da filtragem na produção de biodiesel

A filtragem é fundamental na produção de biodiesel, contribuindo para a qualidade e eficiência do produto. Durante o processo de produção, é necessário remover impurezas e contaminantes que podem comprometer a durabilidade e desempenho do combustível. 

Alguns dos desafios enfrentados pelos fabricantes de biodiesel é manter o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade do produto filtrado, devido a fatores como a aplicação de filtros de baixa eficiência. Isso é refletido em menor volume de diesel filtrado e um aumento significativo das paradas indesejadas para realizar trocas dos elementos filtrantes. 

Nesse cenário, além de aumentar o custo de manutenção, a produtividade é impactada. Por isso, a qualidade do biodiesel está diretamente relacionada à eficiência dos processos de filtragem, à remoção eficaz de partículas indesejadas e à obtenção de um produto limpo.

Para atender essa demanda, novas soluções são desenvolvidas para a filtragem eficiente do biodiesel, no intuito de não apenas atender aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores, mas alcançar a competitividade no mercado e reduzir os impactos ambientais. 

Soluções inovadoras de filtragem da HYDAC para a produção de biodiesel

A HYDAC destaca-se no mercado global por oferecer soluções inovadoras e customizadas para atender às demandas específicas da produção de biodiesel. Com foco na otimização de processos, eficiência e sustentabilidade, a HYDAC desenvolve tecnologias de filtragem que não apenas atendem, mas superam as expectativas do mercado. 

Com know-how internacional, a HYDAC oferece soluções de filtragem com tecnologia de ponta, como o Fluid Engineering, que garantem a máxima eficiência e qualidade na produção de biodiesel.

A HYDAC Brasil conta com diversos filtros específicos para esse processo, fabricados localmente na unidade de Indaiatuba. O filtro LVH-F é equipado com elemento da série Optimicron Biodiesel® desenvolvido para esta aplicação. Entre as características do nosso filtro destacam-se:

Alta Eficiência em remoção de contaminantes: Impacta diretamente na qualidade de filtração, ou seja, em uma única passagem o nosso filtro remove uma grande quantidade de contaminantes. 

Alta Eficiência em retenção de contaminantes: Impacta diretamente na vida útil do elemento filtrante, pois possibilita filtrar um alto volume de biodiesel com o mesmo elemento filtrante.  

Monitoramento da vida útil através de indicador elétrico de elemento saturado.

Dessa forma, é obtido um diesel limpo e a vida útil do filtro é prolongada.

Citação do especialista:

“Fornecemos para o mercado um filtro para biodiesel mais tecnológico, que captura mais e retém mais particulado. Sua maior eficiência garante a qualidade do biodiesel e aumenta a vida útil do filtro”. 

Monitoramento e controle com as soluções HYDAC

Uma das principais inovações da HYDAC é o monitoramento e controle avançados durante a filtragem do biodiesel. Através do uso de sensores para o monitoramento online da saturação do elemento filtrante, da contaminação sólida e água do biodiesel, nossas soluções garantem um controle preciso e eficiente do processo de filtragem, aumentando a qualidade e a eficiência do biodiesel produzido. 

Essa abordagem permite que os produtores de biodiesel monitorem em tempo real o desempenho do seu processo de fabricação e dos filtros utilizados, identificando possíveis problemas e tomando medidas corretivas imediatas. Além disso, o monitoramento contínuo também ajuda a otimizar o processo de filtragem, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade.

Vantagens de filtrar o biodiesel com os filtros HYDAC

  • Custo-benefício com filtros de alta eficiência que superam a expectativa do mercado
  • Menor tempo de troca e redução da interrupção do abastecimento
  • Melhor qualidade do biodiesel filtrado, resultando em um produto mais limpo
  • Aumento da vida útil dos filtros de grande porte
  • Qualidade superior de filtragem garantida
  • Fabricação local dos filtros e elementos filtrantes para o mercado biodiesel 

Citação do especialista:

“O segmento agrícola, principalmente, já vem implementando a troca de veículos 100% biodiesel, como uma tendência do mercado para usar fluidos limpos, não derivados do petróleo. Por isso, a HYDAC trabalha para desenvolver a melhor solução para atender essa demanda crescente do mercado”.

Promovendo a energia limpa para o futuro

Diante da crescente demanda da indústria de biodiesel no Brasil, a importância de soluções eficazes de filtragem se torna ainda mais evidente. 

A HYDAC, com uma abordagem inovadora e foco na sustentabilidade, destaca-se como uma parceira essencial para as empresas e fabricantes do setor de biodiesel através da implementação de tecnologias avançadas de filtragem, para enfrentar os desafios da indústria de forma sustentável e eficiente, além de garantir a qualidade do biodiesel produzido.

Por fim, com a aplicação das soluções HYDAC, não apenas as conformidades e regulamentações ambientais são garantidas, mas a produção de energia limpa. Assim, a parceria entre a HYDAC e as empresas do setor de biodiesel é essencial para impulsionar um futuro mais sustentável.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre soluções de filtragem de biodiesel:

ENTRE EM CONTATO