Garanta um sistema de filtragem eficiente com a tecnologia HYDAC

A qualidade do sistema de filtragem garante a operação das máquinas sem interrupções durante mais tempo. Por isso, ao manter o controle dos níveis de contaminação do sistema hidráulico, é possível evitar paradas inesperadas dos processos de produção, reduzir os custos de manutenção e aumentar a produtividade da sua empresa.

Identificação de falhas no sistema hidráulico

Considerando que o ar ambiente nas moendas é extremamente nocivo para os sistemas hidráulicos — contendo alta umidade e partículas suspensas —, um dos grandes desafios das empresas do setor de açúcar e álcool é reduzir os custos elevados de manutenção e evitar as paradas inesperadas dos sistemas que impactam a produtividade e rentabilidade do negócio. Nesse sentido, um dos nossos clientes procurou a HYDAC porque precisava reduzir os níveis de contaminação do lubrificante das máquinas utilizadas na usina.

Para atender a essa demanda, a HYDAC Brasil conta com ampla experiência no desenvolvimento de soluções especializadas para aplicações agroindustriais, destinadas a auxiliar os processos de manutenção e monitoramento dos sistemas hidráulicos das máquinas, aumentando a durabilidade dos equipamentos e garantindo uma produção sem interrupções em cada safra.

Diagnóstico do problema

Nosso cliente, uma das maiores destilarias de álcool e produtoras de energia sustentável do Brasil, vinha apresentando falhas recorrentes no sistema hidráulico das máquinas, como consequência do alto nível de contaminantes sólidos e água presentes no lubrificante dos redutores planetários. Essa situação causou uma despesa significativa de custos na manutenção corretiva dos rolamentos e mancais durante a entressafra.

Para resolver esse problema de forma eficiente e prolongada, o cliente procurou os especialistas da HYDAC Brasil para encontrar a solução adequada. Depois da análise realizada na usina, foi possível detectar que os filtros principais do sistema de lubrificação não eram capazes de manter estáveis os níveis de contaminação, permitindo a passagem de partículas sólidas e afetando a qualidade do fluido.

Citação de especialista HYDAC

“Na HYDAC Brasil focamos no desenvolvimento de soluções especializadas para atender a necessidade de cada cliente, de forma customizada e com acompanhamento durante todo o processo, garantindo resultados que aumentam a produtividade e rentabilidade do seu negócio.”

A solução aplicada: filtragem de elementos contaminantes

Para atender a necessidade da destilaria de álcool, a equipe da HYDAC Brasil definiu como solução mais eficiente para aliviar a contaminação do processo de filtragem a aplicação do Filtro Offline OLFP e o Secador de Respiro BDE 400 — implementação que demandou testes e análises do lubrificante por um período de quase um ano.

Seguindo a metodologia de derivação de pressão da bomba — utilizando apenas 2 L/min —, foi instalado o Filtro OLFP com elemento trimicron, que permitiu a filtragem de partículas sólidas e a remoção da água misturada no óleo. Em paralelo, para evitar a entrada de umidade, foi instalado o Filtro de Sílica BDE 400 no “respiro” do redutor.

Além disso, também foi realizado um trabalho em conjunto com um dos distribuidores parceiros da HYDAC Brasil, Engenorma Automação Industrial, considerado referência regional na adequação de máquinas e equipamentos dos projetos executados com altos níveis de segurança.

Vantagens do Filtro Offline

  • Filtro de aplicação agroindustrial
  • Filtragem de partículas e elementos contaminantes
  • Remoção de umidade e água no lubrificante
  • Manutenção preditiva e melhoria do tempo de reposição do fluido
  • Contribuição à operação das máquinas sem interrupções
  • Maior tempo de vida útil dos equipamentos
  • Aumento da produtividade

Citação de especialista HYDAC

“Os sistemas hidráulicos das máquinas são suscetíveis a partículas e elementos contaminantes que afetam o fluido. No entanto, a partir da tecnologia e qualidade dos equipamentos desenvolvidos pela HYDAC Brasil, é possível oferecer uma solução eficiente para o cliente e que represente benefícios garantidos para seu negócio.”

O resultado: durabilidade prolongada do sistema de filtragem

O grande resultado para o cliente viu-se refletido na operação das máquinas sem interrupções durante a safra inteira. As duas soluções aplicadas no sistema hidráulico foram instaladas ao início da entressafra, quando os redutores foram abertos para verificação visual nos rolamentos, engrenagens e mancais.

Como parte das análises de acompanhamento da aplicação dos filtros no sistema, foi constatado que não havia sinais de desgaste, corrosão nem formação de verniz no lubrificante. Além disso, para benefício do cliente, a manutenção dos redutores não foi necessária, sendo apenas realizada uma rotina de calibração e limpeza do equipamento.

Vantagens de trabalhar com a HYDAC

Precisão

Análise do nível de contaminação

  • Análise das partículas e elementos contaminantes no sistema hidráulico
  • Definição da solução HYDAC mais eficiente para resolver o problema do cliente
FluidCareCenter

Aplicação e melhorias no sistema de filtragem

  • Aplicação de filtros offline e secador de respiro para o controle de contaminação do sistema hidráulico
  • Análise e acompanhamento da aplicação durante um ano, constatando a eficiência
Custos reduzidos

Fase de ação e resultados garantidos

  • Remoção de partículas contaminantes e água no sistema hidráulico durante a safra inteira
  • Redução do desgaste, corrosão e formação de verniz no lubrificante

Downloads

Para conhecer mais sobre como prolongar a vida útil dos seus sistemas hidráulicos, entre em contato conosco.

Envie seu e-mail