Controle do Solo HYDAC O subsistema para controle ativo da barra para sua máquina móvel
Para cumprir as diretrizes de proteção ambiental cada vez mais rigorosas e conservar os recursos de forma sustentável, fertilizantes e pesticidas precisam ser usados com moderação. A HYDAC oferece a solução perfeita: o novo subsistema para controle ativo da barra, Controle do Solo HYDAC, guia a barra até a altura e inclinação ideais sobre a cultura, mesmo em condições ambientais difíceis. Isso aumenta a velocidade do trabalho e proporciona uma aplicação mais precisa.
Para uma orientação altamente precisa da barra de pulverização, mesmo em condições ambientais difíceis
Conservação de recursos Use pesticidas com moderação com controle ativo da barra
Diretrizes cada vez mais rigorosas para proteção ambiental e proteção do consumidor exigem que fertilizantes e pesticidas sejam usados de forma a conservar os recursos. Como parte disso, as barras de pulverização para máquinas móveis devem ser guiadas na altura ideal sobre a cultura para garantir uma distribuição direcionada do produto. Esta é a única maneira que os recursos podem ser usados com moderação. Mas isso não é tudo — se as interferências não forem compensadas, a tensão mecânica sobre os componentes também aumenta, reduzindo sua vida útil. É por isso que o controle ativo da barra é necessário, compensando o movimento do veículo e as características do terreno de forma inteligente.
Agricultura de precisão Para uma gestão direcionada dos seus campos e terrenos agrícolas
Gerenciar campos e terras agrícolas de maneira direcionada requer duas coisas: primeiro, as diferenças no solo e na cultura precisam ser levadas em consideração. Por outro lado, o terreno circundante deve ser protegido no interesse da proteção ambiental. Funções operacionais inteligentes suportam a estimativa ideal da cultura e garantem que os pesticidas sejam distribuídos de forma sustentável. Desta forma, isso inclui a compensação efetiva de interferências devido aos movimentos do veículo e às características do terreno. Se a barra de pulverização for guiada sobre a cultura na altura e inclinação ideais, os recursos são conservados e o meio ambiente é protegido.
Ótima estabilidade para sua máquina móvel graças às válvulas de controle de pressão Como funciona o Controle do Solo HYDAC
Soluções convencionais
As soluções convencionais são baseadas no controle de posição via controle de aceleração. A desvantagem: o acoplamento hidráulico rígido do veículo de reboque e da barra, pois a inclinação do veículo de reboque é transferida para a barra. A correção só ocorre quando um desvio de posição é detectado. Isso leva a uma aplicação imprecisa.
A solução da HYDAC
Para evitar essa perda de posição, nossos especialistas desenvolveram uma solução inovadora: o Controle do Solo HYDAC desacopla a barra do veículo de reboque. A válvula de controle de pressão regula a posição da barra em combinação com informações adicionais do sensor. Graças a esses fatores, é possível obter uma estabilização significativa com o controle ativo da barra da HYDAC — a inclinação do veículo de reboque é compensada imediatamente, não há desvio do ponto de ajuste. Isso significa que nenhuma correção é necessária. O Controle do Solo HYDAC é altamente dinâmico, mesmo onde há mudanças no terreno.
Isso faz a diferençaEspaço de instalação reduzido, maior precisão operacional e velocidades de operação mais rápidas
Beneficie-se de nossa tecnologia de válvula simplificada: o uso mínimo de componentes permite o máximo desempenho com economia considerável do espaço de instalação. Graças à compensação efetiva, você também evita flutuações na distância entre a barra e a cultura. Isso aumenta a precisão operacional e protege o meio ambiente. O desacoplamento hidráulico traz ainda outra vantagem — reduzindo ou evitando a transmissão do movimento para a barra, você pode aumentar significativamente sua velocidade de operação. Sistema hidráulico testado e aprovado, combinado com tecnologia de controle inteligente: com o Controle do Solo HYDAC, composto de sistema hidráulico, sistema eletrônico e software, você obtém um subsistema eficiente que reduz seus custos de desenvolvimento e reduz seu tempo de lançamento no mercado.
Possíveis complementos para o seu sistema sob medida Confie no nosso sistema hidráulico modular
O Controle do Solo HYDAC é baseado em nosso sistema hidráulico modular. Isso significa que podemos replicar qualquer função da barra. Saiba mais sobre a solução baseada em suas necessidades com nossos especialistas.
Funções disponíveis:
- Controle hidráulico da inclinação da barra
- Controle hidráulico das funções de articulação da barra para a posição de condução
- Elevação e declive hidráulico da barra para se adaptar à altura da vegetação
- Posição V da barra e posição das seções da barra para ajuste ao terreno
Entre em contato agora com nossos especialistas em hidráulica móvel. Reconhecemos o potencial da sua máquina e oferecemos conselhos abrangentes sobre sua solução ideal. Como uma parceira de desenvolvimento competente, fornecemos suporte transparente durante todas as fases do seu projeto. Mesmo após a fase de série, você pode contar com a HYDAC como seu contato confiável.