Como melhorar a performance do seu sistema de filtragem Diesel
Saiba como os filtros HDP 600 da HYDAC aumentaram a performance do sistema de filtração embarcado de diesel do nosso cliente.
No segmento de Papel e Celulose são muitos os desafios quando o assunto é a filtração. No caso do nosso cliente, a HYDAC foi procurada para melhorar o desempenho do seu sistema. Com o objetivo de tornar o sistema de filtração embarcado de diesel mais eficiente, esta empresa estava em busca de uma melhoria do sistema atual da máquina.
A partir deste cenário, a HYDAC Brasil desenhou um projeto completo, desde o desenvolvimento da solução até a realização de testes finais.
Conheça abaixo este case de sucesso de filtração aplicado à indústria de papel e celulose.
Diagnóstico do problema
Para entender a demanda do cliente, a HYDAC Brasil realizou todo o processo de diagnóstico do problema. Vale lembrar que todas as etapas desta avaliação cumprem as exigências técnicas e legais do mercado.
Para isso, a HYDAC começou por efetuar um desenho do projeto (estruturação e inclusão de projetos), conforme o que foi analisado em campo.
Neste caso, a empresa procurava:
- Maior segurança operacional através da drenagem automática da água do diesel.
- Maior disponibilidade de máquinas, assegurando a proteção necessária para componentes do sistema.
- Maior qualidade na queima do diesel.
Após a análise destas necessidades, a HYDAC realizou todas as etapas do início ao fim do projeto. Assim, foi feita a aquisição e entrega do material. Seguiu-se a instalação e início dos testes, elaboração do relatório e conclusão dos testes.
Solução aplicada: filtros HDP 600 com dreno automático.
O projeto foi aplicado nos Harvester, incluindo a troca dos filtros principais e dos secundários, com um horímetro maior. Em ambas as máquinas, foi providenciada pela HYDAC, em conjunto com o cliente, a adequação necessária para a instalação correta do filtro.
Foram, então, aplicados os filtros HDP 600 da HYDAC, que possuem um sistema de drenagem de água automática e autônoma. Também foram substituídos os elementos de diesel das duas máquinas.
Todos os elementos do sistema de diesel foram substituídos pelos novos com o objetivo de padronizar o novo tempo de troca dos elementos, tanto na linha de pressão quanto na linha de sucção.
Após a instalação, foram coletadas e analisadas as informações nas principais trocas do elemento. Assim, a HYDAC consegue contribuir com cliente para definir o melhor ponto de troca do elemento filtrante.
Citação do especialista
“Participar de um projeto onde conseguimos proporcionar ganhos relevantes e consistentes aos nossos parceiros é o nosso principal objetivo. Colocamos em prova a qualidade e credibilidade dos nossos produtos, garantindo a entrega do resultado pretendido.”
As nossas soluções
A peça-chave deste case de sucesso aplicado à indústria de Papel e Celulose foi o filtro HDP 600. Construído com uma malha sintética, este elemento filtrante destaca-se por:
- Alta eficiência na separação da água no banco de testes e durante toda a vida útil do filtro, mesmo sob vibração e pulsação
- Separação de água através de dois meios:
- Função de coalescência do meio filtrante e função de separação de particulado
- Função de separação através da barreira hidrofóbica
- A camada de filtragem principal do elemento é graduada, sendo plissada com as demais camadas de proteção e de drenagem
- Permite a máxima vida útil e eficiência do conjunto “mesh pack”
O resultado
Após a aplicação dos filtros HDP 600 da HYDAC espera-se um sistema de filtragem eficiente. Da mesma forma, esta aplicação também se reflete numa queima do diesel aprimorada e maior disponibilidade de máquina.
Assim, estes elementos filtrantes não terão qualquer interferência pela presença da água. Além disso, não existirá alteração na sua filtrabilidade e retenção das partículas sólidas. Devido às características das suas fibras, os filtros HDP 600 garantem que a perda de carga ocorra somente na retenção de particulados sólidos.
Saiba como aumentar a vida útil dos filtros hidráulicos
A saturação do elemento filtrante é um bom indicativo, porque significa que este cumpriu o seu objetivo. No entanto, quando ocorre uma saturação precoce, algo não está correto.
Por isso, em mais um vídeo da nossa série com gerentes de produto, Gabriel Souza, responsável pelos filtros hidráulicos e de processo, explica como aumentar a vida útil dos filtros hidráulicos, garantindo a sua maior eficiência.
É aqui que entra a linha de elementos Optimicron® desenvolvida pela HYDAC, uma solução eficaz com vida útil até 30% maior.
E para ajudá-lo nos desafios mais complexos da hidráulica, a HYDAC coloca à sua disposição uma equipe de engenharia e laboratório local.