Calibre o seu equipamento diretamente na HYDAC

A HYDAC tém agora um serviço de calibração próprio, seguindo todas as normas da indústria. O serviço está disponível para os equipamentos FCU1000 e CS1000 da HYDAC em operação no Brasil.

Manter seus equipamentos calibrados significa ter a certeza de que eles estarão trabalhando da forma correta e fornecendo os dados com precisão, contribuindo para a manutenção preditiva e o controle de qualidade na sua linha de produção.

Ciente desta relevância, agora o serviço de calibração de instrumentos é próprio da HYDAC, seguindo todas as normas da indústria. O serviço está disponível para os equipamentos FCU1000 e CS1000 da HYDAC em operação no Brasil.

Qual é a frequência de calibração aconselhada?

Ainda que exista a ideia de que a frequência de calibração deve ser definida pelo fabricante, a HYDAC acredita que isso depende do usuário, já que o equipamento pode ser utilizado poucas vezes no ano ou até mesmo diariamente. A recomendação geral é para se realizar a calibração a cada 12 meses, mas esse período pode aumentar para dois anos (quando há pouco uso), ou reduzir para seis meses, em equipamentos utilizados com frequência.

A que equipamentos se destina a calibração?

A calibração realizada pela HYDAC abrange os equipamentos FCU1000 e CS1000, que realizam o monitoramento das condições do fluido, procedimento de grande importância para evitar consequências trabalhosas e custos intensivos de manutenção. A condição do fluido é comparável com a “impressão digital” das condições de todo o sistema. Por meio dela, é possível determinar a classe de contaminação do óleo através das normas ISO 4406, NAS 1638 e SAE 4059.

O FCU1000 consiste em uma maleta totalmente móvel que, podendo ser levada para qualquer lugar, permite que a análise do óleo seja realizada em campo ou no laboratório. O intuito deste equipamento é ajudar a equipe de manutenção no monitoramento do óleo, através de uma rotina de análises preventivas programadas. Já o CS1000 é um sensor instalado diretamente no sistema hidráulico ou de lubrificação da máquina, com o objetivo de realizar o monitoramento online da condição do óleo. Através deste sensor é possível tomar decisões de manutenção de forma preditiva, baseadas na real condição do fluido.

Os benefícios do nosso serviço

Diferente de aferição, que só consegue indicar o que está certo ou errado num equipamento, a calibração HYDAC distingue-se pela sua capacidade de ajuste para corrigir as falhas na análise. Executado regionalmente e entregando os seus resultados e correções em cerca de 20 dias, este serviço também se destaca pelo seu caráter preditivo.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre o serviço ou solicitar a calibração do seu equipamento, entre em contato com nossos especialistas:

Envie seu e-mail