Experiência global para suas aplicações na indústria de pneus

Máquina de vulcanização de pneus

No processo de vulcanização, os pneus recebem sua forma final. Para garantir que suas máquinas funcionem de forma eficiente e econômica, temos as soluções perfeitas para suas necessidades. De sistemas de acionamento pioneiros a sistemas de filtração inovadores e tecnologias modernas de válvulas conforme a norma DIN EN 16474: você pode alcançar o mais alto nível de segurança e eficiência energética com nossos componentes e sistemas sustentáveis. Estamos à disposição para ajudá-lo em todo o mundo.

Misturadores

A fabricação de um pneu requer a mistura de vários tipos de borracha, produtos químicos e materiais de enchimento. Isso resulta em materiais de borracha que podem ser transformados em pneus. Para apoiar você, a HYDAC oferece uma ampla variedade de soluções de acumuladores, geradores e sensores para monitoramento de engrenagens. Trabalhamos com você para otimizar a operação do seu misturador – para um processo de fabricação de pneus com baixo desperdício.

Sustentabilidade e configuração do sistema

Novas tecnologias estão ganhando terreno: condução autônoma e eletromobilidade causam impacto no mercado de pneus. Tanto a operação produtiva da máquina quanto o gerenciamento responsável dos recursos são questões importantes. Descubra os benefícios dos nossos produtos energeticamente eficientes e de baixo desperdício. Entre em contato conosco para uma solução que se adapte perfeitamente às suas necessidades!

Sustentabilidade na fabricação de pneus: nossas soluções

Tecnologia de filtro HYDAC para unidade de redução de tanque

Nossa solução premium revolucionária com condicionamento de fluido ativo adicional – a unidade de redução de tanques HYDAC otimiza a desgaseificação e a desidratação de seus fluidos. Isso significa que você pode reduzir a quantidade de óleo necessária e a pegada de carbono da sua máquina

Tecnologia de filtro Air-X HYDAC

Reduza o impacto ambiental enquanto economiza dinheiro com nossa tecnologia de filtro Air-X: nosso conceito de desgaseificação permite uma rápida redução do teor de ar no óleo. Em combinação com nossa tecnologia de simulação, existem outras opções para economizar. Faça pleno uso do seu potencial de fabricação de pneus.

Solução de acionamento de velocidade variável HYDAC KineSys

Com a velocidade de rotação ajustada ao processo de sua máquina, você pode otimizar seu consumo de energia com nosso inversor de frequência. O controle interno de circuito fechado também permite o fornecimento de pressão e fluxo conforme as necessidades – tornando sua produção de pneus ainda mais eficiente!

Mais informações sobre o HYDAC KineSys

Cilindros elétricos HYDAC KineSys

Fácil de integrar e livre de manutenção: nossos cilindros elétricos ajudam você a obter um movimento linear. Temos a solução ideal para cada aplicação com nossas diversas possibilidades de instalação. Saiba mais hoje!

Mais informações sobre o HYDAC HEZ

Unidade de desidratação HYDAC FAM

Aumente a disponibilidade dos seus misturadores e máquinas de vulcanização – nossa série Fluid Aqua Móvel minimiza o conteúdo de gás e a contaminação por partículas em seus fluidos operacionais. Para a máxima vida útil de seus componentes e intervalos de troca de óleo mais longos.

Mais informações sobre a HYDAC FAM

Unidade de monitoramento de fluidos HYDAC

Fácil de usar, eficaz e adaptável: nossa série de unidades de eliminação de verniz remove os produtos de degradação dos óleos minerais. Isso significa que você pode aumentar a vida útil do fluido enquanto reduz de forma sustentável o uso de recursos. Adequado para retrofit de sistemas existentes e para novos sistemas.

Segurança funcional

Você está ciente das últimas mudanças nos regulamentos e normas para máquinas de vulcanização de pneus (DIN EN 16474) e misturadores (DIN EN 12013)?

Com a HYDAC você tem ao seu lado uma parceira qualificada que pode ajudá-lo a desenvolver um conceito de segurança conforme as normas industriais. Entre em contato conosco para uma avaliação do seu conceito de segurança.

Saiba mais sobre segurança funcional

Segurança funcional na fabricação de pneus: nossas soluções

Bloco de válvulas HYDAC para máquina de vulcanização de pneus

Otimize a vulcanização dos seus pneus com nossos blocos de válvulas confiáveis. Desenvolvido e equipado com todas as válvulas exigidas conforme o Standard C. Entre em contato conosco e encontraremos a solução perfeita para o seu desafio.

Bloco de válvulas HYDAC para post-cure inflators (PCIs)

Para garantir que seus post-cure inflators mantenham sua função de segurança em todos os momentos, fornecemos blocos de válvulas sob medida para aumentar a segurança funcional das suas prensas de cura de pneus. A HYDAC é sua parceira global no desenvolvimento de componentes e sistemas para a fabricação de pneus.

Digitalização, conectividade e monitoramento de condições

Você busca otimizar as pontuações de OEE da sua empresa? Aumente a disponibilidade, desempenho e qualidade das suas máquinas com nossas soluções digitais de monitoramento e análise. Ao analisar o fluido hidráulico em operação e medir o teor de água no fluido, podemos, por exemplo, detectar antecipadamente problemas de engrenagem no seu misturador. Trabalhando em estreita cooperação com você, desenvolvemos um conceito abrangente de monitoramento de condições para suas aplicações na indústria de pneus.

Digitalização e monitoramento de condições na fabricação de pneus: nossas soluções

HYDAC p0-Guard para acumuladores hidráulicos

Maior eficiência graças aos sensores inteligentes – nosso pressostato eletrônico compacto com display digital integrado minimiza seus custos de tempo de inatividade graças ao monitoramento confiável da pressão de pré-carga do seu acumulador hidráulico. Saiba mais sobre suas potenciais economias.

Mais informações sobre o HYDAC EDS 3400

Indicador de ensujamento HYDAC Virtual Fluid Lab

A nova geração de sensores inteligentes: nosso sensor inteligente VFL determina a vida útil restante dos seus elementos filtrantes para permitir um serviço coordenado. Aproveite ao máximo a vida útil dos seus elementos filtrantes – para uma operação eficiente da sua produção de pneus.

Mais informações sobre o HYDAC VFL

Pacote HYDAC SFC

Aumente a transparência dos seus dados com o HYDAC CMX Suite! Nosso hardware e software suportam a transformação digital de suas máquinas graças à aquisição, estruturação e visualização de seus dados. Localmente em seu servidor ou na nuvem.

HYDAC Data+ Box

Beneficie-se do acesso em tempo real aos dados do seu sensor e da máquina. Isso permite o planejamento ideal da manutenção e aumenta a eficiência da produção de pneus. Nosso dispositivo de ponta robusto e com economia de espaço facilita o início da digitalização.

Mais informações sobre a HYDAC Data+ Box

Sensores HYDAC com interface IO-Link

Conte com a HYDAC como sua parceira de desenvolvimento com experiência mundial. Juntos podemos criar produtos pioneiros. Já fornecemos uma ampla variedade de sensores inteligentes com interfaces IO-Link. Conheça nossa linha de produtos!

Mais informações sobre os sensores HYDAC com interface IO-Link

Transmissor inteligente de pressão HYDAC

Pequeno, compacto, robusto: com nosso transmissor de pressão, você pode otimizar a disponibilidade das suas máquinas na fabricação de pneus. Simultaneamente, a maior transparência o ajudará a alocar seus recursos de forma mais eficaz. Nosso HPT 1400 está disponível com ou sem interface CAN.

Mais informações sobre a HYDAC HPT 1400

Downloads