수처리: 지속 가능성 향상의 핵심 요인

사전 여과된 공정 용수로 시스템을 보호하세요

강, 호수, 우물, 바다와 땅에서 얻은 물은 산업 분야의 다양한 공정에서 취수로 사용됩니다. 여과를 통한 원수의 꼼꼼한 처리는 효율적 시스템 운영의 핵심입니다. 처리된 물은 냉각수, 멤브레인 공급수, 분무 또는 공정 용수 등으로 사용되며 원수가 여과 없이 시스템에 유입되면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 하지만 이러한 결과를 방지할 수 있습니다. 자동 백 플러싱 필터, 인라인 필터와 스크린 바스켓 필터를 통해 효과적인 예방이 가능 합니다. 이러한 솔루션을 어디서 어떻게 사용해야 하며, 이러한 상황에서 홍합이 어떤 문제를 야기하는지 여기서 알아보겠습니다.

수처리 공정의 중요한 단계, 사전 여과정말 필요한 필터가 무엇인가요?

자동 백 플러싱 필터, 인라인 필터 혹은 스크린 바스켓 필터 등 하이닥의 필터 확인을 통해 용도에 맞는 필터를 찾아보세요. 꺠끗한 공정 용수는 시스템 전체에 도움이 됩니다.

지금 문의하세요
 

물 재활용으로 지속 가능한 공정 회로 구현 담수 소비와 폐수 배출을 최소화할 수 있습니다.

냉각수

냉각수 사용 시에는 전열 표면에 코팅이 형성되어 전열을 방해하고 부식과 연마를 가속화하는 경우가 발생 합니다. 시간이 지날수록 쌓이는 침전물은 측정 장치와 파이프 피팅과 같은 시스템 구성품을 손상시켜 시스템에 큰 압력 손실이 발생할 수 있습니다. 이 모든 문제는 유지보수 작업량을 증가시키고 시스템의 비용 효율성을 떨어뜨립니다. 담수와 순환수에서 이러한 일을 방지하기 위해 하이닥의 자동 필터, 스크린 바스켓 필터와 인라인 필터는 라인 전체의 여과와 오프라인 여과에 사용됩니다.

공정 용수

공정 용수는 냉각수, 세척수, 보일러 급수 또는 초순수 역할로 다양한 산업 부문의 생산 공정에 사용됩니다. 강, 호수, 바다나 지하 등에서 취수한 물은 처음에는 미립자, 용해 물질과 미생물이 가득합니다. 이러한 오염은 세심하게 여과해야 합니다. 하이닥의 인라인 필터와 백 플러싱 필터는 수처리를 지원하여 시스템 수익성을 높여 드립니다.

폐수

시립 및 산업용 폐수처리 시설에서는 귀중한 식수를 일반 세척 및 유지보수 작업에 사용하는 경우가 많습니다. 하지만 보조 정화기에서 유입되는 물을 이용하는 것이 식수 낭비를 방지할 수 있습니다 방류수는 건조하거나 비가 오는 날씨 모두에 거의 투명하며, 함유된 부유입자 또한 매우 적습니다. 그러나 이러한 물은 바로 서비스 용수로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 하이닥의 산업용 워터 필터가 시스템에 문제를 일으킬 수 있는 용해되지 않은 유기물/무기물을 처리합니다.

Friedrich Wilhelm, 하이닥 공정 기술 부문 기술 영업 프로젝트 관리자

공정에서 발생하는 입자 오염의 유형은 매우 다양하지만, 이를 제거하는 방법도 그에 못지않게 다양합니다. 올바른 방법을 선택하려면 고체 입자 부하와 공정 데이터에 대한 지식이 있어야 합니다. 또한 여과 목표도 정해야 합니다. 분리 기술에 관한 지식과 경험이 얼마나 풍부하든 모든 응용 분야는 각기 다르므로 신기술과 솔루션이 필요한 새로운 과제가 항상 존재합니다.

홍합으로 인한 냉각수 회로 폐색예측 여과로 홍합의 침입 퇴치

최근 몇 년간 담수, 염수와 기수에서 홍합류가 급속히 번식하고 있습니다. 이중 얼룩홍합(Dreissena polymorpha)과 이와 가까운 종인 니와라모(Dreissena rostriformis bugensis)가 특히 문제가 됩니다. 이 두 종은 흑해의 토종 생물이지만, 선박 평형수를 통해 전 세계로 퍼져 나갔으며 이제 순환을 통해 공장에까지 침투했습니다. 홍합이 증식할수록 시스템 문제도 증가합니다. 오염된 시스템을 세척하는 데는 많은 시간이 소요되며, 시스템 전체를 정지해야 할 수도 있습니다.

홍합과 유충은 화학 물질(염화칼륨/과산화수소)을 사용하여 박멸 가능 합니다. 이러한 화학 물질은 해양 생물에게 치명적이지만 , 잔여물로 인해 기계 소재에도 무해하지 않으며 건강 상의 문제도 존재합니다. 즉, 화학 물질은 효과적이기는 하지만 논란의 여지가 많고 비용 또한 만만치 않습니다. 따라서 예방 조치를 취하는 것이 비용을 절감하고 보다 예측 가능하게 만드는 방법입니다. 성공의 핵심은 여과입니다.

시스템 보호 - 적합한 프로세스 필터를 찾아보세요
 

바다에서 온 작은 침입자들로부터 탁월한 보호 최적의 수처리로 깨끗한 공정 용수 확보

취약한 시스템을 위한 터프한 보호

하이닥 자동 백 플러싱 필터 AutoFilt® RF3는 대규모 홍합 무리와 홍합 유충 일부를 처리합니다. 본 제품은 최대 7,500m3/h의 지속 정격 유량을 지원합니다. 여과 중에는 여과 등급 50µm에 해당하는 웻지 와이어 엘리먼트의 내부에서 외부를 향해 수량이 통과합니다. 이를 통해 대량으로 누적된 홍합으로부터 시스템을 보호할 수 있습니다.

홍합 유충에 대한 바스켓 기반 보호

홍합의 확산을 막기 위해서는 시스템에서 홍합 유충을 걸러내야 합니다. AutoFilt® RF14 시리즈를 사용하면 홍합 유충의 여과율을 대폭 높일 수 있습니다. 자가 세척 바스켓 필터는 더 미세한 여과 등급을 가지고 있습니다. 이러한 필터의 표준 여과 등급은 20µm, 40µm이어서 홍합 유충의 95%가 분리됩니다.

홍합 유충을 거의 100% 박멸하는 솔루션 조합

자동 필터와 UV 소독을 함께 활용하면 일정한 양 투여 시 순식간에 미생물을 파괴하기때문에 거의 대부분의 홍합 유충을 박멸할 수 있습니다. 하이닥의 솔루션 조합은 홍합 번식, 시스템 가동 중단 시간, 유지보수 등에 대한 과도한 비용을 영구적으로 줄여 드립니다. 물 여과 시 화학 물질을 사용하지 않아도 됩니다.

하이닥의 수처리 솔루션

자동 백 플러싱 필터 AutoFilt®

하이닥의 자동 백 플러싱 필터는 높은 효율성뿐 아니라 다양한 이유로 오랫동안 시장에서 인정받아왔습니다. 먼저 이 제품에는 일회성 투자 비용만 발생하고, 운영 비용은 없습니다. 하이닥 필터의 자가 세척 기능 덕분에 유지보수 인력 방문의 필요성이 자동으로 배제되며, 이를 통해 엘리먼트와 스크린 교체 비용이 절감됩니다.

하이닥 자동 백 플러싱 필터에 대해 자세히 알아보기

인라인 필터 와 스크린 바스켓 필터

당사의 인라인 필터와 스크린 바스켓 필터는 모든 종류의 고체 입자를 효과적으로 제거합니다. 다양한 모델과 필터 소재로 특정 파티클 여과 작업과 공정에 최적화 할 수 있습니다.

이점

  • 최대 400°C의 온도
  • 최대 1,000bar의 압력
  • Chemicron® 금속 섬유 또는 와이어 메시와 Processmicron® 플라스틱 섬유 또는 유리 섬유로 만들어진 고품질 필터 소재
  • 1µm~10,000µm의 여과 등급
  • 최대 3,600m의 유량3/h
  • 스키드/시스템 솔루션 및 특수 맞춤 솔루션

하이닥 인라인 필터에 대해 자세히 알아보기

스키드 솔루션과 맞춤 제품

하이닥은 높은 유량 관리, 거친 여과와 미세 여과의 조합 또는 열교환기와 필터 함께 사용 하는 등 다양한 적용을 위한 맞춤 시스템 솔루션을 제공할 수 있습니다. 하이닥은 최적의 정수 여과를 위해 고객의 요구에 맞춤화된 솔루션을 제공 합니다.
 
이점

  • 하나의 공급처에서 필터와 열교환기 제공
  • 맞춤 설계
  • 기존 시스템 레트로핏에 적합

스위스 중요 프로젝트의 수처리: Circulago지열 발전 및 건축 기술 분야 선도

열교환기와 대용량 열 펌프(물-수열 펌프)는 심부 지열 에너지, 호수 에너지와 산업폐기물에서 발생하는 열을 포함한 첨단 열 생성 공정에서 자주 사용됩니다. 이러한 설비는 조기 마모를 유발할 수 있는 오염으로부터 보호되어야 합니다.
하이닥은 "Circulago"와 같은 선도적인 대규모 프로젝트를 지원합니다. 이 프로젝트에서는 스위스의 작은 마을 Zug와 Baar가 추크(Zug) 호수의 물을 이용한 발전을 통해 주택의 온도를 제어합니다. 이 프로젝트의 목표는 재생에너지의 비율을 높이는 것입니다. 최적의 보호 기능을 갖춘 열교환기를 제공하여 최적의 온도 전달과 원활한 시스템 작동을 보장합니다. 여기에는 물에서 모래와 생물학적 물질을 필터링하는 4개의 하이닥 자동 백 플러싱 필터가 포함됩니다. 하이닥 자동 백 플러싱 필터는 넓은 필터 영역을 통해 대용량의 물도 손쉽게 처리하고 100% 자동으로 자가세척 할 수 있습니다.

시스템 보호 - 적합한 프로세스 필터를 찾아보세요

하이닥이 제공하는 이점

아이콘: 돈을 들고 있는 손 – 고품질 여과 기술로 절감된 비용 상징.

비용 절감

고품질 여과로 운영 매체의 품질을 개선할 수 있습니다. 화학 물질의 사용량과 폐수 발생량이 감소합니다. 이처럼 하이닥은 고객의 다운스트림 공정을 더욱 효율적이고 가성비 높게 만들어 드립니다.
 

아이콘: 시스템 – 자가 세척식 하이닥 자동 필터로 지속적 시스템 운영.

높은 시스템 가용성

하이닥의 자동 백 플러싱 필터는 자가 세척이 가능하므로, 지속적인 시스템 가동이 가능하고, 유지보수 방문 횟수를 줄이며 시스템 가용성을 높여 드립니다.

아이콘: 탄소 발자국 – 압력 손실이 최소화된 하이닥 필터로 배출량 저감.

CO2배출량 저감

차압이 매우 낮은 필터를 사용하면 압력 손실을 최소화 할 수 있습니다. 이를 통해 에너지 비용을 절감하고, CO2를 지속적으로 줄일 수 있습니다.
 

아이콘: 재활용 – 하이닥 필터에는 세척 가능한 필터 소재와 섬유가 사용됩니다.

지속 가능한 필터 엘리먼트

하이닥은 자사의 자동 백 플러싱 필터에 세척 가능한 필터 소재만 사용합니다. 또한 하이닥의 인라인 필터에는 세척 가능한 다양한 종류의 와이어 메시 또는 금속 섬유 소재를 제공합니다.
 

아이콘: 톱니와 잠금 장치 – 원활한 공정 실행을 위해 오염물질을 필터링 합니다.

높은 공정 신뢰성

신뢰할 수 있는 여과 기능으로 오염물질을 효과적이고 확실하게 필터링할 수 있습니다. 이로 인해 공정을 원활하게 실행하고 완벽한 품질을 보장할 수 있습니다.
 

아이콘: 서비스 기술자 – 자동 백 플러싱 필터로 불필요한 유지보수를 방지할 수 있습니다.

인건비 절감

수처리 시스템의 불필요한 유지보수 비용을 줄이세요. 하이닥의 자동 백 플러싱 필터는 시스템 폐색을 확실히 방지하여 고객의 시스템이 고장 없이 안정적으로 작동할 수 있게 합니다.
 

다운로드 여기서 하이닥의 수처리 주제에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.

수처리 전문가, 하이닥

공정 용수 여과에 관한 모든 질문에 답변해 드립니다.

이제 필터 확인으로

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

주제 및 제품
| 4 최소 읽기 시간

바다는 거친 바람과 강한 파도뿐 아니라 공간도 제공합니다. 특히 에너지 혁신에 있어 이러한 공간은 해양 풍력 발전소에 유용하게 쓰일 수 있습니다. 이 분야에서 변환기 플랫폼은 바다에서 해변으로의 전력 전달에 중요한 역할을 합니다. 변환기 플랫폼은 과열되지 않도록 끊임없이 해수로 냉각해야 합니다. 이는 믿을 수 있는 여과가 전제되어야만 원활하게 수행됩니다. 하이닥은 테스트와 검증이 완료된 여과 솔루션과 티타늄 소재의 강력한 열교환기 플레이트를 모두 제공합니다. 자세히 알아보세요.