기술적 청결 - 단일 공급업체에서 모든 것을 제공합니다

높은 출력 밀도, 좁은 허용오차, 민감한 소재의 이용, 높은 생산 속도로 인해 제조업에 대한 요구 조건은 지속적으로 높아지고 있습니다. e-모빌리티, 배터리 / 하이브리드 시스템 및 수소 등 현재와 미래에 관련된 주제에서 기술적 청결이 점차 주목을 받고 있습니다. 최선의 청결도 관리를 통해 귀사는 공정 결과 및 기계와 유체 동력 시스템의 가용성을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 귀사는 장기적으로 비용을 줄일 수 있습니다.

저희는 고도로 자동화된 생산 기술 파트너이자 VDA Volume 19 / ISO 16232의 기여자입니다. 청정 실험실의 여과와 품질 보증부터 목표 공정 분석까지. 저희는 전체 공정 체인에 걸쳐 귀사의 청결 관리를 지원합니다.

지금 문의하세요

구성품 청결

오작동, 불만, 시스템 완전 차단 - 오염된 구성품으로 인해 비용이 하늘 높이 치솟을 수 있습니다. 품질 기준이 점차 더 엄격해짐에 따라 귀사 구성품의 청결과 품질에 대한 기대도 빠르게 올라갑니다. 언제나 귀사의 공정 신뢰도를 유지할 수 있도록 저희 제품과 서비스로 도와드리겠습니다.

귀사의 기술적 청결을 위한 구성품 청결

잔류 오염 분석

저희는 저희 청결 실험실 또는 저희 현장 이동 실험실에서 귀사 구성품의 청결도를 측정합니다. 교육을 받고 경력을 갖춘 실험실 인력들이 표준에 따라((ISO 16232, VDA 19.1, 고객 사양) 전문적인 구성품 청결도 테스트를 수행하도록 합니다. 또한 요청에 따라 SEM/EDX 분석을 제공할 수 있습니다.

청결도 사양

구성품이나 조립품에 대해 작성된 청결도 사양이 공급업체와 대화하는데 도움이 됩니다. 경험과 성공적인 프로젝트를 통해 증명된 저희 전문성을 믿으셔도 좋습니다. 저희는 파트너로서 귀사의 자체 청결도 사양 개발 및/또는 공급업체와의 논의를 지원해드립니다.

적용 표준에 따른 교육

까다롭고 민감한 기술에는 적절한 교육을 받은 인력이 필요합니다! 저희는 모듈식 교육 세션을 통해 VDA 19.1에 따라 가장 중요한 기술적 청결의 초석을 다집니다. 귀사 내부의 교육 세션이나 하이닥에서 진행하는 교육 또는 온라인 세미나에서나 저희는 귀사의 요구에 맞춰 교육을 제공합니다.

공정 체인 분석

입고 물품부터 귀사의 공급업체 인도에 이르기까지 저희가 지정된 청결도 기준을 안정적으로 준수하실 수 있도록 도와드립니다. 저희는 모든 종류의 생산 라인에서 VDA 19.2에 따른 공정 체인 분석을 수행합니다. 저희는 귀사와 긴밀히 협력하여 귀사의 제조 공정을 최적화하는 조치를 개발하고 우선 적용합니다.

필름 오염

귀사 장비와 시스템의 잠재력을 모두 발휘하고 비가동시간을 피하기 위해서는 필름 오염을 최소화해야 합니다. 저희는 오랜 기간 쌓은 전문성으로 귀사에 전방위적 지원을 제공할 수 있습니다. 지금 당사에 문의하세요. 저희는 귀사와 함께 귀사 부품의 필름 오염을 줄일 방법을 찾습니다.

플러싱 장비

높은 청결도 조건을 안정적으로 준수할 수 있도록 도와드리는 저희 맞춤형 시스템에 대해 알아보십시오. 저희는 귀사의 요건에 따른 맞춤형 플러싱 장비를 설계 개발합니다. 저희와 함께 맞춤형 플러싱 장비를 구성하여 청결도가 매우 중요한 구성품에서 문제를 일으키는 입자를 줄이십시오.

유체 청결

귀사의 청결 매체와 테스트 매체 청결도는 시스템의 원활한 작동에서 중요한 역할을 합니다. 그렇기 때문에 조직화된 모니터링과 조정이 필요합니다. 다년간 쌓은 여과 및 기술적 청결 전문성 덕분에 저희는 전문화된 실험실 서비스와 시험과 검증을 거친 제품으로 귀사를 지원할 수 있게 되었습니다.

세척 수조에서 오일을 10배 더 효율적으로 제거하는 방법 - 지금 동영상 보기

유체 청결은 귀사의 기술적 청결을 최적화합니다

유체 분석

현장이나 실험실에서 저희 유체 전문가들은 귀사 청결 구역의 청결 매체와 테스트 매체를 분석할 수 있습니다. 저희는 또한 유압유, 윤활유, 냉각수 및 물의 실험실 분석 전문성도 갖추었습니다.

하이닥 유체 관리 포털에 대한 자세한 정보

하이닥 유체 조절 장치

유체 시스템과 윤활 시스템 고장의 70%는 유체와 구성품의 오염으로 인해 발생합니다. 저희의 사용자 친화적인 유체 조정 장치를 이용하여 시스템의 유체 품질을 높이고 수익성을 촉진하십시오. 저희 가스 제거, 수분 제거, 오일 제거 제품에 대해 알아보십시오.

하이닥 유체 관리 장치에 대한 자세한 정보

하이닥 필터 하우징

저희 필터 설계는 모든 문제에서 완벽한 선택입니다. 높은 오염 부하의 관리, 칩 여과 또는 염격한 조건에 따른 순수한 청정 액체의 공급 모두 저희가 맞춤형 솔루션으로 지원해드립니다. 하이닥은 귀사의 여과를 위한 파트너입니다!

하이닥 필터 하우징에 대한 자세한 정보

하이닥 필터 엘리먼트

점차 강화되는 기술적 청결 요건에 따라 새로운 청결 기술과 정의된 여과 성능을 지속적으로 발휘할 수 있는 효율성이 높은 여과 시스템이 요구됩니다. 저희의 다양한 엘리먼트 유형을 알아보세요.

하이닥 필터 엘리먼트에 대한 자세한 정보

현장 지원

저희는 기술적 청결 분야의 오랜 전문가로서 청결도 규격 달성을 위해 필요하실 때 바로 도움을 드릴 수 있습니다. 저희는 귀사의 기존 최적화 달성 가능성에 대해 빠르고 전문적인 조언을 드릴 수 있으며 맞춤 제안을 드릴 수 있습니다. 이를 위해 저희는 시료를 즉시 분석하고 평가할 수 있는 저희 이동식 연구실을 이용하여 현장에서 귀사를 지원합니다.

귀사의 기술적 청결을 위한 현장 지원

이동식 실험실

귀중한 시간을 절약하세요 - 저희 유체 전문가들이 독일 및 인접 지역에서 귀사를 방문하여 전문가 조언을 제공합니다. 저희 실험실 차량에서 ISO 16232, VDA Volume 19.1 또는 고객 요건에 따라 샘플을 테스트하고 분석할 수 있습니다.

기술적 청결결을 위한 기업 표준

이제 기술적 청결을 위한 내부 표준이 매우 중요합니다. 기업 표준은 환경, 종업원, 물류 및 테스트에 관련된 기술적 청결 표준을 정의합니다. 저희는 새로운 표준 개발을 지원하고 귀사의 기존 청결 표준에 대해 조언을 제공합니다. 지금 당사에 문의하세요.

공정 평가 및 공정 체인 분석

구성품이나 시스템에서 불만 건수나 이상 건수가 증가한다는 것은 생산 공정에 문제가 있음을 나타냅니다. 여기에는 빠른 대응이 필요합니다. 저희는 전문성을 갖추고 현장에서 직접 귀사의 공정을 지원합니다. 저희 실험실 차량을 이용하여 훨씬 효율적으로 공정 분석을 수행합니다 - 지금 예약하세요.

유체 최적화

냉각수 시스템이나 산업용 부품 세척기를 최적화하고자 하십니까? 저희가 유체 기술 분야의 광범위한 전문성으로 귀사를 지원해드리겠습니다. 새로운 시스템 취득 시 테스트 지원부터 전체 설계까지 시스템이 가진 잠재력을 모두 활용하십시오!

실험실 설계 및 장비

전문 교육과 고급 추출 장비부터 실험실 설계까지: 기술적 청결 분야의 전문가로서 하이닥은 귀사의 자체 실험실 구성과 운영을 위해 전문적인 지원을 제공합니다. 저희는 귀사의 실험실 설계 및 장비 최적화를 위한 파트너입니다.

귀사의 기술적 청결 최적화를 위한 실험실 설계 및 장비

하이닥 추출 장치

공정에 지장을 주는 입자를 찾아내고 줄이는데 도움이 필요하십니까? 저희 추출 장치는 빠르고 간단한 분석을 위한 이상적인 선택입니다. 저희는 유연성을 극대화하기 위해 여러 가지 크기의 구성품과 다양한 모듈식 시스템을 갖춘 장치를 제공합니다.

하이닥 추출 장치에 대한 자세한 정보

하이닥 장치의 VDA 19.1에 따른 교육

실험실의 잠재력을 모두 실현하기 위해서는 자격을 갖춘 인력이 있어야 합니다. 저희는 추출 장비의 일반 분석 방법에 대한 교육을 제공하여 검증이 가능한 방식으로 공시험값, 추출 곡선 및 분석 결과를 재현할 수 있도록 합니다. VDA 19.1 / ISO 16232에 맞춤 제공되는 저희 교육 프로그램에 대해 자세히 알아보십시오.

청결성 실험실의 구성 및 운영 지원

청결성 실험실의 운영과 구성에는 많은 과제가 따릅니다. 저희는 오랜 기간 쌓은 전문성으로 처음부터 끝까지 귀사를 지원하고 필요할 때 도움을 제공해드릴 것입니다. 저희는 지속적인 운영이나 새로운 실험실의 설계 시에도 지원을 제공해드립니다.

하이닥 실험실 장비의 서비스 및 유지보수

하이닥 실험실 장비가 오랜 기간 작동 상태를 유지할 수 있도록 하려면 조정된 서비스와 유지보수 관리가 필요합니다. 이를 위해 하이닥은 자격을 갖춘 인력을 통한 정기 유지보수나 고장 시 대응 조치로 하이닥 실험실 장비를 관리해드립니다.

측정 및 모니터링 기술

인더스트리 4.0에 따른 공정 시각화의 발전을 통해 언제나 제품 품질을 확인할 수 있게 되었습니다. 생산된 부품의 청결 역시 지속적인 모니터링이 가능합니다. 온라인 조 및 필터 모니터링을 위해 저희는 광범위한 스마트 센서 기술 및 디지털 솔루션을 제공합니다. 기술적 청결 4.0 - 귀사는 하이닥을 통해 언제나 부품과 매체의 청결도를 확인하실 수 있습니다.

귀사의 기술적 청결을 위한 측정 및 모니터링 기술

하이닥 센서

센서의 이용은 성공적인 프로젝트 구현 및 디지털화에서 중요한 역할을 합니다. 이에 따라 하이닥은 오염, 오일 조건, 압력, 온도, 선형 위치치, 위치 및 회전 속도, 유체 수위 및 유량 측정을 위한 광범위한 센서를 제공합니다. 이러한 많은 센서들을 IO-Link 인터페이스로 이용하고 광범위한 진단 옵션을 마련할 수 있습니다.

하이닥 센서에 대한 자세한 정보

하이닥 인더스트리 4.0

많은 도전에 직면하고 있습니까? - 하이닥 4.0을 이용하여 귀사의 인더스트리 4.0 솔루션을 찾아보십시오. 귀사의 효율성을 높이고 사업을 창출할 수 있는 새로운 접근법과 기회를 제공합니다.

하이닥에 대해 알아보세요

Service

유체 공학

시스템이 최적화되면 언제나 고유한 과제가 발생합니다. 이를 처리하기 위해 하이닥은 맞춤형 유체 공학 솔루션을 설계합니다

자세히 알아보기

Hydraulics & filtration

산업용 부품 세정기의 기술적 청결

청결에는 타협이 없습니다.

당사의 솔루션에 대해 자세히 알아보기

지금 기술적 청결에 대한 책자를 다운로드하세요 저희 책자를 통해 기술적 청결에 대해 알아야 할 모든 것을 배워보세요 - 하이닥은 광범위한 서비스와 제품을 제공합니다.

무약정 상담 신청

귀사의 시스템 오염으로 인해 시스템 가용성에 문제가 발생하고 있습니까? 저희는 현장에서 귀사와 함께 아쉬운 부분이 전혀 남지 않는 청결 관리를 할 수 있도록 귀사의 최적화 가능성을 분석합니다.

이메일 보내기