하이닥 유체 관리
하이닥은 귀사의 산업 장비 성능과 수명 유지 중요성을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 종합적인 유압, 윤활 및 냉각 시스템 솔루션인 유체 관리 프로그램을 개발했습니다. 저희 프로그램은 비가동시간을 최소화하고 유지보수 비용을 줄이며 귀사의 수익성을 개선하면서 귀사의 장비를 최대한 활용하도록 도와드립니다.
귀사는 유체 관리 프로그램을 이용하여 귀사의 장비가 최고의 성능을 발휘하는데 필요한 관리와 관심을 받고 있는지 확인하실 수 있습니다.
전문 유체 분석
작동유의 조건은 시스템 전체 조건의 지문과도 같은 역할을 합니다. 시스템 상태를 모니터링하기 위해서는 정기 분석이 필수입니다. 하이닥 유체 관리 프로그램은 다음과 같은 여러 문제에 도움을 드릴 수 있습니다:
분석 패키지
귀사에 필요한 테스트가 무엇인지 결정하실 수 있도록 저희는 가장 인기 있는 테스트들을 통합하여 다음의 분석 패키지를 마련하였습니다. 이것이 끝이 아닙니다. 맞춤형 분석 모음이 필요하시다면 저희에게 문의해주십시오. 필요할 경우 개별 테스트를 이용하실 수 있으며 요청 시 견적을 제공해드립니다.
저희 실험실 팀에게 직접장점에 대한 설명을 받으십시오
하이닥은 전세계에서 시스템 가용성 향상 및 비용 감소를 위한 오일 분석 및 실험실 상품을 제공합니다.