과부하
프레스에 가장 적합한 과부하 방지 기능을 찾아보세요.
단 6단계로 가장 중요한 매개변수를 생성하여 프레스 기계에 가장 적합한 유압 과부하 방지 장비를 찾아보세요.
매개 변수는 어떻게 결정되나요?
당사의 툴은 기계식 프레스의 기하학적 치수를 고려하여 공칭 크기와 압력 공급 장치(파워 유닛)를 계산합니다.
프레스 툴을 통해 6단계만으로 적합한 (전자)유압식 과부하 보호 장비를 찾으실 수 있습니다:
- 모든 입력 매개 변수를 채우고 단위가 올바른지 확인합니다. 계산 과정에 대해 궁금한 점이 있으면 여기를 클릭하세요.
- 입력이 완료되면 출력 값이 계산됩니다. 이제 이전에 계산한 크기보다 큰 공칭 크기를 선택합니다.
- 기계식 프레스에 전기 유압 컷오프가 필요한지 여부를 결정합니다(가변 트리거 힘).
- 다음 단계에서는 애플리케이션에 플랜지 또는 케이블 버전 중 어느 것이 필요한지 확인하세요. HYDAC은 과부하 보호 장치를 프레스에 플랜지를 장착할 것을 권장합니다.
- 파워 유닛이 필요하십니까? 과부하가 트리거된 후 충전 시간을 확인합니다 - 충전 시간이 충분하지 않은 경우 적절한 사전 충전 펌프를 선택합니다.
- 당사 툴이 부품 목록을 제공합니다 – 추가 질문이 있는 경우 언제든지 문의해 주세요.
참고: 유압식 과부하 보호 장치와 기계식 프레스의 작동 특성에 대한 기본적인 지식이 필요합니다.