수소 - 많은 가능성을 지닌 기술수소의 경우 전문가 지식에 대한 수요가 높습니다.
수소에 관한 모든 질문의 답변을 찾기까지는 아직 가야 할 길이 멉니다. 기업의 수소 생산, 공급과 사용에는 여전히 어려움이 따르기 때문입니다. 하지만 이동 및 산업 솔루션에 있어 수소 및 대체 에너지원은 어마어마한 가능성을 지니고 있습니다. 이는 바로 가정, 산업과 이동에서 친환경적이고 탄소 배출이 없는 미래를 실현할 수 있는 가능성입니다.
하지만 수소라는 주제는 급속히 복잡해질 수 있습니다. 그러므로 검증된 제품과 수십년 동안 축적된 업계 노하우를 제공하는 동시에 혁신적인 접근법을 제시하는 전문가와 협력할 가치는 충분합니다. 신규 개발이든 시리즈 생산이든, HYDAC은 성공적인 프로젝트 구현을 도와 드립니다. 요구사항을 말씀해 주세요.
전기 분해 및 수소 생산
수소는 탄소 중립적인 미래를 실현하기 위해 산업 및 인프라 분야에서 화석 연료의 대체제로서 가장 유력하게 손꼽히는 대체 에너지원 중 하나입니다. 수소는 다양한 프로세스를 통해 생산할 수 있습니다. 가장 지속 가능한 방법은 재생 에너지에서 얻은 전기를 이용하는 물 전기 분해입니다. 이 프로세스에서는 전기 에너지를 이용하여 두 개의 물 원자(2H2O)를 두 개의 수소 분자(2H2)와 하나의 산소 분자 (O2)로 분리합니다.
AEL, AEM, PEM, SOEC 등 어떤 기술을 사용하든 당사는 지속적인 확장을 거듭하는 제품군을 통해 고객의 수소 생산을 지원합니다. 당사는 고객이 이용하는 전기분해장치의 효율성, 경제성과 안전성을 향상하기 위한 다양한 제품을 제공합니다.
당사의 제품군
열 유체 관리
당사의 공장 균형 솔루션으로 열 유체 를 세밀하게 관리하세요. 당사의 제품군은 DI수, 수성 KOH과 같은 유체 흐름 등을 위한 공기 냉각 시스템과 응축수 건조를 위한 컴프레서 냉각 시스템(가스 냉각기)부터 가스와 유체의 입자 여과까지 다양합니다. HYDAC은 에어로솔 분리, 유체 처리 및 가스 압축 전문 기업입니다. 또한 HYDAC은 전기 분해 장치의 공장 균형을 위한 다양한 제품도 제공합니다. 이는 엄선된 밸브와 센서(압력, 온도, 전도성, 수위전송기, 수위 스위치)도 포함합니다.
수소/가스 건조
일부 애플리케이션에서는 고순도 수소가 필요합니다. 하지만 많은 경우 원료 가스 제품 수소는 생산 후 물과 산소에서 기인하는 불순물로 오염되어 있습니다. DIN EN 17124는 이러한 순도가 5ppm 미만이어야 한다고 규정합니다. HYDAC은 당사의 혁신적인 수소 건조를 통해 필요 시 표준에서 요구하는 것보다 높은 수소 품질을 달성할 수 있습니다.
분리기 최적화/단계 분리
가스-액체 분리에도 수소 생산만큼이나 많은 어려움이 따릅니다. 기존의 분리기 탱크는 부피가 크며, 혼합물의 능동적인 분리를 제공하지 않습니다. 반면 HYDAC 솔루션은 분리기 탱크 크기를 최소화하고 능동적인 진공 장치를 통해 시스템 전체의 효율성을 극대화합니다. HYDAC은 고객의 분리기를 점검하여 설치 공간 최적화가 가능한지 확인해 드립니다. 지금 문의하세요.
유압 스택 클램핑
나사 강봉이냐, 유압 실린더냐 많은 전기 분해 제조사가 나사 강봉이나 접시스프링 와셔를 사용하여 스택을 클램핑합니다. 유압 스택 클램핑은 이러한 방식과 달리 작동 중 최적으로 균일하게 스택에 힘을 분산시킵니다. 이를 통해 양극판 사이의 누출을 방지하고 유지보수 작업을 간소화하며 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. HYDAC은 스택 작동 중 능동적인 스택 프리텐셔닝과 스택 조립 중 정적 스택 클램핑으로 고객을 지원합니다.
수소 충전소
수소를 대체 에너지원으로 사용하면 탄소 배출 없는 운전을 실현할 수 있습니다. 연료 전지를 사용하는 차량을 가동하기 위한 에너지를 생산할 수 있을 뿐 아니라, 수소와 산소가 상호 반응을 일으켜도 순수한 수증기만 발생합니다. 이는 사람과 환경 모두에 무해합니다.
이 기술은 전 세계적으로 점점 더 중요해지며 수소 충전소 인프라의 지속적인 확대로 이어지고 있습니다. 가용성, 에너지 효율성 및 비용 측면에서 수소 재공급 기술의 지속적인 발전이 매우 중요하게 작용합니다. HYDAC은 이미 다양한 제품으로 고객을 지원할 역량을 보유하고 있으나, 신제품 개발과 혁신 또한 게을리하지 않습니다. 언제든지 문의주세요.
당사의 제품군
미립자 오염, 수소 품질 및 가스 청정도
수소는 미립자 오염, 유해 가스 등 여러 측면에서 높은 청정도 기준이 적용됩니다. 미립자 오염은 수소 충전소와 연료 전지 차량 내외 모두의 고장을 일으킬 수 있습니다. 오랜 기술적 청정 전문 기업인 HYDAC은 충전소에서 표본을 채취하여 미립자 오염 부하를 평가할 수 있는 PSA-H 70 제품을 개발했습니다. 그 결과, HYDAC은 저압부터 고압에 이르기까지(최대 1050bar) 입자 분리와 액체 분리 모두에 적합한 모든 범위의 가스 여과를 충전소에 제공할 수 있습니다.
유해 가스는 촉매 독으로 알려진 연료 전지 스택의 결함을 일으킬 수 있습니다. 현재 HYDAC은 충전소의 저장 뱅크 내 가스 조성을 지속적으로 측정하는 전 세계 유일의 가스 품질 센서를 개발 중입니다.
수소 냉각
당사는 컴프레서 시스템 냉각을 위한 효율적인 냉각 시스템과 열교환기를 고객의 요구사항에 맞춤화하여 제공합니다. HYDAC은 수소 충전소의 압축 가스를 재냉각하는 맞춤 솔루션을 제조합니다. 지붕 구조, V형과 탱크 직접 내장형을 아우르는 HYDAC의 전문성을 활용하여 충전소 냉각을 최적화하세요.
당사는 지속적인 제품군 확장을 통해 곧 탱크 프로세스를 위한 SAE J2601 준수 극저온 예냉 제품을 제공할 예정입니다. 이로써 당사의 수소 냉각 제품군이 완성됩니다.
센서/압력전송기
수소 충전소의 재공급 프로세스는 압력제어식입니다. 따라서 안정적이고 안전한 센서가 필요합니다. HYDAC은 저압부터 고압에 이르기까지(16~1050bar) 애플리케이션에 적합한 다양한 수소 센서를 제공합니다. 당사의 센서는 수소 애플리케이션에 특화되었습니다. 니켈 함유량이 높은 스테인리스 스틸 소재의 특수 측정 전지가 수소 취약성을 방지합니다.
또한 신제품으로 디스펜서("펌프")에 사용 가능한 SIL 2 인증을 취득한 센서가 출시되었습니다. 1:1 상담을 통해 새로운 HYDAC 솔루션의 이점에 대해 알아보세요.
컴프레서 구동 기술(컴프레서 시스템)
많은 수소 컴프레서 운영업체의 목표는 안전 장치가 있고 에너지 효율적이며 자원을 보존하는 운영입니다. HYDAC의 혁신적인 유압 구동 장치를 통해 이러한 목표를 실현할 수 있습니다. 당사는 기존 시스템과 변속 시스템 중 고객의 애플리케이션에 적합한 것이 무엇인지 및 비용 절감 효과가 더 큰 시스템은 무엇인지 확인해 드립니다. 당사는 시스템 가용성 향상을 위해 당사 시스템에 지속적 유압 유체 상태 모니터링 장치를 장착할 수 있습니다. HYDAC Fluid Care Center에서는 원격 액세스 외에도 오일 분석을 실시할 수 있습니다.
이동 및 산업 솔루션 분야의 연료 전지 시스템과 H₂ 엔진
연료 전지는 미래 기술로서 이동 및 산업 솔루션 분야에서 크나큰 가능성을 지니고 있습니다. 수소 동력 열차는 이제 상상의 산물이 아니라 현실입니다. 개인의 이동, 중량 화물 운반, 건설 기계, 농업 기계, 선박 및 비상 에너지 공급급 분야의 무공해 차량 개발 또한 계속되고 있습니다. 연료 전지가 기능적으로 안전하고 에너지 효율적으로 작동하려면 정교한 기술이 필요합니다. HYDAC은 이미 다년간의 산업 경험과 높은 수준의 혁신으로 광범위하고 지속적으로 확장되는 제품 포트폴리오를 제공해 드릴 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
당사의 제품군
센서 및 밸브 기술
고압 탱크 시스템과 연결된 연료 전지의 작동에는 높은 유속과 온도 변동성이 수반됩니다. HYDAC은 수소 탱크의 고압 영역 및 연료 전지의 저압 영역에서의 재료 흐름을 안전하고 정밀하게 제어하기 위해 다양한 밸브 기술을 개발했습니다. 당사의 고압 센서는 10년 이상 압력 감지 및 안전한 시스템 작동에 기여해 왔습니다. 직접 체험해보세요.
공기 질 및 수소 품질
연료 전지는 생산 중 연료 전지 시스템에 유입되거나 작동 중 연료 전지 스택에 유입되는 미립자와 유해 가스에 심각한 반응을 일으킵니다. 연료 전지를 이러한 요인으로부터 보호하고 서비스 수명을 늘리기 위해서는 연료 전지 시스템에 광범위한 필터를 구비해야 합니다. HYDAC은 이러한 오염으로부터 공기와 수소를 모두 보호하기 위해 광범위한 필터 기술과 분리기 기술을 제공합니다.
열관리
내연 엔진이 사용되는 이동 및 산업 애플리케이션과 달리, 연료 전지 시스템에서는 배기가스 흐름으로 열에너지가 낭비되지 않습니다. 열에너지는 대부분 냉각수로 배출됩니다. 이로 인해 연료 전지 애플리케이션에서는 더욱 뛰어난 냉각력이 요구됩니다. 냉각 및 열 관리 시스템은 전기 모터, 변환기 및 심지어 배터리 시스템과 같은 추가 전기 소비 장치로 인해 더욱 복잡해집니다. HYDAC은 혁신적인 솔루션을 통해 복잡한 냉각 및 열 관리 시스템의 개발과 통합을 지원합니다.
제어기술
연료 전지 시스템과 탱크 시스템을 기능적으로 안전하게 작동하려면 전류 흐름, 재료 흐름과 정보 흐름을 온전히 이해해야 합니다. HYDAC은 이러한 이해와 복잡한 소프트웨어 시스템을 개발할 수 있는 역량을 통해 맞춤 제어 아키텍처를 제공할 수 있습니다. 또한 HYDAC은 전기 시스템을 보다 쉽게 통합하기 위해 자사의 매우 강력한 컨트롤러와 기능적으로 안전한 소프트웨어 아키텍처, 그리고 오랫동안 테스트를 거친 HYDAC 기능 모듈을 사용합니다.
FAQ
전기 분해 장치는 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
일반적으로 전기 분해 장치는 전기 에너지를 활용하여 재료나 분자를 분리, 분해 및 변환하는(산화 화누언 반응) 장치입니다. 물 전기 분해 장치에서는 물 분자(H2O)가 수소 분자(H2)와 산소 분자(O2)로 변환됩니다.
실제 반응은 약 1.4V의 전압의 전지에서 일어납니다. 실용적 이유에서 이러한 셀 여러 개(전기적 직렬 연결)를 스택으로 쌓습니다. 전지 주변의 모든 부속 장비는 '공장 균형'이라는 용어로 불립니다.
공장 균형이란 무슨 뜻일까요?
공장 균형(BOP, Balance of Plant)은 보통 에너지 기술과 연관지어 사용되는 용어입니다. BOP는 발전 장치 또는 변환 장치 자체를 제외하고 에너지 변환에 필요한 모든 보조 구성품 및 보조 시스템을 의미합니다.
전기 분해 장치의 경우 이는 에너지 관리(변환기, 인버터, 파워 컨트롤러 등), 유체 및 가스 관리(물 상태 관리, 유체 및 가스 단계 분리, 가스 건조, 가스 압축)와 열 관리(파워 일렉트로닉스, 스택 및 응축수 건조를 위한 냉각 시스템)를 포함합니다.
연료 전지는 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
연료 전지는 양극(수소 측)과 음극(공기 측)의 두 극으로 구성됩니다. 두 극 모두 전해액으로 분리되어 있습니다. PEM 연료 전지에서 이는 양성자에만 스며들 수 있는 반투과성 막에 해당합니다.
수소는 양극에 공급됩니다. 그런 다음 수소는 촉매(보통 백금)의 도움으로 양성자와 전자로 나뉩니다. 이후 양성자는 막을 통해 음극으로 이동합니다. 전자는 전기 소비 장치를 통해 음극으로 흘러가 전기 에너지를 공급합니다. 음극에서 양성자와 전극은 주변 공기의 산소와 결합하여 물을 생성합니다.
'전기 기계식 전지"는 무슨 뜻인가요?
'전기 기계식 전지'란 전해 전지, 축전지, 전지, 갈바니 전지 등 여러 유형의 전지를 통칭하는 용어입니다. 일부 경우 이러한 전지는 축전지처럼 양면 모두 사용 가능할 수 있습니다. 이러한 전지는 충전과 방전 모두가 가능합니다. 즉, 전기 에너지를 화학 에너지로 변환하고 다시 전기 에너지로 방출할 수 있습니다. 또한 일부 전해 전지는 연료 전지로 사용할 수도 있습니다. 즉, 수소와 산소를 물로 변환하는 과정에서 전기 에너지와 열이 방출됩니다.
전해 전지와 연료 전지는 양극판, 전극 및 기술에 따라 기체 확산층(GDL, Gas Diffusion Layers)과 막으로 구성됩니다. '양성자/음이온 교환 막'(PEM/AEM, Proton/Anion Exchange Membranes)을 사용하는 경우, 이러한 막은 종종 전극에 직접 연결되며 '막 교환 어셈블리(MEA, Membrane Exchange Assembly)'로 불리기도 합니다.
'막 전극 어셈블리(MEA, Membrane Electrode Assembly)'란 무슨 뜻인가요?
막 전극 어셈블리(MEA)는 여러 가지로 해석할 수 있습니다. 일부 경우 이는 촉매층으로 코팅된 막만을 의미합니다(한 쪽은 음극 반응, 다른 쪽은 양극 반응용). 그러나 많은 경우 이 용어는 기체 확산층을 포함하는 뜻으로 사용됩니다. 기체 확산층 또한 전도성이어야 하기 때문입니다.
기술에 따라 막은 여러 폴리머나 세라믹으로 구성되며, 각각은 양성자, 음이온(예: 수산화 음이온 = OH) 또는 산소를 선택적으로 운반할 수 있습니다. 가스 확산층은 생산된 가스(전기 분해)를 운반하며, 특히 사용된 기체(연료 전지)를 최대한 균일하게 반응 부위에서 멀리 또는 반응 부위에 가깝게 운반합니다(촉매층). 이러한 기체는 양극판의 채널을 통해 전기 기계식 전지에서 방출되거나 전기 기계식 전지 안으로 유도됩니다.
양극판의 소재는 무엇인가요?
다중 전지나 스택 구성에 설치된 양극판은 무엇보다도 한 전지의 양극을 바로 옆 전지의 음극과 물리적 및 전기적으로 연결하는 역할을 합니다. 또한 연료 전지의 양극판은 반응 기체를 반응 지점으로 유도합니다. 이를 위해 판 양쪽에 플로 프로필(플로 필드)을 밀링하거나 프레스합니다. 판의 한 쪽에는 수소가 흐르며, 다른 쪽에는 공기가 공급됩니다.
양극판은 단일 연료 전지의 두 극으로 구성됩니다. 양극판(음(-)극)에는 수소가 있으며, 음극판(양(+)극)은 반응 공기를 공급합니다. 또한 이러한 판은 수증기 제거와 열에너지 및 전기 에너지의 출력도 조절합니다. 전해 전지에서 이러한 판은 주로 전기 분해 장치를 냉각하고, 양극 측에 반응 기체를 공급하고, 반응 과정에서 발생한 수소와 기체를 제거하는 데 사용됩니다.
'스택'이란 무엇인가요?
전기 분해 및 연료 전지 기술에서 스택은 직렬로 연결된 전기 기계식 전지의 스택을 의미합니다(하우징/프레임/클램핑 요소 포함). 직렬 연결 덕분에 P=U*I에 따라 같은 전력 소비로 공급 전압을 높이고 전류를 낮출 수 있습니다. 이와 별개로 스택의 직렬 연결은 시스템의 전체 설계를 간소화합니다.
압력 탱크 시스템이란 무엇인가요?
수소 기체는 고압에서 압축한 후 탱크에 저장할 수 있습니다. 예를 들어 운반 시 상업용 차량과 승용차에는 각각 350bar, 700bar의 압력 레벨이 규정되었습니다. 700bar에서 밀도는 약 40kg/m³(350bar에서는 24kg/m³)입니다. 고압 어큐뮬레이터는 저장 수량이 적은 경우 저렴한 가격의 솔루션을 제공하며, 따라서 승용차와 상업용 차량과 같은 이동 애플리케이션에 주로 사용됩니다.
현재 시판되는 압력 용기 유형은 4가지입니다.
- 유형 1: 금속(주로 강철)벽만으로 구성된 압력 용기. 정격 압력은 200bar 내외입니다.
- 유형 2: 금속벽 외에도 수지를 먹인 유리 또는 탄소 섬유 소재의 재킷으로 만들어진 압력 용기. 정격 압력은 최대 1000bar입니다.
- 유형 3: 금속(보통 알루미늄) 라이너가 적용되었으며, 탄소 섬유 소재의 재킷이 전체를 감싼 탱크. 정격 압력은 보통 350bar 또는 700bar입니다.
- 유형 4: 어큐뮬레이터에 플라스틱(보통 폴리아미드 또는 폴리에틸렌) 소재의 라이너가 적용되었으며, 재킷은 보통 유형 3의 용기와 마찬가지로 탄소 섬유 소재입니다. 정격 압력은 보통 350bar, 500bar 또는 700bar입니다.
액체 수소의 이점과 단점은 무엇인가요?
액체 수소를 연료로 사용하면 기체 수소 저장 시에 비해 에너지 밀도 측면에서 이점이 있습니다(71kg/m³). 또한 탱크 내부의 압력을 낮게 유지할 수 있습니다. 이는 탱크 시스템의 저장 탱크 무게와 공간 요구사항, 비용(특히 저장 용량이 큰 경우)과 안전성 측면에서 긍정적으로 작용합니다.
단, 극저온 수소(-253 C)의 생산 비용은 상당합니다. 또한 이러한 수소는 지속적으로 냉각되지 않으면 가열됩니다. 이로 인해 탱크 내부의 압력이 상승하며, '증발'로 인한 손실이 발생할 수 있습니다. 즉, 기체 수소가 주변으로 날아가 버립니다.
수소 엔진에는 어떤 종류가 있나요?
수소 엔진은 액체 연료(디젤, 석유 등)가 아닌 기체 수소를 동력으로 하는 가스 엔진입니다. 순수 기체로만 구동되는 순수 기체 엔진도 있고, 메탄과 천연가스와 같은 다른 기체와 수소의 혼합 연료로 구동되는 이중 연료 수소 엔진도 있습니다.
비교적 적은 기술 투입으로 기존의 내연 엔진을 수소 엔진으로 변환할 수 있는 만큼, 수소 엔진은 연료 전지의 대안으로 간주됩니다. 그러나 연구 결과에 따르면 연료 전지를 늘리는 경우 비용상의 이점은 현저히 감소합니다. 또한 수소 엔진은 낮은 효율성, 높은 유지보수 요구사항과 100% 탄소 중립이 아니라는 단점이 있습니다.
연료 전지 전기차(FCEV)는 어떻게 작동하나요?
"연료 전지 전기차"(FCEV)는 "배터리 전기차"(BEV)와 마찬가지로 전기 모터로만 작동합니다.
단, FCEV는 BEV와 달리 필요한 전기 에너지를 대형 구동 배터리(트랙션 배터리라고 함)에서 얻지 않습니다. 대신 FCEV는 연료 전지를 통해 대체 에너지원의 화학 에너지를 전기 에너지로 변환하여 사용합니다.
현재 연료 전지는 내연 엔진과 같은 급속하고 오래가는 부하 변경에 맞게 설계되지 않았습니다. 이러한 이유로 (소형) 구동 배터리도 함께 설치되며, 이 배터리는 부하가 낮은 경우 에너지를 공급받고 부하가 높은 경우 추가적인 에너지를 공급합니다. 이를 통해 FCEV를 운전할 때 연료 전지를 비교적 일정한 부하에서 작동할 수 있습니다.
연료 전지 발전소는 얼마나 효율적인가요?
연료 전지 발전소(FCPP), 열 및 전전력 결합(CHP)과 연료 전지 결합 열 및 전력 발전소(FC-CHPPP)는 전반적으로 높은 효율성을 자랑합니다. 사용된 연료 전지 기술에 따라 현재 이의 전기 효율성은 약 30~60%입니다. 추가적인 변환 단계 없이 전기와 열이 전기 기계 반응에서 직접 생성되므로, 전반적인 효율성은 95%를 초과할 수 있습니다.
현재까지 연료 전지 발전소는 주로 10kw~3MW의 전력 범위 내에서 개발되었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 낮은 전력 범위에서의 개발은 점점 더 전기 출력 0.3~1.5kW, 열 출력 0.6~2.0kW의 단독주택과 땅콩주택을 위한 마이크로 및 나노 연료 전지 결합 열 및 전력 발전소의 방향으로 나아가고 있습니다. 고전력 범위에서는 약 80MW의 발전소가 이미 실현되었으며, 향후 모듈식 설계를 통해 이러한 전력 범위는 더 높아질 예정입니다.
"Power-to-X"란 무슨 의미인가요?
Power-to-X(PtX 또는 P2X라고도 함)란 다양한 기술을 보조하기 위해 여러 재생 에너지의 과잉 전기를 사용하는 것을 의미합니다. 예를 들어 이러한 과잉 전기를 배터리에 직접 저장(power-to-power)하거나, 열로 변환하거나(power-to-heat), 화학 에너지원을 생산하는 데(power-to-gas, power-to-liquid) 사용할 수 있습니다.
과잉 전기를 화학 에너지원을 생산하는 데 사용하는 경우는 별도로 구별됩니다(예: power-to-hydrogen, power-to-syngas, power-to-ammonia, power-to-fuel).
다암모니아가 수소 경제에 중요한 역할을 하는 이유는 무엇일까요?
암모니아(NH3)는 질소와 수소의 화합물로서, 일반적인 조건에서는 기체 형태로 존재합니다. 1840년경 Justus Liebig이 질소 비옥화를 개발한 이래 이는 가장 중요한 기본 화학 물질 중 하나로 자리잡았습니다. 하지만 1913년 루드비히스하펜의 BASF가 Haber-Bosch 프로세스를 산업 규모로 사용한 후에야 연간 생산량을 상당히 늘릴 수 있었습니다. 오늘날 암모니아는 가장 많이 생산된 화학 물질(2021년 1억 4,650만 톤. 이는 비료의 80%에 달함) 중 하나이자 기타 모든 질소 화합물을 만들기 위한 기반 물질입니다.
지속 가능한 수소 경제 개발을 위해서는 연간 암모니아 생산량이 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 암모니아가 순수 수소보다 운반과 보관이 더 용이하기 때문입니다.
암모니아는 끓는점이 -33°C로 비교적 높아서 끓는점이 -252°C인 수소보다 쉽고 저렴하게 액화할 수 있습니다. 암모니아의 용적 에너지값은 수소보다 높아서(암모니아: 3.2kWh/l, 수소: 2.8kWh/l) 운반이 더 용이하기도 합니다.