풍력 발전소의 변환기 플랫폼용 필터 시스템 및 냉각 시스템

점점 더 중요해지는 자율적이고 유지보수 필요성이 낮은 변환기 플랫폼 작동

바다는 거친 바람과 강한 파도뿐 아니라 공간도 제공합니다. 특히 에너지 혁신에 있어 이러한 공간은 해양 풍력 발전소에 유용하게 쓰일 수 있습니다. 이 분야에서 변환기 플랫폼은 바다에서 해변으로의 전력 전달에 중요한 역할을 합니다. 변환기 플랫폼은 과열되지 않도록 끊임없이 해수로 냉각해야 합니다. 이는 믿을 수 있는 여과가 전제되어야만 원활하게 수행됩니다. 하이닥은 테스트와 검증이 완료된 여과 솔루션과 티타늄 소재의 강력한 열교환기 플레이트를 모두 제공합니다. 자세히 알아보세요.

4 최소 읽기 시간

Topics & Products Wind Power

하이닥 시스템 솔루션으로 많은 비용이 소요되는 점검 줄이기

지금 문의하세요

해양 풍력 발전소를 위한 변환기 플랫폼많은 시간과 비용이 소요되는 점검 방지

현재 그 어느 때보다도 변환기 플랫폼의 수요가 높습니다. 시스템 수율 문제로 풍력 발전소와 해변 사이의 거리가 점점 더 멀어지고 있기 때문입니다. 변환기 플랫폼이 안정적으로 작동하려면 면밀하게 조정된 냉각과 여과가 중요합니다. 업스트림 여과 없이는 해수의 불순물이 냉각 기능을 저해하여 플랫폼 전체의 성능이 저하될 수 있습니다. 

현장 유지보수에는 많은 시간과 비용이 소요되므로, 결과적으로는 값비싼 점검과 에너지 수율 저하로 인해 풍력 발전소의 경제성이 저해됩니다. 따라서 최대한 자율적이고 원활한 작동을 유지해야 합니다. 하지만 이를 위해서는 최적화된 제품 솔루션이 필요합니다. 하이닥은 열교환기와 자동 백 플러싱 필터 구성의 완벽하게 조정된 시스템 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 해양 분야를 위해 특별히 개발되었습니다.

담당 전문가는 실제로 현장을 방문할 필요 없이 하이닥 원격 유지보수 도구를 사용하여 어디서든 기계 컨트롤러에 액세스할 수 있으므로 이러한 비용을 제거할 수 있습니다. 전문가의 방문 대신 하이닥의 원격 유지보수 도구를 보내드립니다. 이 도구는 단 7단계만으로 간편하게 시동할 수 있습니다. 따라서 응답 시간이 단축되고, 출장비가 최소화되며 시스템 가용성도 높아집니다.

즉, 변환기 플랫폼이 고장 없이 자율적으로 작동할 수 있습니다.열교환기를 오염된 해수로부터 보호

해양 유지보수는 복잡하고 많은 비요잉 소요됩니다. 따라서 불필요한 점검 인력 파견 없이 유지보수를 수행하는 것이 더욱 더 중요합니다. 이를 위한 하이닥의 팁은 업스트림 해수 여과 공정에 투자하시라는 것입니다. 이러한 공정에서는 많은 경우 복잡한 스크린과 엘리먼트 교체가 필요한 일반 필터가 사용됩니다. 하지만 하이닥의 자동 백 플러싱 필터는 자가 세척 기능을 포함합니다. 중복 설계 없이 오류의 원인을 배제할 수 있습니다. 정화된 해수는 열교환기를 마모로부터 보호합니다. 따라서 더 이상 현장 인력 파견이 필요하지 않습니다. 

하이닥의 자동 백 플러싱 필터와 티타늄 소재의 열교환기는 변환기 플랫폼의 자율적 작동을 가능하게 하는 완벽한 조합입니다. 필요한 경우 승인 취득 버전으로 제공되는 튼튼한 설계의 하이닥 시스템 솔루션으로 해양에서의 문제를 극복하세요.

지금 문의하세요

하이닥 AutoFilt® 자동 백 플러싱 필터 저점도 유체에서 고체 입자를 분리하기 위해 개발된 제품

하이닥의 자동 필터는 가장 중요한 시스템 구성품이 폐색되지 않도록 보호해 주는 최적의 제품입니다. 즉, 다운스트림 구성품도 마모로부터 보호할 수 있습니다. 이에 따라 시스템 전체가 보다 효율적이고 경제적으로 작동되므로, 교체 비용도 절감할 수 있습니다. 특히 하이닥의 AutoFilt® RF3 및 RF7은 먼 바다에서 사용하기에 적합합니다.

하이닥 AutoFilt® 시리즈의 차별점은 무엇인가요?

  • 호이스팅 장비 없이 간편한 유지보수
  • 동적 씰과 달리 마모도가 더 낮은 고정식 씰 사용으로 마모도가 낮은 필터
  • 흐름에 최적화된 설계
  • 효율적인 세척과 최적의 개보수를 위한 가변 필터 엘리먼트
  • 공정 중단 없이 지속적 여과 가능
  • 지능적 제어 및 상태 모니터링을 통한 원격 모니터링
  • 하이닥 열교환기 플레이트와 함께 최적의 시스템 솔루션 구성

하이닥 백 플러싱 필터에 관한 자세한 정보

하이닥 열교환기 플레이트 해양 분야에서 사용할 수 있도록 티타늄 소재로 제작된 플레이트

단순한 구성품 그 이상 - 하이닥은 풍력 발전소의 성과 극대화를 위해 정교한 시스템 솔루션을 활용합니다. 하이닥은 턴키 솔루션을 활용하여 변환기 플랫폼의 변압기를 냉각하고, 이를 통해 열 회수 기회를 최대한 활용합니다.

하이닥 열교환기의 차별점은 무엇인가요?

  • 티타늄 소재의 최적화된 열교환기 플레이트
  • 내해수성 도장 마감 
  • 요청 시 특수 승인 취득 가능(LR, DNV 등)
  • 쉽게 탈거하여 세척 및 유지보수 가능
  • 쉬운 개보수 가능
  • 맞춤 설계

이점 하이닥 시스템 솔루션의 이점

하이닥의 시스템 솔루션을 사용하면 해양 풍력 발전소 변환기 플랫폼이 자율적으로 작동할 수 있습니다.

비용 절감

자동 백 플러싱 필터와 열교환기 플레이트의 조합이 변환기 플랫폼의 자율적 작동을 가능하게 합니다. 이를 통해 풍력 발전소의 경제성을 높일 수 있습니다.

하이닥 시스템 솔루션으로 점검 및 유지보수 필요성 완화

유지보수 필요성 감소

변환기 플랫폼을 위한 불필요한 유지보수 인력 파견을 줄이세요. 하이닥의 자동 백 플러싱 필터는 시스템 폐색을 방지하여 당사의 열교환기가 고장 없이 안정적으로 작동할 수 있게 합니다.

하이닥은 혹독한 해양 조건에 적합한 티타늄 열교환기 플레이트와 백 플러싱 필터를 제공합니다.

튼튼한 설계

티타늄 소재로 제작되고 내해수성 도장 마감이 적용된 하이닥의 열교환기 플레이트는 가장 혹독한 해양 조건에서도 정상적으로 작동합니다. AutoFilt® 시리즈 또한 바다에서 사용할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 

다년간의 공학 경험을 보유한 냉각 변환기 플랫폼 파트너, 하이닥

최적화된 시스템 솔루션

단순한 구성품 이상 - 하이닥의 종합 엔지니어링 전문 지식을 활용하세요. 하이닥이 변환기 플랫폼을 위한 정교한 냉각 시스템으로 지원해 드립니다.

지능적 제어 및 모니터링 유닛으로 하이닥의 자동 백 플러싱 필터를 지속적으로 확인하세요.

원격 모니터링

지능적 제어 및 모니터링 유닛을 통해 하이닥의 백 플러싱 필터를 육상에서 편리하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

FAQ

하이닥 백 플러싱 필터는 얼마나 효율적인가요?

하이닥의 백 플러싱 필터는 높은 효율성뿐 아니라 다양한 이유로 오랫동안 시장에서 인정받아왔습니다. 먼저 이 제품에는 단 한 번만 투자하면 되며, 작동 비용은 없습니다. 하이닥 필터의 자가 세척 기능 덕분에 유지보수 인력 배포의 필요성이 자동으로 배제되며, 이를 통해 엘리먼트와 교체 비용이 절감됩니다.

하이닥 AutoFilt® RF3를 사용하면 등속 여과 및 백 플러싱이 어떻게 작동하나요?

여과는 어떻게 작동하나요?
여과할 유체가 백 플러시 필터의 웨지 와이어 필터 엘리먼트를 거쳐 흐르면서 내부에서 외부로 통과합니다. 이 과정에서 필터 엘리먼트의 매끈한 내부 표면에 입자가 축적되며, 유체는 정화된 상태로 공정으로 흘러갑니다. 
오염도가 증가할수록 필터의 오염된 면과 깨끗한 면 사이의 차등 압력이 증가합니다. 사전 설정된 트리거 지점에 도달하면(일반적으로 0.3~0.5bar) 자동 백 플러싱이 시작됩니다. 

백 플러싱은 어떻게 작동하나요?
기어 모터가 세척할 필터 엘리먼트 아래의 플러싱 암을 회전시킵니다. 엘리먼트 내부에 축적된 오염 입자가 풀려나 백 플러시 라인 안으로 플러싱됩니다.

백 플러싱은 어떻게 트리거되나요?

  • 차등 압력 트리거 지점을 초과하면
  • 타이머 기능으로
  • "TEST" 버튼을 누르면

AutoFilt® RF3과 RF7의 차이는 무엇인가요?

AutoFilt® RF7는 사용자 친화적이고 콤팩트한 추가 시리즈로서 하이닥 백 플러시 필터 제품군을 보완하며, 특히 공간 제약이 있는 시스템에서 사용하기에 적합합니다.

  • 공간 절약, 가로형 설계
  • 필터 내부에 쉽게 접근할 수 있도록 회전식 뚜껑 장치 표준 제공
  • 필터 영역 활용 극대화

하이닥 AutoFilt® RF3에 관한 자세한 정보

백 플러싱 필터를 디지털 방식으로 모니터링할 수 있나요?

다해양 풍력 발전소로의 불필요한 인력 파견을 방지하기 위해 하이닥 백 플러싱 필터에 지능적 컨트롤러와 상태 모니터링 기능을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 언제 어디서든 항상 필터 유닛의 상태를 확인할 수 있습니다. 하이닥의 자동 백 플러싱 필터 또한 자율적 자가 진단과 시스템 진단을 수행합니다.

열교환기 플레이트는 어떻게 세척하나요?

하이닥의 자동 백 플러싱 필터를 예방적으로 사용하면 해수의 사전 여과를 통해 다운스트림 냉각 공정에서 불순물을 효과적으로 줄일 수 있으므로 열교환기 플레이트를 보호할 수 있습니다. 결과적으로 더 이상 열교환기를 세척하고 현장 인력 파견을 요청할 필요가 없습니다. 인력 파견이나 세척이 필요한 경우에도 분해가 간단해서 간편한 유지보수가 가능합니다.

어떤 승인을 취득할 수 있나요?

하이닥은 열교환기 플레이트와 백 플러싱 필터를 비롯한 모든 제품의 인증된 품질을 보장합니다. 즉, 당사는 요청 시 다음과 같은 소재 인증과 승인을 받은 제품을 납품합니다.

  • DNV 
  • ABS
  • LLOYD 선급협회
  • BV
  • 등등

제품 브로셔 다운로드 가능 하이닥의 제품 브로셔에서 당사의 자동 필터와 열교환기에 관한 모든 정보를 알아보세요. 자세히 알아보기

하이닥에 연락하기

변환기 플랫폼에 최적화된 여과 및 냉각을 통해 풍력 발전소의 경제성을 높일 수 있습니다. 하이닥의 전문가 팀이 이 과정을 함께합니다.

지금 문의하세요