水処理:持続可能性向上の秘訣

プレフィルタ処理されたプロセス水でシステムを保護します。

川、湖、井戸、海、地下などからの水は、産業においてさまざまなプロセスでの吸込水として使用されています。原水を慎重に処理し、フィルトレーションを行うことが、効率的なシステムの運用の鍵です。処理された水は、例えば冷却水、膜供給水、散布水、またはプロセス水として使用できます。もし原水がフィルタされずにシステムに入ると、深刻な結果が生じます。それらは自動逆洗フィルタ、インラインフィルタ、およびスクリーンバスケットフィルタによる信頼性の高い支援で回避することができます。ここでは、それらがどのように使用されるべきか、どこで使用されるべきか、そして全体のシナリオにおけるムール貝の役割について説明しています。

プレフィルトレーションは水処理において重要なステップです。実際に必要なフィルタはどれですか?

自動逆洗フィルタ、インラインフィルタ、またはスクリーンバスケットフィルタでも、当社のフィルタチェックを使用して、アプリケーションに適したフィルタを探すことができます。クリーンなプロセス水は、全体のシステムにメリットをもたらします。

お問い合わせ先
 

水再利用でプロセス回路を持続可能に これにより、淡水の消費と排水量が最小限に抑えられます

冷却水

冷却水を使用する場合、熱伝達面にコーティングが形成されることが多く、熱伝達を妨げ、腐食や磨耗を促進する。長期間にわたって蓄積される堆積物は、測定装置や配管継手などのシステム部品を損傷し、システムは圧力損失が増加する可能性があります。これらすべてが、メンテナンスの作業量を増加させ、システムをより費用対効果の低いものにします。淡水および循環水でこれを防ぐために、当社の自動、スクリーンバスケット、インラインフィルタが、全流のフィルトレーションとオフラインフィルトレーションに使用されています。

プロセス水

プロセス水は、製造業の多くの部門で生産に使用されます。例えば、冷却水、洗浄水、ボイラー給水、または超純水として使用されます。河川、湖、海、または地中から採取された水は、最初は微粒子や溶存物質、微生物などで汚染されています。この汚染物は注意深くろ過する必要があります- 当社のインラインおよび逆洗フィルタが水処理をサポートし、システムの収益性を向上させます。

廃水

公共施設および産業用の廃水処理施設では、一般的な清掃および保守作業に貴重な飲料水がよく使用されます。しかし、二次浄化装置からの水を処理することは理にかなっています- これにより飲料水の浪費が避けられます。排出水は、天気が乾燥していても雨でもほぼ透明であり、懸濁粒子はほとんど含まれていません。しかし、これは直接水道水として使用するには適していません。当社の産業用水フィルタが、システムを詰まらせる有機物質および無機物質を処理します。

Friedrich Wilhelm氏、HYDACプロセス技術の技術営業部門プロジェクトマネージャー

プロセス中の粒子汚染の種類は多岐にわたりますが、それらを除去する方法も同様に多様です。適切な方法を選択するには、固体粒子の負荷とプロセスデータについての知識が必要です。また、フィルトレーションの目標も明確にされる必要があります。分離技術に関する情報と経験がどれほどあっても、新しい技術と解決策が必要とされる新たな課題が常に存在します。アプリケーションがまったく同じであることは無いのです。

貝類は冷却水回路を詰まらせます予測フィルトレーションでムール貝の侵入を防ぎます

近年、侵入性のあるムール貝種が淡水、海水、汽水域で広がっています。これらの種の中でも特に注目されるのが、ゼブライガイ(Dreissena polymorpha)とずる賢い親戚であるクワッガガイ(Dreissena rostriformis bugensis)です。彼らは元々は黒海に生息していましたが、彼らはバラスト水経由でほとんど世界中に拡散し、現在は自然水循環を通じて工場に入り込んでいます。そして、貝類が増えると、システムに問題が生じます。感染したシステムの清掃には時間がかかり、しばしばシステム全体を停止する必要があります。

貝類や幼生はしばしば化学物質(塩化カリウム/過酸化水素)で殺されます。これは海洋生物にとって致命的ですが、材料、望ましくない残留物、健康リスクの面では完全に無害ではありません。要するに、化学物質を使用することは機能しますが、これは極めて議論の余地があり、また高価です。予防策を講じるほうがコストは低く、コストも予測しやすい。成功の鍵:フィルトレーション

システムを保護する - 適切なプロセスフィルタを今すぐ見つける

海からの小さな侵入者に対する素晴らしい保護 最適な水処理によるクリーンなプロセス水

脆弱なシステムの粗い保護

当社の自動逆洗フィルタAutoFilt® RF3は大きなムール貝の塊と一部のムール貝の幼生を処理します。それは、連続の名目流量を最大7,500 m3/h。フィルトレーションの間、流れはろ過精度が50 µmのウェッジワイヤーエレメントを内側から外側に通過します。これにより、システムは大量のムール貝の被害から最適な保護を受けます。

バスケットベースのムール貝幼生に対する保護

ムール貝の広がりを止めるには、ムール貝の幼生をシステムからろ過する必要があります。AutoFilt® RF14シリーズは、ムール貝の幼生のフィルトレーションを大幅に向上させます。自己洗浄バスケットフィルタは、より細かいろ過精度に対応します。標準のろ過精度である20 µmおよび40 µmでは、ムール貝の幼生の約95%が分離されます。

ムール貝の幼生をほぼ100%破壊する組み合わせソリューション

自動フィルタとUV殺菌の組み合わせにより、ほぼすべてのムール貝の幼生が死滅します。十分な量の場合、微生物は数秒で破壊されます。ソリューションを組み合わせることによりにより、ムール貝の感染、システムの停止時間、メンテナンスおよび過剰なコストが永久に削減されます。水処理には化学物質を使用する必要はありません。

水処理のための当社のソリューション

自動逆洗浄フィルタ AutoFilt®

当社の自動逆洗フィルタが、長年にわたり市場での地位を確立してきた理由は、その高い効率性にあります。投資支出は1回限りで、運営費はかかりません。当社のフィルタによる自己洗浄機能により、フィルタのためのメンテナンス訪問は自動的に必要なくなり、部品とスクリーンの交換のコストが省かれます。

自動逆洗フィルタの詳細情報

インラインフィルタ&スクリーンバスケットフィルタ

当社のインラインフィルタとスクリーンバスケットフィルタは、あらゆる種類の固形粒子を効果的に除去します。様々なモデルとフィルタ材料の大幅なバリエーションにより、特定のフィルトレーションタスクやプロセス条件に最適な調整が可能です。

お客様のメリット

  • 400 °Cまでの温度
  • 1000 barまでの圧力
  • Chemicron®金属繊維またはワイヤーメッシュ、およびProcessmicron®プラスチック繊維またはガラス繊維から製造された高品質なフィルタ材料
  • 1μm absoluteから10000μmまでのろ過精度
  • 3600 mまでの流量3H
  • スキッド/システムソリューションおよび特殊カスタムソリューション

HYDAC油圧フィルタの詳細情報

スキッドソリューションおよびカスタム製品

高流量の管理、粗ろ過と精密ろ過の組み合わせ、またはフィルタを熱交換器と組み合わせて使用するかどうか、当社はカスタムシステムソリューションを提供できます。最適な水フィルトレーションのために、ソリューションをお客様のニーズに完璧に合わせます。
 
お客様のメリット

  • フィルタと熱交換器が一元供給
  • カスタム設計
  • 既存のシステムに簡単に取り付け可能

スイスの大規模プロジェクトでの水処理:Circulago地熱発電と建築技術の先駆け

地中熱エネルギー、湖のエネルギー、産業廃棄物熱を利用した現代の熱発生において、熱交換器や大型熱ポンプ(水中熱ポンプ)がよく使用されています。これらは、早期摩耗を引き起こす汚染から保護される必要があります。
HYDACは、「Circulago」のような先駆的な大規模プロジェクトを支援しています。このプロジェクトでは、スイスのツークとバールの小さな町がツーク湖からの水を利用してエネルギーを発生させ、家庭の温度を制御しています。目標は再生可能エネルギーの割合を増やすことです。熱交換器に最適な保護を提供することで、最適な温度伝達とスムーズなシステム動作が確保されます。これには、4つのHYDAC自動逆洗フィルタが水中の砂や生物性物質をフィルタする必要があります。これらの広範なフィルタ面積により、大量の水を容易に処理し、100%自動的に自己清浄します。

システムを保護する - 適切なプロセスフィルタを今すぐ見つける
 

HYDACのメリット

アイコン:お金を持つ手 – 高品質のろ過技術によるコスト削減。

コストの削減

高品質のフィルトレーションを使用すると、運転媒体の品質を向上させることができます。化学物質の使用が少なくなり、廃水が少なくなります。これにより、下流プロセスをより効率的かつ費用効果の高いものにすることができます。
 

アイコン:システム - 自己洗浄型HYDAC自動フィルタにより連続的なシステム運用が可能です。

高いシステムの可用性

自動逆洗フィルタは自己洗浄を行い、連続的なシステムの運転とメンテナンス訪問の減少により、システムの可用性を向上させます。

アイコン:炭素フットプリント – 当社のフィルタによる圧力損失の最小化により、排出量が減少します。

CO2排出量の低減

非常に低い差圧のフィルタを使用することで、圧力損失が最小限に抑えられます。これにより、エネルギー費用が節約され、CO2排出量が持続的に低減します
 

アイコン:再利用 - HYDACフィルタには、洗浄可能なフィルタ材料と繊維が使用されています。

持続可能なフィルタ要素

自動逆洗フィルタには洗浄可能なフィルタ材料のみが使用されています。また、インラインフィルタには、洗浄可能なワイヤーメッシュもしくは金属繊維材料の広い選択肢があります。
 

アイコン:歯車とロック - 汚染物質がろ過され、プロセスがスムーズに運用されます。

高いプロセス信頼性

信頼性の高いろ過により、汚染物質が効果的にろ過されることが保証されます。その結果、プロセスをスムーズに実行でき、完璧な品質を確保できます。
 

アイコン:サービス技術者 - 自動逆洗フィルタにより不要なメンテナンス訪問の必要が無くなります。

人件費の削減

水処理システムの不要なメンテナンス訪問を減らします。自動逆洗フィルタは、システムの詰まりを確実に防ぎ、システムが信頼性を持って動作し、故障が発生しないようにします。
 

ダウンロード 水処理に関する当社のカタログはこちらからご覧いただけます

水処理のエキスパート

プロセス水ろ過に関するすべてのお問い合わせにお答えします。

いざフィルターチェックへ

他のマガジン記事を読む

トピックと製品
| 4 記事を読む時間の目安

強風と潮流に加えて、海はスペースという何よりも貴重な要素を提供してくれます。特にエネルギー革命に関しては、海は洋上風力発電所が大いに活用できるスペースです。コンバータプラットフォームは、海から海岸への送電において重要なリンクを形成しています。プラットフォームは、過熱しないように海水で冷やし続けなければいけません。冷却をスムーズに実行するには、確実な濾過が不可欠です。HYDACは、チタン製の堅牢なプレート式熱交換器と組み合わせた、実証済みの濾過ソリューションを提供します。詳細をご覧ください。