効率的な濾過ソリューションによる水力発電所の最適化

HYDACは、水力発電所におけるオーダーメードの堅牢な濾過ソリューションのためのパートナー

4 記事を読む時間の目安

お客様の成功事例 水力

効率的な濾過ソリューションによる水力発電所の最適化HYDACは、水力発電所におけるオーダーメードの堅牢な濾過ソリューションのためのパートナー

とりわけ新興市場で工業化が進展していることにより、エネルギー需要は継続的に増加しています。特に小型の水力発電所は、水力発電による再生可能エネルギーによってこのニーズに応えるのに適しています。小型の水力発電所は設置がかなり容易であるため、より早く稼働させることができます。現在、メンテナンスの必要性が少ないシステムへの需要が高まっています。このコンパクトなタイプの水力発電所は、世界中で運用可能です。

また、水力発電所はあらゆる環境の影響に耐える必要があります。例えば、集中豪雨やモンスーン雨は、いずれも河川水の高度の汚染を引き起こします。堅牢で効率的な主要コンポーネントと、それを確実に運用する技術がここでは求められます。このために特に重要になるのが、冷却水やプロセス水の供給です。

HYDACのエキスパートが協力することで、上記のような要因に関して水力発電所を最適化することが可能です。お客様の事例をもとに、水力発電所における堅牢かつメンテナンスの必要性が少ない濾過ソリューションがどのようなものであるかをご紹介します。

水力発電のエネルギーを確実かつ効率的に利用HYDACは、水力発電所に最適なプロセス水濾過ソリューションを提供

モンスーンの季節に安全かつ低メンテナンスのタービンを機能させること。それがHYDACの水力発電産業エキスパートにお客様が与えた課題でした。

弊社のお客様はタービン、発電機、制御装置を含む水力発電所一式のメーカーであり、とりわけ小型でコンパクトな水力発電所、通称「コンパクトハイドロ」を扱っています。このコンパクトハイドロは、最高のエネルギー効率レベルを達成できるように、地域の環境条件や動作条件に合わせて調整する必要があります。

弊社のお客様は、現在進行中の水力発電所プロジェクトの条件に適したソリューションを求めていました。そしてぴったり合うシステム構成と設計を提供したのがHYDACだったのです。お客様との密接な協力のもと、HYDACの水力発電のスペシャリストは、水力発電のシャフトシールの濾過を最適化するという包括的な目標を定めました。水は水圧管や川から直接来るので、摩耗が起こらないように精密濾過する必要があります。

一般的に、お客様は単なる個々のコンポーネントのメーカーではなく、品質と時間厳守を保証するシステムサプライヤーを探していたため、問い合わせの対象となるパートナーの数は限られていました。より具体的には、お客様は現在抱えている問題を解決するために、水の濾過のスペシャリストを探していました。このソリューションによって、その後のすべてのプロジェクトにとっての標準が生まれることになりました。

HYDACのソリューション:
ATFフィルター技術によるウォータータービンシャフトシールのための最適なプロセス水濾過

ウォータータービンシャフトシールにとってプロセス水の濾過の最適化が特に重要なのはなぜですか?シャフトシールは、水力発電所の核となる水潤滑式の軸受です。また、シャフトシールは汚染された河川水からきれいなプロセス水を分離するためにも使用されます。

従来の濾過ソリューションでは、河川水をフィルターを通してシャフトシールに送るための水ポンプも必要でした。この場合、必要なエネルギーが増えるとともに、使用する(電気)コンポーネントの数も増えます。フィルターが汚染された場合、システムを停止してフィルターを交換する必要がありますが、代わりに冗長システムに切り替えることができます。しかし、その分発電所が複雑化し、運用コストが高くなります。安全性というテーマも重要です。シャフトシールへの供給が停止すると、安全上のリスクが高くなるため、水力発電所全体を停止する必要があります。

弊社はこの問題に最適なソリューションを提供し、ウォータータービンの上流の水圧管からの水を直接シャフトシールに使用できるようにすることを目指しました。そのために最適だったのが、サイクロンフィルターにフィルターエレメントを追加した弊社のATFフィルターです。

HYDAC ATFフィルターの使用により、システム内に水ポンプを追加する必要がなくなりました。また、フィルターエレメントは「デスラッジ」ラインによって常に洗浄されました。これにより、シャフトシールに清浄水が継続的に供給されるようになりました。問題に対してシンプルでわかりやすいソリューションが提供されたのです。

結果

HYDAC ATF濾過ソリューションは、水力発電所の最適化に大きく貢献しました。新しい技術的アプローチ(水圧管からシャフトシールに直接供給する方法)は、すぐにお客様に支持されました。

発電所での試作品のテストが成功した後、お客様はその機能と弊社が持つ専門知識に対する確信を得ました。この成功の直後から、弊社のソリューションは、上記の要件を満たす今後のすべての発電所プロジェクトの標準になるものとして認められました。

シャフトシール用のATF水濾過ソリューションの他に、シャフトシール運転用の壁パネル、潤滑システム、クローズド冷却回路用の水・グリコール冷却システムを提供しました。

弊社のお客様の事例では、弊社の製品ソリューションとエンジニアリングの専門知識が、予算を守りながらどのようにシステムの効率を向上させるかを示しています。システムの最適化について弊社の産業エキスパートにご相談ください。HYDACのスペシャリストが、最適な濾過ソリューションと、プロセス水濾過のための追加コンポーネントやソリューションを提供します。

お客様のメリット

資源保護

資源の保全

オイル、水、エネルギーのどれをとっても、弊社のソリューションは、お客様の資源を持続的に保護します。

システム稼働率

システム稼働率

水ポンプなどの機械コンポーネントを使用しないため、ダウンタイムの可能性が低くなり、稼働率が向上します。

メンテナンスが簡単

手作業でフィルターエレメントを清掃する必要はありません。

最適なソリューション

フィルターエレメントは自動洗浄されるため、安定したプロセス水の濾過を継続的に行うことができます。

状態監視と予知保全によりエネルギー消費量を低減し、コストを削減します。

エネルギー効率

電動装置の数を少なくすることで、エネルギー効率を向上させましょう。

コストの削減

コストの最適化

購入費用やメンテナンス費用が削減され、多くのソリューションを1つのパートナーから得られます。

いつでもアドバイスをさせていただきます!

HYDACエキスパートチームにご連絡いただき、ご相談日を取り決めてください!

メールを送信

マガジンの記事をもっと見る

冷却の維持 – レトロフィットの効果

お客様の成功事例
| 4 記事を読む時間の目安

機能的安全性

お客様の成功事例
| 2 記事を読む時間の目安