OverLOAD

ご使用のプレス機に最適な過負荷保護を見つけましょう。

たった6つのステップで、最も重要なパラメータを生成して、ご使用のプレス機に最適な油圧過負荷保護を探します。

パラメータを判断する方法

当社のツールでは、ご使用の機械プレスの幾何学的寸法を考慮して公称サイズとその圧力供給 (パワーユニット) を計算します。

当社のプレスツールを使用すると、適切な (電気的) 油圧過負荷保護を次の6ステップだけで探せます。

  1. すべての入力パラメータを入力して単位が正しいことを確認します。計算プロセスについてご質問がある場合は、ここをクリックしてください。
  2. 入力すると出力値が計算されます。計算した寸法より大きい公称寸法を選択してください。
  3. 機械プレス (可変トリガー力) に電気油圧カットオフが必要かどうかを判断します。
  4. 次のステップではフランジバージョンまたはケーブルバージョンが必要かどうかを確認します。HYDAC社はご使用のプレス機の過負荷保護にフランジのご使用を推奨しています。
  5. パワーユニットは必要ですか? 過負荷が発生した後の充てん時間を点検してください。不足している場合は、適切な事前充てんポンプを選択します。
  6. 当社のツールには部品リストが用意されています - ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください

注意:値の計算には、油圧過負荷保護装置および機械プレスの動作に関する基本的な知識が必要です。