水素システム内の粒子測定 世界をリードする水素システム内の粒子計測技術

HYDAC - あなたのパートナー、そして技術的清浄度のエキスパート。粒子により、繊細なコンポーネントが永続的な損傷を受ける可能性があります。

4 記事を読む時間の目安

トピックと製品 水素

世界をリードする水素システム内の粒子計測技術粒子により、繊細なコンポーネントが永続的な損傷を受ける可能性があります。

汚染物質の排出が少なく、音も静かな電動車両は、ますます普及が進んでいます。そして、これはもはや、コンセントから電気供給を受ける車両だけを含むものではありません。燃料電池車は航続距離が長く、充填時間が短いため、バッテリー駆動車の代替手段となります。
ただし、車両への充填は、さまざまな点で大きな課題となっています。ここでは、水素の清浄度と品質が重要な役割を果たします。特に車両の H2 タンクシステムについては、安全面と機能面で厳しい要件が適用されます。微小な粒子は、バルブなどのコンポーネントに大きな影響を与え、システム全体の障害を引き起こすことも少なくありません。

技術的清浄度のエキスパートとして、当社は標準的な SAE 条件下で粒子状不純物を検証および分析可能な世界初の分析装置、HYDAC PSA H70 を開発しました。

調査、評価、文書化HYDAC は技術的清浄度のエキスパートです

HYDAC スペシャリストの問題解決能力と専門知識は、あるお客様の事例に示されています。このお客様は、燃料電池車のタンクシステムで繰り返し起こる故障の原因が粒子であることを突き止めましたが、その粒子がどこから来るのか誰も説明できませんでした。
HYDAC の課題は、お客様と協力して、燃料補給プロセス中の技術的な清浄度を可視化し、詳細な分析を可能にするソリューションを開発することでした。課題は、700 気圧の水素充填ステーションでの標準的な燃料補給の際に、簡単かつ安全に測定を行い、その後、測定を迅速かつ有益な仕方で分析する必要があることでした。

HYDAC 製品ソリューション PSA-H70

お客様が HYDAC を選んだ決め手は何でしたか?HYDAC は、技術的清浄度に関する専門知識に加えて、機敏でわかりやすい開発プロセスを有しており、新境地を開拓しようとするお客様に感銘を与えました。お客様の信頼は報われました。PSA-H70 は、技術的清浄度を測定するために充填ポイントに直接配置される使いやすい分析装置です。充填ステーションの充填ホースは、測定セルに直接取り付けられています。燃料電池車には、さらに高圧ホースが接続されています。すべての接続部の漏れがないことを確認したら、車両への給油を開始します。粒子状コンタミネーションは測定セル内のフィルター膜に保持されるため、燃料供給手順全体を特徴づけるものとなります。測定セルは、清浄度ラボで一度だけ開封されます。このプロセスでは、測定機器の分析と清浄度の評価が行われます。

結果

PSA-H70 の開発により、ユーザーは水素充填ステーションで取り出されるガスの品質を測定して表示できるようになりました。ガスサンプルのコンタミネーションに関する詳細な情報を得るため、HYDAC はシステムの品質について正確な記述を可能にするラボサービスを開発しました。

HYDAC は、15 年以上にわたる技術的清浄度の経験をもとに、世界中のお客様に数多くの分析装置と充実したサービスを提供しています。当社は、適用される工業規格 (ISO 16232 またはVDA 19)、社内規格、および顧客仕様に基づき、分析を実施します。

HYDAC の専門家の言葉から引用:

「PSA H70 での経験から、水素充填の厳しい要件に対応できる効果的で堅牢なガス濾過が不可欠であることがわかりました。」

HYDAC のソリューションは、以下のメリットをもたらします。

信頼性

確かな将来性

納品前の不具合を減らすとともに、車両やテストベンチの燃料電池の耐用年数を延ばします。

文書化、警告、および推奨事項

精密な文書化

水素充填ステーションの引き渡し時または受け取り時に、清浄度の状態を文書化します。これは、テストベンチ用の水素ラインネットワークの初期立ち上げにも適用されます。

システム稼働率

システム稼働率

コンポーネントの摩耗を最小限に抑えて、システムの稼働率を高めます。

エレクトロモビリティと水素

専門家による検査

独立した第三者の専門家による水素の品質検査を受けてください。

いつでも喜んでご相談に応じます!

HYDAC の専門家チームに問い合わせて、今すぐ相談のご予約を!

送信フォーム

雑誌の記事をもっと見る

冷却の維持 – レトロフィットの効果

お客様の成功事例
| 4 記事を読む時間の目安

マシニングセンターの高エネルギー効率冷却材およびスピンドル冷却用の流体/水冷システム。