技術的清浄度に投資することのメリット 技術的清浄度への投資が長期的にどのようなメリットにつながるか

HYDACがそれを可能にします!

3 記事を読む時間の目安

お客様の成功事例 技術的清浄度

技術的清浄度への投資が長期的にどのようなメリットにつながるかHYDACがそれを可能にします!

今日、最新の駆動技術と出力密度の向上により、コンポーネントとシステムの高品質な生産が求められています。これは自動車業界から始まりましたが、その後全産業分野に広がっています。技術的清浄度は品質とプロセスに関して重要な特性であるにもかかわらず、過小評価されていることがよくあります。システムの故障や不良品の発生は、多くの場合、技術的清浄度が不適切な結果です。しかし、技術的清浄度を最適化するために必要となる多くの費用も、単純に無視することはできません。しかし、それが長期的に見て行う価値がある理由は、当社の長年のお客様の例で明らかです。

すべてのステップにおけるプロセスの信頼性資源を節約し、耐用年数を延ばしつつコストを削減

HYDACは1963年以来、お客様にパートナーとして認識していただける信頼を提供してきました。そのため当社は、駆動系やシャシー分野の自動車部品サプライヤーである当社のお客様と、長年にわたる緊密な協力関係を確立しています。計6台の工業用部品洗浄機を所有されているこのお客様は、高い清浄度を達成するため、洗浄液とフィルター エレメントを2週間ごとに交換しておられました。ただしこれは、資材の大量消費につながっていました。お客様の努力にも関わらず、技術的清浄度(> 500 µmを超える粒子なし)の仕様を確実に満たすことはできていませんでした。

HYDAC Wombat – 当社の製品ソリューション

こお客様の目標は明快なものでした。つまり、規定の清浄度を確実に達成できるよう、洗浄液の耐用年数全体にわたり規定された清浄度を一貫して維持することでした。同時に、洗浄液の耐用年数を延ばし、コストと資源を持続的に節約することも重要でした。

HYDACは、お客様と協力して取り組みを開始しました。まず、工業用部品洗浄機の初期段階の分析、そして最初のフィルター試験が実施されました。HYDAC Wombatフィルター エレメントを使用した試験の結果は、品質とコストの両面でお客様を納得させるものでした。このフィルターエレメントの特徴は、その高い分離能力と大量の汚れを保持する能力です。

HYDAC Wombat – 全分野にわたる成功

When the service lives were compared directly, our filters impressed instantly: two weeks for the competitor element, and as much as eight weeks for HYDAC Wombat. This reduced filter consumption and the time-consuming changing of filter elements, and cleaning fluid was saved. A valuable optimisation, which is both highly beneficial for the system’s productivity and sustainably increases its availability. The amount of particles with metallic shine in the bath was reduced from >800 µm to <150 µm, so our customer will be able to comply with the technical cleanliness specifications reliably from now on. This type of result was not feasible previously, despite frequent filter and bath changes.

結果

Wombatフィルターエレメントへの投資は、価値あるものですか?はい、お客様は工業用部品洗浄機において幅広いメリットを認識されました。この措置により、この自動車部品サプライヤーは、洗浄液とフィルターにかかるコストを60%以上削減することに成功しました。このため、HYDACソリューションの導入にかかった費用は、非常に短期間で回収されました。

規定の清浄度を確実に達成することで、洗浄液の使用期間は3倍になり、システムあたりで年間57,000 ユーロの節約が可能になりました。フィルターの寿命が4倍となったため、各システムで年間130個のフィルターエレメントを節約できました。

工業用部品洗浄機全体としても、新しいフィルター戦略の恩恵を受けることになりました。これにより、工業用部品洗浄機の汚染を40%以下に抑え、システムコンポーネント(バルブ、ポンプなど)への負荷を長期的に軽減することができました。洗浄水の水質が改善したことで、不良品が減少し、再処理の必要性も減少しました。これにより、全体として年間60 %以上のCO2削減が実現しました。 

このお客様のケースは、技術的清浄度が生産性に大きな影響を及ぼすことを示しています。このため、フィルター戦略の最適化に投資することは、システムとコストに関して価値があるものです。HYDACとのコラボレーションは、皆様にもメリットをもたらします。当社の高効率フィルターシステムが可能にする長期的な節約について、ぜひお問い合わせください。
 

お客様の声:

「フィルター戦略の最適化への投資が、長期的にこれほどの利益を生むとは思いもしませんでした。しかし、HYDACの専門スタッフは私を納得させました。これで当社は、高い信頼性で生産できるようになり、システムのメンテナンスにかかる時間だけでなく、コストも節約することができました。」 

HYDAC 製品ソリューションがもたらすメリット:

資源保護

資源の保全

長寿命化により、洗浄液や洗浄エレメントを持続的に節約できます。

コストの削減

コストの最適化

技術的清浄度に上手く投資し、長期的にコストを削減してください。

システム稼働率

システムの稼働率

指定された清浄度レベルを遵守することで、故障やクレームを最小限に抑えます。

再処理の低減

品質の向上によるメリットを実現し、再処理や不良品を最低限に抑えてください。

個別相談をご希望ですか?

相談の予約をする

マガジンの記事をもっと見る

洗濯槽内のオイル?- HYDAC の場合は違います

お客様の成功事例
| 3 記事を読む時間の目安

積層造形法向けのレーザー溶接ヒューム濾過

お客様の成功事例
| 4 記事を読む時間の目安

自動車部品サプライヤーにおけるプロセスの信頼性とシステムの稼働率

お客様の成功事例
| 3 記事を読む時間の目安