Ridurre le scariche elettrostatiche con Stat-X®
HYDAC – il vostro partner per gli elementi filtranti nelle macchine utensili
Utilizzate gli elementi filtranti Stat-X® per ridurre la scarica elettrostatica pericolosa nel sistema e per prevenire guasti elettronici.
Ridurre le scariche elettrostatiche nelle macchine utensili con gli elementi filtranti Stat-X®
Utilizzate gli elementi filtranti Stat-X® per ridurre la scarica elettrostatica pericolosa nel sistema e per prevenire guasti all'elettronica, lo sviluppo di prodotti di degrado dell'olio e la distruzione degli elementi filtranti utilizzati.
Nell'industria vengono utilizzati sempre più spesso oli idraulici economici, ecologici e innovativi. Questi oli sono tipicamente privi di zinco e ceneri e non contengono zolfo. Oggigiorno, gli additivi sintetici vengono utilizzati al posto degli additivi contenenti zinco. La mancanza di questo additivo contenente zinco riduce la conduttività dell'olio e può causare problemi in molte soluzioni industriali. Se un olio a bassa conduttività fluisce attraverso un elemento filtrante per olio idraulico o di lubrificazione convenzionale, il fluido può sviluppare una carica elettrostatica molto elevata in seguito agli effetti di separazione della carica. Se la carica supera determinati limiti, sarà rilasciata sotto forma di scarica elettrica. La forma più tipica è una scarica di scintille che può avvenire in vari punti. Se la scarica elettrostatica si verifica nel sistema, può causare i problemi seguenti:
Elementi filtranti bruciati o bloccati
Maggiori episodi di prodotti di degrado dell'olio (varnish) e quindi usura dei componenti aumentata e intervalli di cambio olio più brevi,
Rottura di componenti elettronici,
Deflagrazione nel serbatoio, filtri di ventilazione bruciati.
Se la scarica si verifica fuori dal sistema, sussiste il rischio di lesioni personali causate da incendi generalizzati. La sicurezza della macchina e quella sul lavoro sono compromesse ed è necessario un intervento urgente.
Nota della società assicuratrice della responsabilità civile dei datori di lavoro:
“Gli oli privi di zinco e ceneri in particolare hanno spesso una bassa conduttività elettrica. Se un olio con una bassa conduttività fluisce attraverso un elemento filtrante convenzionale, l'elemento e l'olio possono caricarsi elettrostaticamente e nel sistema o esternamente si può verificare una scarica elettrostatica. [...]”
Fonte: DGUV Information FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [Filtrazione di fluidi idraulici], edizione 07/2016, area specialistica Legno e Metallo HB HM della German Statutory Accident Insurance Association (DGUV), Mainz
Aumentate la disponibilità di sistema, la sicurezza della macchina e l'ottimizzazione dei costi con l'approccio della tecnologia di filtrazione HYDAC
Il nostro cliente, un produttore internazionale di macchine utensili, ha constatato che alcuni dei suoi clienti trovavano residui di combustione nell'olio, elementi filtranti distrutti e in alcuni casi anche il guasto di componenti elettronici installati nel sistema idraulico. Il cliente conosceva già HYDAC come partner di sistema esperto nell'idraulica e nella filtrazione e ci ha contattati poco dopo avere identificato il problema affinché potessimo trovare assieme una soluzione. L'obiettivo era quello di riparare i guasti all'elettronica e allungare in modo significativo le durate di esercizio dell'olio idraulico e degli elementi filtranti.
Gli esperti di filtrazione HYDAC e il team dell'industria delle macchine utensili hanno analizzato il problema sul posto presso uno dei proprietari di macchine interessati. Sono state eseguite misurazioni, analisi dell'olio e indagini. Si è subito capito che i proprietari stavano utilizzando nelle loro macchine utensili oli idraulici innovativi
con bassa conduttività ed era questa la causa dei problemi. Nell'HYDAC FluidCareCenter®, sono stati eseguiti ulteriori test e analisi con differenti combinazioni di olio e filtro e
ciò ha portato alla scelta dell'innovativa tecnologia degli elementi filtranti Stat-X®. Questa tecnologia è stata testata con successo presso lo stabilimento del cliente e ha permesso di ridurre a un minimo la carica elettrostatica nel sistema. La scarica elettrostatica può quindi essere evitata. La soluzione Stat-X® ora è utilizzata in tutte le macchine del produttore.
Elementi filtranti Stat-X® per prevenire la carica elettrostatica in applicazioni idrauliche e di lubrificazione con criticità elevata
Per molti anni HYDAC Filtertechnik si è impegnata per combattere la carica elettrostatica nei sistemi idraulici e di lubrificazione e per prevenire seri danni al sistema.
Con la loro struttura e fluidi molto speciali, gli innovativi elementi HYDAC Stat-X® riducono in modo dimostrabile la carica elettrostatica. Poiché il potenziale di carica è praticamente pari a zero, le scintille vengono eliminate in modo affidabile.
Il risultato
La tendenza verso oli moderni a bassa conduttività ha fatto sì che si verificassero cariche e scariche elettrostatiche nell'idraulica delle macchine utensili del cliente. Questo fenomeno ha causato danni ai filtri e ai componenti nel sistema e un maggiore sviluppo di sintomi di degrado dell'olio quali il varnish. L'utilizzo della tecnologia di filtrazione Stat-X® ha permesso la riduzione delle cariche e scariche pericolose nel sistema fornendo allo stesso tempo una filtrazione ultra-fine.
HYDAC adesso fornisce i filtri Stat-X® come equipaggiamento originale nei sistemi idraulici del produttore di macchine utensili. La sostituzione degli elementi filtranti convenzionali con la tecnologia Stat-X® ha anche aumentato le durate di esercizio dell'olio idraulico e dei filtri fino al 20% - i sistemi continuano a funzionare in modo impeccabile.