Misurazione delle particelle negli impianti a idrogeno La tecnologia leader a livello mondiale per la misurazione delle particelle negli impianti a idrogeno

HYDAC – il vostro partner ed esperto nel campo della purezza tecnica. Le particelle possono causare danni importanti ai componenti sensibili.

La tecnologia leader a livello mondiale per la misurazione delle particelle negli impianti a idrogenoLe particelle possono causare danni importanti ai componenti sensibili.

Emissioni di contaminante basse e molto più tranquille: i veicoli elettrici stanno guadagnando terreno. E non si parla più solo di veicoli elettricamente tramite collegamento alla presa di corrente. I veicoli a celle di combustibile sono un'alternativa ai veicoli a batteria perché disponibili in una vasta gamma e i tempi di rifornimento sono più brevi.
Il rifornimento dei veicoli è in ogni caso una delle sfide principali sotto molti aspetti. La purezza e la qualità dell'idrogeno svolgono un ruolo centrale. Si applicano rigidi requisiti di sicurezza e funzionalità, in particolare per quanto riguarda i sistemi di rifornimento H2 dei veicoli. Particelle microscopiche possono avere un impatto importante su componenti come lea valvole e causano spesso il guasto di un intero sistema.

In qualità di esperto nel campo della purezza tecnica, noi abbiamo sviluppato il primo equipaggiamento di analisi al mondo utilizzabile per verificare e analizzare le impurità del particolato in condizioni SAE standard: l'HYDAC PSA H70.

Esaminare, valutare, documentareHYDAC è il vostro esperto nel campo della purezza tecnica

La competenza nella risoluzione dei problemi dei nostri specialisti HYDC è illustrata in un esempio riferito a uno dei nostri clienti: il cliente aveva identificato particelle che causavano ripetuti guasti nei sistemi di rifornimento dei veicoli a celle di combustibile, ma nessuno era in grado di spiegarne l'origine.
Nell'ambito della collaborazione con il cliente il compito di HYDAC era quello di sviluppare una soluzione per rendere visibile la purezza tecnica durante il processo di rifornimento e permettere analisi approfondite. La sfida consisteva nell'eseguire la misurazione in modo semplice e sicuro durante un rifornimento standard in una stazione di rifornimento dell'idrogeno a 700 bar, seguita da un'analisi rapida e informativa della misurazione.

La soluzione di prodotto HYDAC PSA-H70

Cosa ha indotto il cliente a scegliere HYDAC? Oltre alla sua competenza professionale nella purezza tecnica HYDAC dispone di processi di sviluppo agili e diretti, che hanno colpito positivamente il nostro cliente dato il suo interesse nelle innovazioni tecnologiche. La fiducia del cliente ha dato i suoi frutti. La PSA-H70 è un'attrezzatura di analisi facile da usare posizionata direttamente sul punto di rifornimento per misurare la purezza tecnica. Il tubo flessibile di rifornimento della stazione di rifornimento è collegato direttamente alla cella di misura. Un ulteriore flessibile per alte pressioni è collegato al veicolo a celle a combustibile. Dopo avere verificato la tenuta di tutti gli attacchi, è iniziato il rifornimento del veicolo. La contaminazione da particelle è trattenuta fa una membrana filtrante all'interno della cella di misura, che permette di caratterizzare un'intera procedura di rifornimento. La cella di misura viene aperta solo quando si trova in laboratorio. In questo processo la tecnica di misura viene analizzata, con una valutazione della purezza.

Il risultato

Con lo sviluppo della PSA-H70, gli utenti sono ora in grado di misurare e rappresentare la qualità del gas prelevato dalle stazioni di rifornimento dell'idrogeno. Per ottenere informazioni dettagliate sulla contaminazione dei campioni di gas, HYDAC ha sviluppato un servizio di laboratorio che permette di fornire indicazioni accurate circa la qualità dei sistemi.

Con più di 15 anni di esperienza nella purezza tecnica, HYDAC offre ai propri clienti in tutto il mondo una grande varietà di strumenti di analisi e di servizio estensivo. Eseguiamo le analisi in base agli standard industriali applicabili (ISO 16232 o VDA 19), a standard aziendali interni e alle specifiche del cliente.

Il commento di un esperto HYDAC:

"L'esperienza con la PSA H70 ha dimostrato che una filtrazione gas efficace e robusta in grado di soddisfare i rigidi requisiti del rifornimento di idrogeno è fondamentale."

La soluzione HYDAC ha i seguenti vantaggi:

Affidabilità

A prova di futuro

Riducete i problemi prima della consegna aumentando la durata d'esercizio delle celle di combustibile in veicoli e banchi di prova.

Documentazione, avvisi e raccomandazioni

Documentazione accurata

Documentate le condizioni di purezza durante la consegna o l'accettazione della stazione di rifornimento dell'idrogeno. Questo vale anche per l'avviamento iniziale della rete di tubazioni dell'idrogeno per i banche di prova.

Disponibilità di sistema

Disponibilità di sistema

Riducete al minimo l'usura dei componenti per aumentare la disponibilità del vostro sistema.

Mobilità elettrica e idrogeno

Esame professionale

Fate esaminare la qualità del vostro idrogeno da esperti indipendenti di terza parte.

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa un appuntamento di consulenza!

Invia modulo

Approfondisci negli articoli della rivista

Sempre all'avanguardia – grazie al retrofit

Storie di successo dei clienti
| 4 min

Sistemi di raffreddamento fluido/acqua per refrigerante a efficienza energetica e raffreddamento mandrino nei centri di lavorazione.