Selettore EHCD Trova il dispositivo di controllo elettroidraulico più adatto alla tua applicazione!

Un EHCD (“Electro-Hydraulic Control Device”) è un dispositivo di controllo elettronico che può svolgere diversi compiti: può agire come amplificatore di potenza, controllore di pressione, di posizione o di sincronizzazione. Il nostro selettore EHCD ti aiuta a trovare il dispositivo di controllo elettroidraulico più adatto alla tua applicazione.

Come trovare il giusto dispositivo di controllo elettroidraulico (EHCD) per la tua applicazione:

  1. Seleziona l'applicazione per il tuo modulo EHCD. Possono essere impiegati come amplificatore di potenza, controllore di pressione, di posizione o di sincronizzazione.
  2. Rispondi alle specifiche domande “sì-no” sui criteri necessari che il tuo dispositivo di controllo elettroidraulico deve soddisfare.
  3. Seleziona il modulo EHCD consigliato (con gli eventuali accessori) e verrai subito indirizzato al prodotto appropriato della nostra gamma HYDAC.
  4. Desideri una consulenza ad hoc per il tuo dispositivo di controllo elettroidraulico? Con il nostro semplice modulo di contatto, mettersi in contatto con i nostri esperti è facile e veloce.

Applicazioni dei nostri dispositivi di controllo elettroidraulici

Amplificatori di potenza

Gli amplificatori di potenza controllano le valvole proporzionali regolando l'energia meccanica della bobina della valvola in base al segnale di controllo. Così ottengono la funzione desiderata nel circuito idraulico. Combinano il controllo elettrico con la trasmissione di potenza idraulica, consentendo un comando semplice ed efficiente di movimenti e forze. Gli amplificatori di potenza trovano impiego ovunque siano necessarie valvole proporzionali, ad es. nell'industria, nell'ingegneria meccanica o nella tecnologia dell'automazione. Integrando i sensori nei sistemi di controllo, gli amplificatori di potenza sono utilizzabili anche negli impianti più complessi.

Controllori di pressione

I regolatori di pressione controllano automaticamente la pressione del sistema idraulico. Combinano il controllo elettrico con la tecnologia idraulica per mantenere con precisione la pressione desiderata. Il controllore riceve informazioni sulla pressione corrente nel sistema da un sensore di pressione e regola di conseguenza la posizione della valvola per evitare fluttuazioni e mantenere la pressione al livello desiderato. È un aspetto particolarmente importante nelle applicazioni che richiedono una regolazione precisa della pressione, come nel settore manifatturiero, nell'ingegneria meccanica o nei sistemi di azionamento idraulico. Utilizzando sensori e attuatori elettroidraulici, i controllori di pressione consentono un'elevata precisione e velocità di risposta, contribuendo a migliorare l'efficienza dell'intero sistema.

Controllori di posizione

I regolatori di posizione regolano con precisione la posizione del cilindro idraulico. Combinano il comando elettrico con la tecnologia di azionamento idraulico per controllare con precisione il movimento di un oggetto o di una macchina. Il controllore di posizione riceve informazioni sulla posizione attuale del cilindro, spesso da sensori come encoder o potenziometri, e le confronta con la posizione desiderata. In base a questo feedback, il controllore regola l'azionamento della valvola per regolare il movimento e raggiungere la posizione desiderata in modo rapido e preciso. Si tratta di una tecnologia spesso utilizzata in applicazioni che richiedono movimenti precisi, come nella tecnologia dell'automazione, nella robotica, nell'ingegneria meccanica e nella produzione. I controllori di posizione consentono un'elevata precisione, flessibilità ed efficienza negli impianti idraulici.

Controllori di sincronizzazione

I controllori di sincronizzazione sono utilizzati nella tecnologia di controllo per sincronizzare i movimenti o le posizioni di diversi cilindri idraulici indipendentemente da interferenze esterne. In pratica, questi controllori sono spesso utilizzati in applicazioni in cui diversi cilindri o motori idraulici devono essere azionati simultaneamente, per garantire un funzionamento uniforme e sincrono. Un aspetto particolarmente importante nell'ingegneria meccanica, nella tecnologia dell'automazione e nell'industria aerospaziale, dove sono richiesti movimenti sincronizzati.