SUSTAINMICRON®: il nuovo standard nella tecnologia degli elementi

Con l'avanzare della tecnologia, anche gli oli moderni diventano più efficienti. Allo stesso tempo, però, crescono anche le sfide legate alla filtrazione e al condizionamento dell'olio. SUSTAINMICRON®, la nostra innovativa generazione di elementi, sta definendo nuovi standard prestazionali nella tecnologia di filtrazione: grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo, abbiamo notevolmente potenziato gli standard esistenti sugli elementi.

SOSTENIBILE, SICURO, RESISTENTE

Il nuovo elemento filtrante è progettato per l'uso in tutti i settori che richiedono la massima efficienza filtrante, elevate classi di purezza, significativi risparmi sui costi energetici e la filtrazione sostenibile dell'olio. La nuova e innovativa esecuzione non si limita a proteggere dalle scariche elettrostatiche. Soddisfa anche i più elevati requisiti di stabilità degli elementi filtranti.

Scopri la nuova tecnologia degli elementi HYDAC per una filtrazione sostenibile dell'olio e fissa qui un incontro con i nostri esperti!

Contattaci subito!

Sfida

L'elevato consumo di energia durante la filtrazione dell'olio aumenta le emissioni di CO₂ La filtrazione sostenibile dell'olio richiede un uso accorto delle risorse

Elevate pressioni differenziali sull'elemento filtrante aumentano il consumo energetico di macchine e veicoli, con conseguente aumento delle emissioni. Anche la sostituzione frequente dei filtri, ad esempio a causa di intasamenti o rotture, comporta un consumo aggiuntivo e altrimenti evitabile di risorse.

L'olio contaminato determina elevati costi di manutenzione ed esercizio La degradazione prematura dell'olio determina intervalli più brevi tra i cambi d'olio e le sostituzioni degli elementi filtranti

La contaminazione con particelle solide o scariche elettrostatiche fa sì che i filtri si intasino più rapidamente a causa di sedimenti. Pertanto, l'olio e gli elementi filtranti devono essere sostituiti più frequentemente per preservare la durata di servizio della macchina o del veicolo ed evitare spiacevoli tempi morti.

La nostra soluzione: Elementi filtranti SUSTAINMICRON®Prestazioni più efficienti, durata di servizio più lunga e stabilità ottimizzata per una maggiore sostenibilità

SUSTAINMICRON®sta definendo nuovi standard in materia di filtrazione dell'olio. Grazie all'esclusiva esecuzione del tappetino e dell'elemento, offre eccezionali proprietà elettrostatiche e prestazioni filtranti impareggiabili, oltre a una maggiore durata di servizio. Gli elementi filtranti si prestano ad applicazioni mobili e industriali e sono compatibili al 100% con i comprovati elementi Optimicron®.

SUSTAINMICRON®Scopri i nostri elementi filtranti
 

Optimicron® diventa SUSTAINMICRON®: il passaggio alla nuova generazione di elementi

SUSTAINMICRON® sostituisce Optimicron®, Optimicron® Pulse e Stat-Free®.

Il nostro nuovo elemento filtrante SUSTAINMICRON®previene le scariche elettrostatiche e offre un'elevata stabilità alla flessione e alle variazioni. Con un'ulteriore riduzione della pressione differenziale fino al 30%, combina tre elementi in uno e in futuro sostituirà Optimicron®, Optimicron®Pulse e Stat-Free®.
 

La retrocompatibilità degli elementi filtranti

SUSTAINMICRON®sarà retrocompatibile con gli alloggiamenti di tutte le dimensioni, oltre a essere retrocompatibile e intercambiabile con i precedenti elementi ON; ON /-SFREE; ON/PS come parte di ricambio.

Per ulteriori informazioni sul passaggio e sulla compatibilità, consulta la nostra Sezione Domande frequenti.

Dr. Timo LangResponsabile dello sviluppo presso HYDAC Fluid Care Center

Con la tecnologia degli elementi SUSTAINMICRON®non ci limitiamo a offrire ai nostri clienti un elevato risparmio sui costi grazie a intervalli più lunghi tra le sostituzioni dei filtri e a una minore degradazione dell'olio. Garantiamo anche una sostenibilità senza precedenti nella filtrazione dell'olio.

HYDAC è il tuo partner per la filtrazione sostenibile dell'olio Per applicazioni mobili o industriali: scopri i vantaggi di SUSTAINMICRON® per il condizionamento e la filtrazione dell'olio

SOSTENIBILE

SOSTENIBILE

L'elevata efficienza di separazione, nonostante una riduzione della pressione differenziale fino al 30%, garantisce la conformità alle classi di purezza dei fluidi richieste.
 

SICURO

SICURO

L'ottimizzazione elettrostatica fornita di serie consente una durata dell'olio più lunga, garantisce una minore usura e determina una maggiore sicurezza del sistema.
 

RESISTENTE

RESISTENTE

L'esecuzione intelligente degli elementi che impedisce il danneggiamento della rete garantisce un'elevata stabilità dinamica, evitando la rottura degli elementi.
 

Domande frequenti

Il manicotto esterno nero presenta qualche effetto/beneficio?

In combinazione con la nuova e innovativa esecuzione del tappetino, il vello nero svolge una funzione di supporto in termini di protezione dalle scariche elettrostatiche. Grazie all'utilizzo di speciali fibre bicomponenti, il manicotto contribuisce notevolmente all'ottimizzazione elettrostatica dell'intero elemento.

Il nuovo manicotto esterno in vello funge da diffusore?

Il nuovo materiale in vello ha le stesse proprietà del precedente film perforato in PET. Da un lato, garantisce la protezione del flusso a monte e, dall'altro, consente di distribuire uniformemente l'olio sull'intera superficie dell'elemento filtrante.

È possibile notare la contaminazione e gli scarichi che prima erano chiaramente visibili sul film in PET bianco anche sul vello nero?

In pratica, si tratta di un aspetto trascurabile. Le bruciature causate dalle scariche elettrostatiche si notano benissimo anche sul nuovo manicotto in vello. Il grado di contaminazione dell'elemento, ossia la contaminazione sul tappetino, non può essere rilevato osservando il manicotto esterno a occhio nudo. In genere è necessario un test di laboratorio per rilevare la contaminazione sul tappetino filtrante.

Quali elementi filtranti vengono sostituiti da SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON®unisce tre elementi in uno. Sostituirà Optimicron®, Optimicron®Pulse e Stat-Free®dato che previene le scariche elettrostatiche e offre un'elevata stabilità alla flessione e alle variazioni. Negli impianti particolarmente complessi, Stat-X®rimarrà la nostra tecnologia degli elementi premium per evitare scariche elettrostatiche.
 

Il vello protegge l'elemento dalle infiltrazioni di contaminazione dall'esterno?

Come il film in PET, anche il manicotto esterno in vello protegge dalla contaminazione quando si manipola l'elemento filtrante. Così il tappetino filtrante è protetto dalla contaminazione durante l'installazione dell'elemento.

È possibile che il vello si danneggi più facilmente?

Il vello è stato appositamente sviluppato per l'applicazione prevista e fornisce una protezione sufficiente grazie alla struttura robusta.
 

Le caratteristiche di flusso del vello sono diverse da quelle dei film in PET con perforazioni ovali?

L'elevata porosità del vello garantisce un flusso uniforme. Di conseguenza, abbiamo ottenuto prestazioni di flusso omogeneo migliori rispetto al film in PET.

SUSTAINMICRON® è retrocompatibile con gli alloggiamenti esistenti?

SUSTAINMICRON®sarà retrocompatibile con gli alloggiamenti di tutte le dimensioni, oltre a essere retrocompatibile e intercambiabile con i precedenti elementi ON; ON /-SFREE; ON/PS come parte di ricambio.
 

Come si può riconoscere la nuova generazione di elementi dal reparto merci in entrata durante la fase di passaggio?

Durante il passaggio da Optimicron®a SUSTAINMICRON®, la confezione dell'elemento sarà etichettata con un adesivo. Il codice QR riportato sull'adesivo rimanda a ulteriori informazioni.
 

Durante la fase di passaggio, alcune consegne conterranno combinazioni di elementi ON e SN?

È possibile che in seguito al passaggio gli elementi Optimicron®(ON) e SUSTAINMICRON®(SN) siano temporaneamente mischiati durante la rotazione delle scorte. Verrà inserita un'apposita nota nelle bolle di consegna, nelle conferme d'ordine e nei preventivi.
 

Download

I tuoi esperti in filtrazione e condizionamento dell'olio

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa una consulenza!

Contattaci