Separazione dell'umidità nell'idraulica Separazione efficiente di umidità nell'olio idraulico e di lubrificazione con sistemi per eliminazione acqua sotto vuoto di HYDAC per l'industria della carta

HYDAC – il vostro partner per unità di eliminazione acqua e sistemi di condition monitoring su misura per i vostri fluidi.

Separazione efficiente di umidità nell'olio idraulico e di lubrificazioneL'umidità nell'olio rappresenta un fattore di rischio significativo nelle cartiere. Avere una strategia di eliminazione acqua efficiente è quindi particolarmente importante.

Nelle cartiere, l'umidità nell'olio è un significativo fattore di rischio che causa considerevoli aumenti di costo nel breve e lungo periodo, ed è nella maggior parte dei casi il risultato dell'infiltrazione di umidità, in parte dal processo di produzione della carta, dal lavaggio del feltro, da perdite delle teste di vapore o da irregolarità nella cappa di essiccazione (spostamento zero). Mentre tendenze quali sostenibilità e salvaguardia delle risorse spesso comportano una separazione dai costi elevati, anche durate del filtro molto brevi, livelli elevati di usura dell'elemento filtrante e svariati cambi olio sono finanziariamente gravosi.

Avere una strategia di eliminazione acqua efficiente è quindi particolarmente importante. Approfondite analisi e valutazioni dell'olio nel sistema permettono di determinare le cause dei guasti di sistema negli stabilimenti e quindi di evitarli in futuro. Anche la digitalizzazione possiede un grande potenziale per l'ottimizzazione dei processi nella produzione della carta. Scoprite di più sulle nostre competenze nel condition monitoring in relazione alla produzione della carta 4.0 qui di seguito.

Aumentate la disponibilità del sistema e risparmiate sui costi operativi – il nostro approccio HYDAC Fluid Engineering In questo modo potete ridurre i tempi di disinserzione delle macchine nelle cartiere causati da problemi di umidità.

Livelli estremamente elevati di cambio filtro, cambio del fluido molto prematuro e maggior numero di interventi da parte del personale: queste condizioni sono state tra i principali problemi per i nostri clienti. Senza un supporto efficiente e rapido, l'azienda internazionale leader ha sofferto di un importante danno economico. Nella ricerca di una soluzione efficiente, la cartiera si è rivolta al nostro reparto Vendite e ha chiesto supporto agli esperti HYDAC delle divisioni Fluid Engineering, Filtrazione e Team di Settore Cellulosa e Carta.

L'obiettivo del cliente era ridurre l'infiltrazione di umidità per garantire valori accettabili in linea con le specifiche OEM. Allo stesso tempo, la durata di esercizio dei componenti e dei fluidi doveva essere aumentata per ridurre i costi di manutenzione. Ai fini del condition monitoring, il cliente a chiesto l'installazione di strumenti di misura online per consentire un'intervento preventivo.

Frase di Albert Einstein:

"Identificare il problema è più importante che trovare la soluzione. Perché la formulazione esatta porta automaticamente alla soluzione corretta."

L'analisi dell'esperto HYDAC

L'analisi iniziale

Per comprendere a fondo il problema, i nostri specialisti HYDAC hanno eseguito un'analisi iniziale in loco. I nostri esperti di fluidi hanno valutato l'infiltrazione di umidità con una misurazione online utilizzando l'AquaSensor HYDAC. In particolare, la misurazione ha rivelato che l'aumento di velocità della macchina nella sezione di pressatura era in parte responsabile dell'elevato e permanente ingresso di acqua nel sistema idraulico. L'umidità causava una reazione di "idrolisi" chimica, risultante nella rottura di importanti elementi additivi quali calcio e zolfo, e nella formazione di prodotti di reazione gelatinosi. I prodotti sono soggetti a un deterioramento molto più rapido e bloccano i filtri nel circuito dell'olio di raffreddamento molto velocemente. Un effetto che ha abbassato la durata di esercizio del fluido dagli originali cinque anni a sei mesi. La durata di esercizio degli elementi filtranti utilizzata nel circuito dell'olio di raffreddamento si è ridotta da tre mesi a un giorno. Alla base di tutto vi era la presenza di una grande quantità di schiuma nel serbatoio che causava la cavitazione nelle pompe. Tutti questi fattori sono estremamente inefficienti e molto costosi.

Il principio di funzionamento delle unità di eliminazione acqua FAM

Le nostre unità di eliminazione acqua sotto vuoto HYDAC della serie FAM FluidAcqua Mobil lavorano in base al principio dello "scambio di materia". In sostanza l'acqua e i gas nell'olio vengono trasferiti a una corrente d'aria a flusso costante che viene filtrata e asciugata dal vuoto applicato e dall'aumento di temperatura. L'aria è trascinata in una colonna sotto vuoto e poi si espande, inducendo tale effetto. Dopo che l'olio è passato attraverso la colonna sotto vuoto per molte volte, raggiunge una percentuale di saturazione dell'acqua equivalente all'umidità relativa dell'aria all'interno della colonna sotto vuoto.

Il risultato

Con l'utilizzo delle due unità di eliminazione acqua FAM-45E, il contenuto di umidità nel sistema è sceso molto rapidamente al di sotto del 20% di umidità relativa e poi si è stabilizzato a un livello accettabile in linea con le specifiche della macchina. Ciò ha aumentato significativamente la durata di esercizio dell'olio. Anche la durata di esercizio degli elementi filtranti è tornata a valori economicamente accettabili. Allo stesso tempo il nostro cliente ha ridotto i costosi guasti e i tempi di disinserzione non programmati. Con il nostro sistema di misura online, è stato possibile monitorare continuamente questo standard e prevenire guasti causati dall'umidità.

Anche voi potete intervenire precocemente quando si verificano deviazioni di tendenza non desiderate: i nostri esperti HYDAC vi supporteranno per trovare una soluzione adatta alle vostre esigenze.

Dichiarazione del cliente:

"Grazie agli esperti HYDAC, adesso lavoriamo in modo più efficiente e soprattutto con costi inferiori. Siamo stati particolarmente colpiti dalla vasta consulenza e supporto. Non vogliamo più avere a che fare con questi problemi anche in futuro."

I vostri vantaggi con i sistemi di eliminazione acqua di HYDAC.

Salvaguardia delle risorse

Sostenibilità

Riducete l'usura dei vostri elementi filtranti.

Riduzione dei costi

Ottimizzazione dei costi

Aumentate in modo efficace la durate di esercizio dell'olio e ottenete significativi risparmi sui costi.

Disponibilità di sistema

Disponibilità di sistema

Contrastate le costose e non programmate avarie di sistema prevenendo il danno ai cuscinetti e i problemi di sistema legati alla lubrificazione.

Durata di esercizio più lunga

Evitate l'usura ai vostri componenti.

Industria 4.0

Monitoraggio delle condizioni

Monitorate continuamente i media che utilizzate per rilevare cambiamenti basati sugli eventi nell'olio in modo rapido ed evitare una contaminazione totale del sistema. 

Desideri richiedere una consulenza individuale?

Fissa un appuntamento per consulenza

Consulta più articoli:

Sempre all'avanguardia – grazie al retrofit

Valvole di trasmissione HYDAC