Pressa per impacchettamento dei rottami Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti

HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche personalizzate nelle presse

Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficientiHYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche personalizzate nelle presse

Stridore di metalli e vetri in frantumi: le presse per impacchettamento dei rottami esercitano forze tremende. Ecco perché anche il più resistente rottame in metallo si trasforma in un cubetto compatto. Il componente idraulico permette una riduzione significativa del volume o l'aumento di densità. Questo si traduce in vantaggi logistici ed economici, in particolare per quanto concerne il trasporto e la successiva elaborazione. Ma come ogni settore, l'industria del riciclo viene posta di fronte a nuove sfide.

Con design di serbatoio convenzionali, velocità elevate dei cilindri e ampi diametri di cilindro i serbatoi dell'olio sono tradizionalmente ampi. E ciò oltre a occupare prezioso spazio d'installazione richiede anche molti litri di olio, con il conseguente esborso di denaro. L'ottimizzazione del serbatoio sviluppata da HYDAC pone rimedio a questa situazione utilizzando una simulazione del flusso dei fluidi nel serbatoio combinata con filtri brevettati speciali che permettono il degasaggio velocizzato dell'aria. Il risultato non è solo una riduzione delle dimensioni del serbatoio e quindi dello spazio d'installazione, ma anche un minor consumo di olio idraulico. Inoltre, i sempre maggiori costi delle connessioni e dell'energia stanno facendo emergere la necessità di utilizzare gli azionamenti più efficienti possibile per ridurre la potenza di azionamento e la dispersione di energia.

Affidabile, rapida e compattaHYDAC offre la soluzione idraulica ideale per ogni pressa per impacchettamento

Sviluppare una centralina idraulica il più compatta possibile – questa è stata la richiesta dei nostri clienti agli esperti HYDAC. Il produttore di impianti di riciclo si concentra sulle cesoie per rottami e sulle presse per l'impacchettamento dei rottami e produce varie nuove macchine ogni anno. Svolge anche lavori di assistenza meccanica e idraulica sui sistemi esistenti. Nell'ambito di un'attività di integrazione di una nuova pressa per l'impacchettamento in un sistema esistente, il produttore di impianti di riciclo ha chiesto a HYDAC una soluzione idraulica globale per la loro macchina.

In stretta collaborazione con il cliente i nostri esperti HYDAC hanno definito vari obiettivi. A causa delle limitazioni di spazio, era necessario realizzare una centralina idraulica il più compatta possibile, risparmiando prezioso spazio d'installazione. Di conseguenza occorreva ridurre anche le dimensioni del serbatoio dell'olio e le dimensioni associate della vaschetta raccogli olio. L'obiettivo principale era garantire una centralina idraulica efficiente dal punto di vista energetico e una macchina veloce e affidabile con tempi di ciclo brevi. Il cliente desiderava anche supporto individuale per tutta la fase di progettazione.

La soluzione HYDACUna centralina idraulica su misura per la pressa per impacchettamento dei rottami da 170 tonnellate

Qual è stato l'aspetto particolarmente importante per noi durante lo sviluppo delle soluzioni personalizzate? Trasparenza e comunicazione tra partner alla pari. Proprio in linea con questo motto abbiamo definito le dimensioni della centralina idraulica nonché i necessari requisiti tecnici e idraulici per il comando pressa nel corso di varie riunioni con il cliente.

Come abbiamo sviluppato la soluzione su misura:

Innanzitutto abbiamo ridotto le dimensioni del serbatoio dell'olio della pressa utilizzando la nostra esatta simulazione del flusso in combinazione con i nostri filtri AriX brevettati. Questa misurazione oltre a risparmiare spazio d'installazione favorisce anche una migliore separazione dell'aria e consente un significativo aumento nella durata di servizio di tutti i componenti idraulici. Il nostro blocco di comando per impacchettatrici compatte personalizzato è stato dotato di un circuito di valvole speciali per il comando del cilindro. Due pompe a pistoni assiali PPV 102-360 con regolatori di potenza hanno garantito una riduzione efficiente nella potenza di azionamento. Come ulteriore extra abbiamo utilizzato il nostro silenzioso refrigeratore per prendere in considerazione i requisiti di rumore per l'installazione nel capannone industriale.

 

Il risultato

La soluzione su misura HYDAC ha superato le aspettative del cliente: ottimizzando il serbatoio abbiamo ridotto le dimensioni del serbatoio dell'olio del 53%, da 3,200 a 1500 litri. Ciò ha permesso l'inserimento della centralina idraulica nello spazio previsto. Grazie al design compatto, adesso il cliente risparmia 1.700 litri di olio idraulico per rabbocco e di conseguenza 5.400 kg di CO2. In combinazione con le due pompe a pistoni assiali con controllo di potenza, il circuito di valvole speciale nel blocco di comando dell'impacchettatrice ha raggiunto un tempo di ciclo più breve di 25 secondi invece di 30 secondi, con un aumento della produzione del 17%. Grazie all'utilizzo efficiente della portata volumetrica della pompa e della potenza motore sull'intero campo di pressione, è stato possibile ridurre la quantità di flusso della pompa richiesto e quindi la potenza assorbita media rispetto alle pompe combinate con pompe a cilindrata costante flangiate. La potenza nominale dei motori è stata ridotta da 75 a 55 kW. Sostituendo le pompe a ingranaggi interni con pompe a pistoni assiali con controllo elettrico, è stato possibile ridurre notevolmente le perdite di potenza. Ad esempio sono state evitate perdite dalle pompe nella circolazione corrispondenti a 5.3 kW. In futuro ciò comporterà anche il risparmio di 8.960 kWh di energia all'anno.

Il caso del nostro cliente dimostra che

le nostre soluzioni su misura aumentano la vostra efficienza proteggendo allo stesso tempo il vostro budget. Parlate ai nostri esperti di settore subito per ottimizzare il vostro sistema.

I vantaggi per voi in breve

Soluzione su misura

Soluzioni su misura

I nostri specialisti HYDAC sviluppano installazioni su misura per le vostre centraline idrauliche nonché altri componenti e soluzioni.

Aumento della produttività

Aumentate la vostra produttività

Aumentate significativamente le vostre prestazioni e risparmiate denaro.

Salvaguardia delle risorse

Salvaguardia delle risorse

Che si tratti di olio, acqua o energia, le nostre soluzioni conservano in modo sostenibile le vostre risorse.

Con il condition monitoring e la manutenzione preventiva, riduci il consumo di energia e risparmia denaro prezioso.

Efficienza energetica

Noi riduciamo le vostre perdite di potenza – aumentate subito la vostra efficienza energetica.

ScaricaRiferimento: ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti.

Scaricate subito la reference story in formato PDF

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa un appuntamento di consulenza!

Invia un'e-mail

Approfondisci negli articoli della rivista

Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti

Storie di successo dei clienti
| 3 min

Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti. HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche nelle presse. Scopri di più.