Generatore idraulico

Per generare energia elettrica sulle macchine agricole

Utilizzo efficiente della potenza idraulica: con il generatore idraulico di HYDAC, potete convertire la potenza idraulica in eccesso in energia elettrica. Ciò vi permette di generare un'alimentazione di tensione indipendente e di ampliare lo spettro molto limitato di potenza elettrica delle vostre macchine agricole.

Affidatevi al nostro generatore idraulico per convertire la potenza idraulica in energia elettrica

Agricoltura di precisione Maggiore fabbisogno di energia elettrica per più precisione

Chi salvaguarda le risorse non agisce solo nell'interesse della protezione ambientale. Ecco perché la gestione mirata dei campi e dei terreni agricoli permette di risparmiare denaro e tempo prezioso. Gli agricoltori si affidano sempre più spesso all'agricoltura di precisione per conservare i semi e spruzzano prodotti distribuendoli con estrema precisione. Ma la precisione richiede soprattutto un'elevata densità di potenza.

Elettrificazione Costi elevati e molte tempo e sforzi per l'energia elettrica

L'elettrificazione delle macchine agricole sta prendendo sempre più piede. Questa è un'altra ragione per cui la domanda di energia elettrica sta aumentando in modo massiccio. Tutte le utenze elettriche sull'attrezzatura agricola vengono spesso alimentate con la corrente proveniente dall'alternatore e dalla batteria della motrice. Se desiderate trasferire energia elettrica a un rimorchio dovrete prevedere costi elevati e più tempo e sforzi.

La nostra soluzione unica: il generatore idraulico HYDACUtilizzate in modo efficiente la potenza idraulica

Soluzioni convenzionali

Nelle macchine agricole di oggi, l'alimentazione elettrica massima della motrice si esaurisce del tutto. In alcuni casi, i clienti hanno dovuto realizzare costosi progetti inhouse. Ma non è necessario che sia così – HYDAC ha sviluppato la soluzione ottimale.

Aumentate l'alimentazione di corrente elettrica limitata della vostra macchina con la nostra soluzione HYDAC

Alimentato da un motore idraulico, il nostro generatore HYDAC converte la potenza idraulica in energia elettrica. L'unità di controllo della potenza integrata adatta la potenza al carico elettrico come necessario. L'olio viene alimentato dalla motrice con una pompa a cilindrata variabile o fissa. Il blocco di comando idraulico a monte regola la velocità di rotazione con l'aiuto di un circuito load sensing opzionale.

Quest'ultimo utilizza l'esistente eccesso di potenza idraulica e crea un'alimentazione di tensione elettrica stabile sulla vostra macchina agricola.

E' questo che fa la differenzaTutti i vantaggi con il generatore idraulico HYDAC

Sistema di accoppiamento senza manutenzioneRisparmiate tempo e impegno e aumentate l'affidabilità della vostra macchina

Che si tratti di un azionamento a cinghia o di una trasmissione – le soluzioni esistenti richiedono molta manutenzione e sono instabili. Il nostro azionamento diretto di nuova progettazione offre una soluzione a tutto ciò: con una fascetta elastica con artigli, offriamo la massima affidabilità possibile. La manutenzione quindi non è più necessaria.

Regolatore della carica integrato Utilizzate l'energia idraulica in modo efficiente per i picchi di carico

Utilizzate l'energia in modo efficace per i picchi di carico: il generatore regola la corrente di carica alla batteria in modo completamente automatico. Il regolatore della carica integrato garantisce che l'energia in eccesso sia temporaneamente immagazzinata in modo efficiente. Le dimensioni della batteria possono anche essere regolate in modo specifico a seconda dell'applicazione.

Installato e pronto per il collegamento Approfittate dei vantaggi del nostro concetto d'installazione intelligente plug & play

L'intelligente concetto d'installazione e il design estremamente compatto permettono ai componenti del sistema di essere collocati sulla vostra macchina in vari modi. Ciò significa che il generatore, la batteria e il fusibile elettrico di protezione possono essere posizionati in modo totalmente indipendente gli uni dagli altri.

Download

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contattate oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissate un appuntamento di consulenza!

Fissa appuntamento per consulenza