Profiter des investissements dans la propreté technique Comment profiter à long terme d'un investissement dans le domaine de la propreté mécanique

Avec HYDAC c'est possible !

Comment profiter à long terme d'un investissement dans le domaine de la propreté mécaniqueAvec HYDAC c'est possible !

Les techniques d'entraînement modernes et les densités de puissance plus élevées nécessitent une production de qualité supérieure des composants et des systèmes. À la base, cet aspect concernait l'industrie automobile mais il est entre-temps devenu une problématique importante pour différents secteurs d'activité. Bien que la propreté mécanique représente un paramètre de qualité et de process important, on n'y accorde pas souvent l'importance qu'elle mérite. Les pannes et les rebuts sont souvent le résultat d'une propreté mécanique inadéquate. Cependant, le coût élevé lié à l'optimisation de la propreté technique ne peut être nié. Le cas de notre client de longue date montre comment cet investissement rapporte à long terme.

Sécurité des processus dans toutes les étapesPréserver les ressources, prolonger la durée de service et faire des économies

Depuis 1963, HYDAC convainc par ses partenariats d'égal à égal. Notre client, un sous-traitant automobile pour la technologie d'entraînement et de suspension, s'est adressé à nous en toute connaissance de cause. En tant qu'exploitant d'un total de six installations de nettoyage de pièces, il devait changer les fluides de nettoyage et les éléments filtrants toutes les deux semaines en raison des exigences de propreté élevées. Le résultat en était une consommation excessive de ressources. Malgré ses efforts, les exigences de la propreté mécanique (0 particule > 500 µm) n'étaient pas satisfaites.

HYDAC Wombat – notre solution produit

L'objectif de notre client était clair : une propreté constante et bien établie du fluide de nettoyage tout au long de la durée de vie du fluide de sorte à satisfaire les valeurs de propreté prescrites. Dans le même temps, la durée de vie du fluide de nettoyage devait être prolongée de sorte que les coûts et l'utilisation de ressources soient réduits à long terme.

HYDAC s'est mise à l'oeuvre avec le client. Après un premier enregistrement des valeurs réelles sur l'installation de nettoyage de pièces, nous avons réalisé les premiers essais avec des filtres. Les résultats obtenus à la suite des tests avec l'élément filtrant Wombat de HYDAC ont convaincu le client aussi bien par sa qualité que par son prix. La particularité de l'élément filtrant repose sur sa capacité à absorber de plus grandes quantités de saletés à des degrés de séparation élevés.

HYDAC Wombat – Une solution gagnante sur toute la ligne

Quant à la durée de vie, notre filtre a également su convaincre de suite : élément filtrant de la concurrence 2 semaines, HYDAC Wombat 8 semaines entières. Cela a permis de réduire la consommation de filtres ainsi que les changements d'éléments filtrants et de fluide de nettoyage. Une optimisation inestimable qui améliore aussi bien la productivité que la disponibilité de l'installation à long terme. Même le nombre de particules métalliques brillants présents dans le bain a baissé de >800 µm à <150 µm, si bien que les exigences de notre client en termes de propreté technique pourront être respectées à long terme. Avant, un tel résultat n'était pas envisageable malgré le changement fréquent du filtre et du bain.

Le résultat

L'investissement dans un élément filtrant Wombat en vaut-il la peine ? Oui, les multiples avantages pour les installations de nettoyage de pièces ont su convaincre notre client. Avec les mesures prises, le sous-traitant automobile a pu réduire ses coûts annuels liés au fluide et aux filtres de plus de 60 %. L'investissement dans les solutions HYDAC a été amorti immédiatement.

Grâce au respect des valeurs de propreté prescrites, la durée de vie du fluide a triplé, ce qui permet d'économiser 57 000 € par an et par installation en fluide. Comme la durée de vie des filtres a quadruplé, il n'y a plus besoin d'acheter 130 éléments filtrants par an pour chaque installation.

L'installation de nettoyage de pièces profite également dans l'ensemble de ce nouveau concept de filtration. Grâce à la baisse du niveau de la charge en salissures de l'installation de nettoyage de pièces à < 40 %, les composants de l'installation sont préservés à long terme (p. ex. valves, pompes). La qualité améliorée de l'eau de lavage signifie moins de pièces rejetées et donc moins besoin d'un retraitement. Tout cela permet de réduire les émissions de CO2 de plus de 60 % par an. 

L'exemple de notre client montre que la propreté mécanique a un énorme impact sur la productivité. De ce fait, investir dans l'optimisation du concept de filtration est toujours une bonne idée pour votre installation et votre porte-monnaie. Vous pouvez aussi tirer parti d'un partenariat avec HYDAC. Renseignez-vous sur les économies que vous pouvez réaliser à long terme avec nos systèmes de filtration très efficaces.
 

Citation client :

« Je n'avais jamais pensé à quel point l'investissement dans l'optimisation d'un concept de filtration peut être rentable à long terme. Les experts de HYDAC ont su me convaincre. Nous pouvons maintenant produire en toute sécurité tout en gagnant du temps, lors de la maintenance des installations, et de l'argent ». 

Les avantages des solutions produits HYDAC :

Préservation des ressources

Préservation des ressources

Réalisez des économies à long terme grâce à la durée de vie prolongée du fluide et des éléments de nettoyage.

Réduction des coûts

Optimisation des coûts

Réduisez vos coûts à long terme avec des investissements significatifs dans le domaine de la propreté mécanique.

Disponibilité du système

Disponibilité des installations

Minimisez les pannes et les réclamations en respectant les valeurs de propreté prescrites.

Retraitement peu nécessaire

Profitez d'une qualité supérieure et minimisez le besoin de retraitement et les pièces rejetées.

Souhaitez-vous profiter d'un conseil individuel ?

Convenir un rendez-vous de consultation

Lire d'autres articles du magazine

Présence d'huile dans le bain de lavage ? – Pas avec HYDAC

Success Story clients
| 3 minutes

Filtration de gaz de combustion laser pour les méthodes de fabrication additive

Success Story clients
| 4 minutes

Sécurité des processus et disponibilité des installations pour les sous-traitants automobiles

Success Story clients
| 3 minutes