L’hydrogène : une technologie à fort potentielLorsqu’il s’agit d’hydrogène, les connaissances d’experts sont très demandées

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir répondu à toutes les questions sur le thème de l’hydrogène. En effet, la production, l'approvisionnement et l’utilisation de l’hydrogène posent encore des problèmes aux entreprises. Mais une chose est sûre : l’hydrogène et les sources d'énergie alternatives dans les solutions mobiles et industrielles ont un potentiel énorme. Potentiel pour un avenir respecteueux de l'environnement et sans émissions dans les ménages, les industries et les transports.

Mais le thème de l’hydrogène devient rapidement complexe. C’est pourquoi il est utile d'avoir à ses côtés un expert qui propose des approches novatrices en matière de solutions, tout en apportant des produits éprouvés et des décennies de savoir-faire industriel. Qu’il s’agisse d’un nouveau développement ou d’une production en série, HYDAC vous apportera son aide pour mettre votre projet en œuvre avec succès. Faites-nous part de vos besoins?

Que pensent nos clients de leur collaboration avec nous ? – Découvrez-le en vidéo

Électrolyse et production d’hydrogène

L’hydrogène est l’une des sources d’énergie alternative les plus prometteuses pour remplacer les combustibles fossiles dans l’industrie et les infrastructures, dans la perspective d'un avenir neutre en carbone. L’hydrogène peut être produit par différents procédés. La méthode la plus durable est l’électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité issue d’énergies renouvelables. Dans ce processus, deux molécules d’eau (2H2O) sont décomposées en deux molécules d’hydrogène (2H2) et une molécule d’oxygène (O2), en utilisant l'énergie électrique.

Quelle que soit la technologie utilisée (AEL, AEM, PEM, SOEC), nous sommes en mesure de soutenir votre production d’hydrogène grâce à notre gamme de produits en constante évolution. Nous proposons déjà une large gamme de produits pour rendre votre électrolyseur plus efficace, plus économique et plus sûr.

Notre gamme de produits

Gestion thermique des fluides

Faites confiance à nos solutions Balance of Plant pour une gestion thermique des fluides de haut niveau. Notre gamme de produits s'étend des systèmes de refroidissement de l’air, p. ex. les pour flux de fluides (eau DI, KOH aqueux), aux systèmes de refroidissement des compresseurs pour le séchage par condensation (refroidisseurs de gaz), en passant par la filtration des particules contenues dans les gaz et les fluides. Nous sommes votre interlocuteur pour la séparation des aérosols, le traitement des fluides et la compression des gaz. Nous proposons également une large gamme de produits pour l’équilibre de l’installation de votre électrolyseur, y compris les valves et les capteurs sélectionnés (pression, température, conductivité, transmetteurs de niveau, commutateurs de niveau).

Séchage de l’hydrogène / du gaz

Certaines applications nécessitent un hydrogène de grande pureté. Mais le produit gaz brut qu'est l'hydrogène est souvent contaminé par des impuretés provenant de l’eau et de l’oxygène après sa production. La norme DIN EN 17124 spécifie que ces impuretés soient inférieures à 5 ppm. Grâce à notre séchage innovant de l’hydrogène, nous pouvons atteindre des qualités d’hydrogène supérieures à celles exigées par la norme lorsque cela est nécessaire.

Optimisation des séparateurs / Séparation des phases

La production d’hydrogène pose de nombreux défis - et il en va de même pour la séparation gaz-liquide. Les réservoirs séparateurs conventionnels sont de grandes tailles et n'offrent pas de séparation active du mélange. Avec la solution de HYDAC, les réservoirs de séparation peuvent être réduits au minimum et l’efficacité du système global est maximisée par une unité de dégazage active. Nous nous ferons un plaisir d'examiner vos séparateurs afin d'optimiser l'espace d'installation. Contactez-nous !

Serrage hydraulique des stacks

Tiges filetées ou vérins hydrauliques ? De nombreux fabricants d’électrolyseurs utilisent des tiges filetées ou des rondelles Belleville pour serrer leurs piles. Contrairement à ces méthodes, le serrage hydraulique de la pile permet une répartition optimale et homogène de la force sur la pile pendant le fonctionnement. Cela permet d'éviter les fuites entre les plaques bipolaires, de simplifier les opérations de maintenance et d'augmente la durée de vie. Nous vous aidons avec la précontrainte active de la pile en fonctionnement et le serrage statique de la pile lors de son assemblage.

Station de remplissage d’hydrogène

Utilisé comme source d’énergie alternative, l’hydrogène fait de la conduite sans émissions une réalité. Outre la production d’énergie pour alimenter les véhicules à piles à combustible, la réaction entre l’hydrogène et l’oxygène ne produit que de la vapeur d’eau pure. Cette vapeur est sans danger pour l’homme et l’environnement.

Cette gagne en importance dans le monde entier, ce qui entraîne une expansion constante de l’infrastructure des stations-service d’hydrogène. Le développement constant de la technologie de ravitaillement en hydrogène en termes de disponibilité, d’efficacité énergétique et de coûts, joue un rôle majeur. HYDAC est déjà en mesure de vous aider avec une large gamme de produits, mais de nouveaux développements et innovations sont également en préparation. N’hésitez pas à nous contacter.

Notre gamme de produits

Contamination particulaire, qualité de l’hydrogène & pureté des gaz

Qu’il s’agisse de contamination particulaire ou de gaz nocifs, l’hydrogène est soumis à des normes de propreté sévères. La contamination particulaire peut entraîner la défaillance des systèmes, tant à l’intérieur de la station de remplissage d’hydrogène que dans les véhicules à piles à combustible. Expert en propreté technique depuis de longues années, nous avons développé le PSA-H70, un produit permettant de prélever des échantillons dans les stations de remplissage et d’évaluer la charge de contamination particulaire. Résultat : nous sommes déjà en mesure de vous fournir une gamme complète de systèmes de filtration de gaz pour stations de remplissage, de la basse pression à la haute pression (jusqu’à 1 050 bar), adaptée à la séparation des particules et des liquides.

Les gaz nocifs peuvent provoquer des défauts dans les piles à combustible (gaz connus sous le nom de poisons catalytiques). Unique au monde : HYDAC développe actuellement un capteur de qualité de gaz qui mesure en permanence la composition du gaz dans les réservoirs de stockage des stations service.

Refroidissement de l’hydrogène

Pour refroidir les systèmes de compresseurs, nous fournissons des systèmes de refroidissement et des échangeurs de chaleur efficaces adaptés à vos exigences. Nous fabriquons des solutions personnalisées pour refroidir le gaz comprimé dans les stations service d’hydrogène. Qu’il s’agisse d’une structure de toit, d’une forme en V ou d’une intégration directe dans le réservoir, faites appel à notre expertise pour optimiser le refroidissement de votre station service.

Grâce à l'élargissement continu de notre gamme de produits, nous serons bientôt en mesure de vous proposer des produits pour le pré-refroidissement cryogénique pour les processus en cuve conformément à SAE J2601. Ceci complète notre offre tout compris pour le refroidissement à l’hydrogène.

Capteurs / transmetteurs de pression

Le processus de ravitaillement aux stations de remplissage d’hydrogène est contrôlé en pression. Cela signifie que des capteurs fiables et sûrs sont nécessaires. HYDAC fournit une gamme complète de capteurs d’hydrogène pour votre application, des basses pressions aux hautes pressions (16 - 1 050 bar). Nos capteurs ont été spécialement conçus pour les applications liées à l’hydrogène - des cellules de mesure spéciales en acier inoxydable à forte teneur en nickel protègent contre la fragilisation par l’hydrogène.

Une nouveauté dans notre gamme, notre capteur certifié SIL 2, qui peut être utilisé, entre autres, dans les distributeurs de carburant (« pompes »). Découvrez les avantages de notre nouvelle solution lors d'une consultation individuelle.

Technologie d’entraînement pour compresseurs (systèmes de compresseurs)

L’objectif de nombreux exploitants de compresseurs d’hydrogène est d'assurer un fonctionnement sûr, efficace énergétiquement et préservant les ressources. Les unités d’entraînement hydrauliques innovantes HYDAC permettent d’atteindre cet objectif. Nous vérifions si les systèmes conventionnels ou à vitesse variable conviennent à votre application et quel système vous offre le plus grand potentiel d’économies. Pour augmenter la disponibilité des systèmes, nous pouvons les équiper d'un système de surveillance continue de l’état des fluides hydrauliques. En plus de l’accès à distance, les analyses des huiles peuvent également être effectuées dans le Fluid Care Center HYDAC.

Systèmes de piles à combustible et moteurs H₂ dans les solutions mobiles et industrielles

Technologie d'avenir, les piles à combustible offrent un potentiel considérable pour les solutions mobiles et industrielles. Les trains à hydrogène ne sont plus un vœu pieux. Ils sont une réalité. Le développement de véhicules zéro émission dans les transports privés, les transports lourds, les machines de construction, les machines agricoles, les bateaux et l'approvisionnement en énergie d'urgence est également encouragé. Une technologie sophistiquée est nécessaire pour que les systèmes de piles à combustible puissent fonctionner de manière sûre et efficace sur le plan énergétique. Forts de nombreuses années d’expérience dans l’industrie et d’un haut niveau d’innovation, nous sommes déjà en mesure de vous offrir une large gamme de produits que nous élargissons constamment.

Notre gamme de produits

Capteurs et technologie des valves

Les piles à combustible associées à des systèmes de réservoirs à haute pression fonctionnent avec des vitesses d'écoulement et des fluctuations de température élevées. HYDAC a développé une large gamme de technologies de valves, pour contrôler les flux de matériaux dans la zone haute pression des réservoirs d’hydrogène et dans la zone basse pression des piles à combustible, de manière sûre et précise. Depuis plus de dix ans, nos capteurs haute pression aident également à détecter les pressions et à faire fonctionner les systèmes en toute sécurité. Voyez par vous-même.

Qualité de l’air et qualité de l’hydrogène

Les piles à combustible réagissent de façon critique aux petites particules et aux gaz nocifs qui pénètrent dans le système de piles à combustible pendant la production ou dans le stack de pile à combustible pendant le fonctionnement. Pour protéger la pile à combustible contre ces influences et pour augmenter la durée de vie, de nombreux filtres sont nécessaires. Pour protéger le côté air et le côté hydrogène de cette contamination, une large gamme de filtres et de séparateurs est à votre disposition.

Gestion thermique

Contrairement aux applications mobiles et industrielles utilisant des moteurs à combustion, aucune partie de l’énergie thermique n’est dissipée avec le flux de gaz d’échappement dans les systèmes de pile combustible. La plus grande partie de cette énergie est dissipée dans l’eau de refroidissement. Il en résulte une puissance de refroidissement plus élevée dans les applications à piles à combustible. La complexité du système de refroidissement et de gestion thermique augmente en raison d’un certain nombre de consommateurs électriques supplémentaires tels que les moteurs électriques, convertisseurs et même les systèmes de batteries. Avec des solutions innovantes, HYDAC vous apporte son soutien dans le développement et l’intégration de systèmes complexes de refroidissement et de gestion thermique.

Technologie de commande

Pour que les systèmes systèmes de piles à combustible et les systèmes de réservoirs fonctionnent de manière sûre, il est nécessaire de bien comprendre les flux de courant, les flux de matières et les flux d’informations. Grâce à cette compréhension et son aptitude à développer des systèmes de logiciels complexes, HYDAC est en mesure de proposer une architecture de commande personnalisée. Pour faciliter l’intégration des systèmes électriques, nous utilisons également nos propres contrôleurs extrêmement puissants et des architectures logicielles fonctionnellement sûres ainsi que des modules de fonctions HYDAC testés depuis de nombreuses années.

FAQ

Qu’est-ce qu’un électrolyseur et comment fonctionne-t-il ?

En général, un électrolyseur est un dispositif permettant de séparer, décomposer et transformer un matériau ou une molécule (réaction d’oxydoréduction) à l’aide de l’énergie électrique. Dans un électrolyseur d’eau, les molécules d’eau (H2O) sont transformées en des molécules d’hydrogène (H2) et des molécules d’oxygène (O2).

La réaction réelle a lieu dans des cellules électrochimiques à des tensions d'environ 1,4 V. Pour des raisons pratiques, un certain nombre de ces cellules (connexion électrique en série) est empilé pour constituer des stacks. Tous les équipements périphériques autour des cellules électromécaniques sont regroupés sous le terme « Balance of Plant ».

Qu’entend-on par « Balance of Plant » ?

Balance of Plant (BOP) est une expression généralement utilisée en liaison avec la technologie énergétique. Il s'agit de tous les composants et systèmes auxiliaires nécessaires à la conversion de l'énergie, à l’exception de l’unité de production ou de l’unité de transformation elle-même.

Pour les électrolyseurs, cela comprend la gestion de l'énergie (transformateurs, onduleurs, contrôleurs de puissance, etc.), la gestion des fluides et des gaz (conditionnement de l’eau, séparation des phases fluide et gazeuse, séchage des gaz, compression des gaz) et la gestion thermique (systèmes de refroidissement pour électronique de puissance, stack et séchage de la condensation).

Qu’est-ce qu’une pile à combustible et comment fonctionne-t-elle ?

Une pile à combustible est composée de deux électrodes : l’anode (côté hydrogène) et la cathode (côté air). Les deux électrodes sont séparées par un électrolyte. Dans la pile à combustible PEM (à membrane échangeuse de protons), il s’agit d’une membrane semi-perméable, qui n’est perméable qu’aux protons.

L’hydrogène est amené à l’anode. Il est alors scindé en protons et en électrons, à l’aide d’un catalyseur (platine, en général). Les protons migrent alors à travers la membrane pour atteindre la cathode. Les électrons s’écoulent vers la cathode via un consommateur électrique et fournissent ainsi l’énergie électrique. Au niveau de la cathode, les protons et les électrodes se combinent à l’oxygène issu de l’air environnant pour former de l’eau.

Que signifie « cellule électromécanique » ?

L’expression « cellule électrochimique » est un terme générique qui recouvre différents types de cellules. Ces types de cellules peuvent parfois être réversibles. Ces cellules peuvent être chargées et déchargées, ce qui signifie qu’elles peuvent transformer l’énergie électrique en énergie chimique, et restituer celle-ci en tant qu’énergie électrique. En outre, certains types de cellules d’électrolyse peuvent fonctionner comme des piles à combustible. Cela signifie que la transformation de l’hydrogène et de l’oxygène en eau libère de l’énergie électrique et de la chaleur.

Les cellules d’électrolyse et les piles à combustible sont constituées de plaques bipolaires, d’électrodes et, selon la technologie, de couches de diffusion de gaz (GDL) et de membranes. Lorsque l’on utilise des « Membranes Échangeuses de Protons / d’Anions » (PEM / AEM), celles-ci sont souvent raccordées directement aux électrodes et on les appelle « Assemblage d’Électrodes à Membrane » (MEA).

Qu’entend-on par l’expression « Assemblage d’Électrodes à Membrane » (MEA) ?

L’expression Assemblage d’Électrodes à Membrane (MEA) peut être interprétée de plusieurs façons. Dans certains cas, il s'agit uniquement de la membrane sur laquelle sont déposées les couches de catalyseur (d’un côté pour la réaction à la cathode, de l’autre pour la réaction à l'anode). Souvent, cependant, la/les couche(s) de diffusion de gaz est/sont souvent incluse/s car elles doivent également être conductrices d'électricité.

En fonction de la technologie, la membrane est composée de différents polymères ou céramiques, chacun pouvant transporter sélectivement des protons, des anions (p. ex. des anions hydroxydes = OH) ou de l’oxygène. Les couches de diffusion des gaz servent à transporter les gaz produits (électrolyse) et, en particulier, les gaz utilisés (piles à combustible) de manière aussi homogène que possible loin ou vers les sites ce réaction (couches de catalyseur). Ces gaz sont évacués ou introduits dans les cellules électrochimiques par des des canaux situés dans les plaques bipolaires.

De quoi la plaque bipolaire est-elle composée ?

Les plaques bipolaires installées dans une configuration à cellules multiples ou en pile sont avant tout responsables de la connexion physique et électrique entre l'anode d'une cellule et la cathode de la cellule voisine. Les plaques bipolaires des piles à combustible sont également responsables de l'acheminement des gaz de réaction vers la zone de réaction. À cette fin, les profils d’écoulement (champs d’écoulement) sont fraisés ou pressés dans les plaques des deux côtés, à travers lesquels l’hydrogène s’écoule d’un côté et l’air est alimenté de l’autre.

Une plaque bipolaire est constituée des deux pôles d’une même pile à combustible : la plaque anodique transportant l’hydrogène (le pôle négatif (-)) et la plaque cathodique (le pôle positif (+)) qui alimente l’air de réaction. Les plaques régulent également l’évacuation de vapeur d’eau et la production d’énergie thermique et électrique. Dans les cellules d’électrolyse, ces plaques sont essentiellement utilisées pour refroidir l’électrolyseur, alimenter l’autre côté en gaz de réaction et éliminer l’hydrogène et les gaz produits pendant la réaction.

Qu’est-ce qu’un « stack » ?

En électrolyse et dans la technologie des piles à combustible, un stack est un empilement de cellules électrochimiques raccordées en série, y compris l’enceinte/le cadre/les éléments de serrage. Le raccordement en série permet d’augmenter la tension d’alimentation et de réduire le courant, avec la même consommation de puissance conformément à P=U*I. Indépendamment de cela, le raccordement en série dans un stack simplifie également la conception globale du système.

Qu’est-ce qu’un système de réservoir sous pression ?

L’hydrogène gazeux peut être stocké dans un réservoir après compression à haute pression. Dans les transports, par exemple, un niveau de pression de 350 bar pour les véhicules utilitaires et de 700 bar pour les véhicules particuliers s’est imposé. À 700 bar, la densité est d’environ 40 kg/m³ (24 kg/m³ à 350 bar). Les accumulateurs à haute pression offrent une solution à bas coût pour les petites quantités à stocker et ils sont par conséquent utilisés essentiellement dans les applications mobiles comme les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires.
Il existe actuellement quatre types différents de réservoirs de pression sur le marché :

  • Type 1 : le réservoir sous pression n’est composé que d’une paroi métallique (en acier habituellement). Les pressions nominales se situent dans la plage des 200 bar.
  • Type 2 : en plus de la paroi métallique, les réservoirs sous pression ont une enveloppe réalisée en verre imprégné de résine ou en fibre de carbone pour une pression nominale allant jusqu’à 1 000 bar.
  • Type 3 : les réservoirs comportent un liner réalisé en métal (en aluminium habituellement) et une enveloppe réalisée en fibre de carbone entourant tout le réservoir. Les pressions nominales sont typiquement de 350 ou 700 bar.
  • Type 4 : les accumulateurs comportent un liner réalisé en plastique (en polyamide ou en polyéthylène, typiquement) et l’enveloppe est habituellement réalisée en fibre de carbone, de la même façon que les réservoirs de type 3. Les pressions nominales sont habituellement de 350, 500 ou 700 bar.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’hydrogène liquide ?

Par rapport au stockage d’hydrogène gazeux, l’hydrogène liquide en tant que combustible offre des avantages en termes de densité énergétique (71 kg/m³). La pression dans le réservoir peut également être maintenue basse. Ceci se répercute positivement sur le système de réservoir, en termes de poids du réservoir de stockage et d’encombrement, de coûts (en particulier pour les gros volumes à stocker) et de sécurité.

Les coûts de production de l’hydrogène cryogénique (-253 °C) ne sont toutefois pas négligeables. En outre, l’hydrogène se réchauffe s’il n’est pas refroidi en permanence. Il en résulte une augmentation de la pression à l’intérieur du réservoir. Ceci peut conduire à des pertes par « boil off » (évaporation). En d’autres termes, cela signifie que l’hydrogène gazeux est rejeté dans l’environnement.

Quels types de moteurs à hydrogène y-a-t-il ?

Un moteur à hydrogène est un moteur à gaz qui fonctionne à l’hydrogène gazeux en remplacement du carburant liquide (diesel et essence). Il existe des moteurs à hydrogène pur qui sont propulsés par de l’hydrogène pur. Il existe également des moteurs à hydrogène bicombustibles alimentés par un mélange d’hydrogène et d’autres gaz (du méthane et du gaz naturel, par exemple).

Un moteur à hydrogène est considéré comme une alternative à la pile à combustible car les moteurs à combustion existants peuvent être convertis avec relativement peu d'efforts techniques. Des études montrent toutefois que l’avantage coût diminuera considérablement avec la montée en puissance des piles à combustible. En outre, les moteurs à hydrogène sont heurtent à un rendement plus faible, à des exigences de maintenance plus élevées et à l'étiquette de ne être 100 % neutres en carbone.

Comment un véhicule électrique à pile à combustible (abréviation anglaise : FCEV) fonctionne-t-il ?

Les « véhicules électriques à pile à combustible » (FCEV) sont exclusivement propulsés par un moteur électrique, de la même façon que les « véhicules électriques à batterie » (BEV).

Contrairement à ce qui se passe pour les BEV, l’énergie électrique requise n’est pas fournie par une grosse batterie de propulsion (également connue sous le nom de batterie de traction). Au lieu de cela, elle est rendue disponible par la conversion de l’énergie chimique de la source d’énergie en alternative en énergie électrique - ce qui possible grâce à la pile à combustible.

Pour l'instant, les piles à combustible ne sont pas encore conçues pour des changements de charge aussi rapides et durables que les moteurs à combustion. C’est pourquoi une (petite) batterie d'entraînement est également installée. Elle est alimentée lorsque la charge est faible et fournit de l’énergie supplémentaire lorsque la charge est élevée. Cela permet d’exploiter à la pile à combustible de fonctionner à une charge relativement constante lorsque le FCEV est en marche.

Quelle est l’efficacité des centrales électriques à pile à combustible ?

Les centrales électriques à pile à combustible (FCPP), les centrales de cogénération (CHP) et les centrales de cogénération à pile à combustible (FC-CHPPP) séduisent par leur haut niveau d’efficacité globale. En fonction de la technologie de pile à combustible utilisée, l’efficacité électrique se situe actuellement à environ 30-60 %. L’efficacité globale peut dépasser 95 % car l’électricité et la chaleur sont générées directement à partir de la réaction électromécanique, sans autres étapes de transformation.

Les centrales électriques à pile à combustible ont à ce jour été développées essentiellement dans la plage de puissances de 10 kW à 3 MW. Ces dernières années, le développement dans la gamme des puissances inférieures s’est de plus en plus orienté vers les installations de production combinée de chaleur et d'électricité à micro et nano-piles à combustible d'une puissance de 0,3-1,5 kW et d'une puissance thermique de 0,6-2,0 kW pour les maisons individuelles et les maisons jumelées. Dans la plage de puissances supérieures, des centrales électriques d’environ 80 MW ont déjà été réalisées et d’autres devraient suivre dans les années à venir sous la forme de conceptions modulaires.

Que signifie « Power-to-X » ?

Power-to-X (également appelé PtX ou P2X) fait référence à l’utilisation, au service de tous les types de technologies, de l’électricité excédentaire issue d’énergies renouvelables variables. Ces excédents d’électricité peuvent par exemple être stockés directement dans des batteries (power-to-power), convertis en chaleur (power-to-heat) ou utilisés pour produire des sources d’énergie chimiques (power-to-gas, power-to-liquid).

Si l’excédent d’électricité est utilisé pour produire des sources d’énergie chimique, on fait souvent une différenciation supplémentaire (p. ex. power-to-hydrogène, power-to-syngaz, power-to-ammoniac, power-to-fuel).

Pourquoi l’ammoniac joue-t-il un rôle important dans l’économie de l’hydrogène ?

L’ammoniac (NH3) est un composé chimique d’azote et d’hydrogène qui, dans des conditions normales, est présent sous forme gazeuse. Depuis le développement des fertilisants à l’azote par Justus Liebig (vers 1840), il est l’un des produits chimiques de base les plus importants. Mais ce n’est que lorsque le procédé Haber-Bosch a été utilisé à l'échelle industrielle chez BASF à Ludwigshafen vers 1913, qu’une augmentation significative de la production annuelle a été possible. Aujourd’hui, l’ammoniac est l’un des produits chimiques les plus produits (146,5 millions de tonnes en 2021, dont 80 % pour les fertilisants) et il constitue la base de production de tous les autres composés azote.

Compte tenu du développement d'une économie de l’hydrogène durable, on peut s’attendre à une nouvelle augmentation de la production annuelle d’ammoniac. La raison en est la suivante : l’ammoniac convient mieux pour le transport et le stockage que l’hydrogène pur.

Compte tenu du point d’ébullition plutôt élevé, -33 °C, il est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de liquéfier l’ammoniac que l’hydrogène (point d’ébullition -252 °C). Le pouvoir calorifique volumique supérieur de l’ammoniac, par rapport l’hydrogène (3,2 kWh/l contre 2,8 kWh/l) est également très important, en particulier pour la logistique de transport.