Optimisation de centrales hydroélectriques grâce à des solutions de filtration efficaces

HYDAC - Votre partenaire pour des solutions de filtration sur mesure et robustes dans les centrales hydroélectriques

Optimisation de centrales hydroélectriques grâce à des solutions de filtration efficacesHYDAC - Votre partenaire pour des solutions de filtration sur mesure et robustes dans les centrales hydroélectriques

L'industrialisation croissante, notamment dans les marchés émergents, entraîne une augmentation continue des besoins en énergie. Les petites centrales hydroélectriques conviennent particulièrement pour couvrir ce besoin en énergie renouvelable. Elles sont sensiblement plus faciles à installer, ce qui permet de les mettre en service plus rapidement. La demande porte de plus en plus sur des installations requérant peu d'entretien. Ceci vient du fait que ce type de centrales hydroélectriques compactes peut être exploité partout dans le monde.

Les centrales hydroélectriques doivent également pouvoir résister à tous types de conditions environnementales, comme les pluies torrentielles et pluies de mousson, qui entraînent un haut niveau de contamination des cours d’eau. Il est donc primordial d'utiliser les composants clés et les technologies robustes et efficaces pour garantir un bon fonctionnement. L’alimentation en eau de refroidissement et en eau de process est particulièrement importante.

Avec l’aide des experts HYDAC, vous pouvez optimiser vos centrales hydroélectriques en ce qui concerne ces facteurs. À l'aide de l’exemple d’un client, nous vous montrons à quoi peut ressembler une solution de filtration robuste et facile d'entretien dans une centrale hydroélectrique.

Utiliser de façon fiable et efficace l’énergie provenant de l’hydroélectricitéHYDAC fournit la solution optimale de filtration d’eau de process pour les centrales hydroélectriques

Garantir un fonctionnement sûr et nécessitant peu d'entretien des turbines pendant la mousson : telle était la mission confiée par notre client aux experts HYDAC de l'industrie hydroélectrique.

En tant que fabricant de centrales hydroélectriques complètes avec turbines, générateurs et systèmes de pilotage, notre client s’est spécialisé dans les centrales hydroélectriques plus petites et plus compactes, également connues sous le nom de centrales « Compact Hydro ». Ces centrales doivent être adaptées aux conditions environnementales et opérationnelles régionales afin de pouvoir atteindre le plus haut niveau d'efficacité énergétique.

Notre client cherchait une solution adaptée aux conditions d’encadrement de son projet de centrale hydroélectrique en cours. La configuration et la conception précises du système ont été assurées par HYDAC. En étroite collaboration avec le client, les spécialistes HYDAC en hydroélectricité se sont fixé un objectif primordial : optimiser la filtration pour les joints d’arbre actionnés par l’eau. L’eau arrive directement de la conduite sous pression ou du cours d’eau et doit être finement filtrée pour éviter toute usure.

Le client cherchait un fournisseur de systèmes de qualité respectant les délais, et pas uniquement un fabricant de composants individuels. Cela permettait aussi de réduire le nombre d’interlocuteurs. Plus spécifiquement, le client cherchait un spécialiste de la filtration de l’eau afin de résoudre son problème. La solution conduisit à l’élaboration d’un standard pour tous les projets à venir.

La solution HYDAC :
une filtration optimale de l’eau de process pour les joints d’arbre des turbines hydrauliques grâce à la technologie de filtration ATF

Pourquoi une filtration optimale de l’eau de process est-elle particulièrement importante pour les joints d’arbre des turbines hydrauliques ? Le joint d’arbre est un palier lubrifié à l’eau qui constitue le cœur de la centrale hydroélectrique. Il est également utilisé pour séparer l’eau de process propre de l’eau de rivière souillée.

Avec les solutions de filtration classiques, une pompe est également nécessaire pour pomper l'eau de rivière à travers le filtre et vers le joint d'arbre. Ceci augmente le besoin en énergie ainsi que le nombre de composants (électriques) utilisés. Si le filtre est contaminé, il faut arrêter le système pour le remplacer. On peut en alternative basculer le système sur un système redondant. Ceci augmente cependant la complexité, de même que les coûts d’exploitation de la centrale hydroélectrique. La sécurité joue également un rôle important : en cas de défaillance de l’alimentation du joint d’arbre, il faut arrêter toute la centrale hydroélectrique afin d’exclure tout risque de sécurité important.

Notre objectif était de proposer la meilleure solution pour cette problématique, afin de pouvoir utiliser directement, pour le joint d’arbre, l’eau de la conduite sous pression en amont de la turbine hydraulique. Pour cela, la meilleure solution était notre filtre ATF, un filtre cyclone avec élément filtrant supplémentaire.

Grâce au filtre ATF HYDAC, la pompe à eau supplémentaire dans le système n'était plus nécessaire. L’élément filtrant était également nettoyé en permanence par une conduite « d’élimination des boues ». Ceci permit d’assurer une alimentation continue du joint d’arbre en eau propre et ainsi de résoudre le problème facilement.

Le résultat

La solution de filtration ATF d'HYDAC contribua à l’optimisation significative de la centrale hydroélectrique. La nouvelle approche technologique (qui consiste à alimenter le joint d’arbre directement depuis la tuyauterie sous pression) a immédiatement convaincu le client.

Après l’essai réussi du prototype dans la centrale hydroélectrique, le client a été convaincu par son fonctionnement et notre expertise. Immédiatement après cet essai couronné de succès, notre solution a été définie comme étant la solution standard pour tous les futurs projets de centrales hydroélectriques faisant l’objet des exigences précitées.

Outre la filtration de l’eau avec ATF pour le joint d’arbre, nous avons également fourni des panneaux muraux pour le fonctionnement du joint d’arbre, des systèmes de lubrification et des systèmes de refroidissement eau-glycol pour le circuit de refroidissement fermé.

Le cas de notre client montre comment nos solutions produits et notre expertise en ingénierie augmentent l’efficacité des systèmes, tout en ménageant les budgets. Contactez dès maintenant nos experts en industrie pour optimiser vos systèmes. Les spécialistes HYDAC vous proposeront la solution optimale, ainsi que les composants nécessaires à la filtration de votre eau de process.

Vos avantages

Préservation des ressources

Préservation des ressources

Qu’il s’agisse d’huile, d’eau ou d’énergie : nos solutions préservent durablement vos ressources.

Disponibilité du système

Disponibilité des systèmes

Une disponibilité accrue grâce à une probabilité réduite de temps d'arrêt, car aucun composant mécanique tel que des pompes à eau n'est utilisé.

Facilité d’entretien

Aucun nettoyage manuel de l’élément filtrant n’est nécessaire.

Solution optimisée

Filtration continue et uniforme de l’eau de process, car l’élément filtrant est nettoyé automatiquement.

Réduisez vos dépenses énergétiques grâce au Condition Monitoring et à la maintenance prédictive et économisez ainsi de l'argent.

Efficacité énergétique

Augmentez sans tarder votre efficacité énergétique avec moins de consommateurs d'électricité.

Réduction des coûts

Optimisation des coûts

Grâce à la réduction des coûts d'achat et de maintenance, et à un interlocuteur unique pour de nombreuses solutions.

Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Envoyer un e-mail

Lire d'autres articles du magazine

Garder la tête froide - grâce à Retrofit

Success Story clients
| 4 minutes

Sécurité fonctionnelle

Success Story clients
| 2 minutes