Attention : des bactéries se développent ici
1/4 Machines de récolte
Si la présence de bactéries dans le gasoil n'est pas détectée, les récolteuses de pommes de terre ne pourront commencer la saison de récolte que tardivement. Cela est dû au fait que, en dehors de la saison de récolte, les bactéries ont tendance à s'attaquer en masse au système d'alimentation. Par conséquent, les filtres et les composants transportant du carburant sont colmatés, ce qui retarde la récolte de manière significative.
2/4 Générateurs
Si des micro-organismes se forment dans le système durant la longue période de rétention de carburant, l'alimentation électrique de secours dans les hôpitaux et les centres de données n'est plus garantie. Il n'est donc plus possible de démarrer le moteur, ce qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
3/4 Bateaux à moteur
Les filtres de carburant s'encrassent par le biofilm et les navires de maintenance des écluses pour voies navigables intérieures sont endommagés.
4/4 Équipement de location
L'équipement de location éventuellement utilisé est également affecté par les bactéries dans le gasoil. Les filtres à particules présents dans les excavatrices ou les chargeurs à pneu appartenant à des entreprises de location, par exemple, sont sévèrement impactés par le bug diesel et colmatés en raison de périodes d'inactivité prolongées. Cela signifie que les machines ne sont pas en mesure de démarrer. Le résultat : des pertes financières considérables pour l'entreprise.