Optimizar las centrales hidroeléctricas con soluciones de filtración eficaces

HYDAC – Su socio para soluciones de filtración robustas y a medida en centrales hidroeléctricas

Optimizar las centrales hidroeléctricas con soluciones de filtración eficacesHYDAC – Su socio para soluciones de filtración robustas y a medida en centrales hidroeléctricas

La progresión de la industrialización, sobre todo en los mercados emergentes, provoca un crecimiento continuo de las necesidades energéticas. Las pequeñas centrales hidroeléctricas son especialmente adecuadas para satisfacer esta demanda con energía renovable procedente de centrales hidroeléctricas: son considerablemente más fáciles de instalar, por lo que se pueden poner en funcionamiento rápidamente. En la actualidad hay una creciente necesidad de sistemas de bajo mantenimiento. Esto se debe a que este tipo de central hidroeléctrica compacta se puede explotar en todo el mundo.

Pero esto significa que las centrales hidroeléctricas tienen que soportar todo tipo de influencias ambientales, por ejemplo, las lluvias torrenciales y los monzones, que provocan altos niveles de suciedad en el agua de los ríos. En estos casos, se demandan componentes clave robustos y eficientes y tecnologías que garanticen el funcionamiento estable. El suministro de agua de refrigeración y de proceso es especialmente importante para ello.

Con la ayuda de nuestros expertos de HYDAC, usted también puede optimizar sus centrales hidroeléctricas en función de los factores mencionados anteriormente. Tomando el ejemplo de un cliente, le mostraremos cómo puede realizarse una solución de filtración robusta y de bajo mantenimiento en una central hidroeléctrica.

Aprovechar la energía hidroeléctrica de forma fiable y eficienteHYDAC suministra la óptima solución para la filtración del agua de proceso de centrales hidroeléctricas

Garantizar un funcionamiento seguro y de bajo mantenimiento de las turbinas en la época de los monzones: esa era la tarea que nuestro cliente encomendó a los expertos en el sector hidroeléctrico de HYDAC.

Como fabricante de centrales hidroeléctricas completas, incluyendo turbinas, generadores y controles, nuestro cliente se había especializado en centrales más pequeñas, también conocidas como "hidroeléctricas compactas". Estas deben adaptarse a las condiciones ambientales y de funcionamiento existentes en la región para poder alcanzar el máximo nivel de eficiencia energética.

Nuestro cliente buscaba la solución más adecuada para las condiciones específicas de su proyecto de central hidroeléctrica: la exacta configuración y el diseño del sistema vinieron de la mano de HYDAC. En estrecha colaboración con el cliente, nuestros especialistas en hidroelectricidad de HYDAC definieron un objetivo general: optimizar la filtración del agua de proceso que se necesita para el sello del eje. El agua procede directamente de la tubería de presión respectivamente del río y, por lo tanto, debe filtrarse a fondo para garantizar que no se produzca ningún desgaste.

En general, el cliente buscaba un proveedor de sistemas con calidad y cumplimiento de los plazos de entrega y no solo un fabricante de componentes individuales, lo que redujo el número de posibles socios. En concreto, el cliente buscaba un especialista en filtración de agua para resolver el problema que tenía. La solución se tradujo en el desarrollo de una norma para todos los proyectos futuros.

La solución HYDAC:
Una filtración óptima del agua de proceso para los sellos de los ejes de las turbinas de agua con la tecnología de filtración ATF

¿Por qué la filtración óptima del agua de proceso es particularmente importante para los sellos de los ejes de las turbinas de agua? El sello del eje es un cojinete lubricado por agua que constituye un elemento clave de la central hidroeléctrica. También se necesita para separar el agua de proceso limpia del agua de río contaminada.

Con las soluciones de filtración convencionales, se necesita una bomba de agua para bombear el agua del río a través del filtro hasta el sello del eje. Esto aumenta el consumo de energía y el número de componentes (eléctricos) empleados. Si el filtro está contaminado, hay que parar la instalación para cambiar el filtro, o bien, si se dispone de él, pasar a un sistema redundante. De todos modos, esto aumenta la complejidad y los costes operativos de la central. El tema de la seguridad también desempeña un papel importante: si falla la alimentación del sello del eje, hay que parar toda la central hidroeléctrica, ya que de lo contrario habría un alto riesgo de seguridad.

Nuestro cometido era aportar la mejor solución al problema con el fin de que el agua procedente de la tubería de presión aguas arriba de la turbina hidráulica pudiera utilizarse directamente para el sellado del eje. Nuestro filtro ATF era el más adecuado para este fin, siendo un filtro ciclónico con un elemento filtrante adicional.

Al utilizar el filtro HYDAC ATF, ya no se necesitaba una bomba de agua en el sistema. Además, el elemento filtrante se limpia constantemente a través de una línea de "agua de purga". De esta manera se podía asegurar un suministro continuo con agua limpia al sellado del eje, permitiendo una solución sencilla y directa del problema.

El resultado

El sistema de filtración ATF de HYDAC contribuyó de forma importante a la optimización de la central hidroeléctrica. El nuevo enfoque técnico (suministrar el sello del eje directamente desde la tubería de presión) convenció al cliente de inmediato.

Tras la exitosa prueba del prototipo en la central eléctrica, nuestro cliente quedó convencido de su funcionalidad y de nuestra profesionalidad técnica. Inmediatamente después de este éxito, nuestra solución se estableció como estándar para todos los futuros proyectos de centrales eléctricas con requisitos similares.

Además de la filtración ATF del agua para el sello del eje, también suministramos paneles de pared para el correcto funcionamiento del sello del eje, sistemas de lubricación y sistemas de refrigeración de agua-glicol para el circuito cerrado de refrigeración.

El caso de nuestro cliente muestra cómo las soluciones de producto y nuestra experiencia en ingeniería aumentan la eficiencia del sistema a la vez que ahorran dinero. Consulte ahora a nuestros expertos del sector para optimizar sus sistemas: nuestros especialistas de HYDAC le ofrecerán la solución de filtración óptima, así como componentes y soluciones adicionales para la filtración de su agua de proceso.

Sus ventajas

Conservación de los recursos

Conservación de los recursos

Ya sea aceite, agua o energía, nuestras soluciones conservan sus recursos de forma sostenible.

Disponibilidad del sistema

Disponibilidad del sistema

Aumento de la disponibilidad gracias a la reducción de los tiempos de parada, ya que no se emplean componentes mecánicos, como las bombas de agua.

Fácil de mantener

Sin necesidad de limpiar manualmente el elemento filtrante.

Solución optimizada

Filtración continua y constante del agua de proceso, dado que el elemento filtrante se limpia automáticamente.

Reduzca su gasto energético y ahorre dinero a través del control del estado y el mantenimiento predictivo.

Eficiencia energética

Mejore su eficiencia energética ahora a través de la reducción de los consumos eléctricos.

Reducción de costes

Optimización de costes

Gracias a la reducción de los costes de compra y de mantenimiento y a la necesidad de un solo interlocutor para una gran variedad de soluciones.

¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

¡Póngase en contacto el equipo experto de HYDAC y concierte su cita de consulta hoy mismo!

Envíe un correo electrónico

Descubrir más artículos de las revistas

Mantener la cabeza fría - gracias al reequipamiento

Caso de éxito de un cliente
| 4 minutos

Con varios sistemas de refrigeración fluido-agua para la eficiente refrigeración de las taladrinas y husillos en los centros de mecanizado.