Elementos filtrantes de HYDAC con Quality Protection Elija calidad y proteja su sistema

Clases de pureza inferiores, menor protección de los componentes, vida útil más corta: estas son solo algunas de las consecuencias de utilizar copias de menor calidad de los elementos. Como resultado, se pone en riesgo la seguridad operativa y se afecta la disponibilidad de las máquinas. La reducción de la productividad conlleva un aumento de los costes del ciclo de vida. Proteja su máquina y sus sistemas utilizando elementos filtrantes originales de HYDAC, disponibles con nuestra característica Quality Protection integrada contra las imitaciones.

Quality Protection – contra los fallos del sistema ocasionados por elementos de imitación

El uso de elementos de terceros puede tener consecuencias importantesCuidado con las imitaciones

Los elementos de imitación que aparentan ser más económicos, a menudo, utilizan materiales más baratos. Se utiliza vellón de papel simple en lugar de fibra de vidrio multicapa y de alta calidad. De este modo, no es posible una filtración ultrafina con altos valores de separación. En la práctica, se ha demostrado que en algunos casos ingresa 20 veces más suciedad en el sistema a través del filtro en comparación con un elemento estándar. Asimismo, la vida útil del filtro de imitación es de tan solo la mitad de la original debido a la menor calidad del material del filtro. Esto implica que los elementos se deban cambiar con mayor frecuencia.
 
Por lo general, las imitaciones no resisten ni siquiera las presiones diferenciales bajas y se colapsan rápidamente: se comprimen hasta que la suciedad las atraviesa. A continuación, esta llega sin interrupciones al lado limpio. Sus componentes ya no están protegidos. Esto ocasiona averías y fallos repentinos del sistema. Opte por Quality Protection para preservar la productividad de sus máquinas y sistemas – Una protección integrada contra imitaciones que garantiza la excelente calidad de los elementos filtrantes de HYDAC.

¿Por qué debe usar únicamente elementos filtrantes originales de HYDAC?Clases de pureza aseguradas y protección de alta calidad de los componentes

Proteja sus componentes del desgaste y garantice que su sistema funcione con suavidad – Los elementos filtrantes de HYDAC lo hacen posible. Solo es posible lograr el perfecto rendimiento de los filtros cuando la carcasa se combina con elementos de repuesto originales. Con nuestros elementos filtrantes, puede alcanzar las máximas clases de pureza, incluso a presiones diferenciales muy bajas.

Más información sobre los elementos filtrantes de HYDAC

Sus ventajas Elementos filtrantes de HYDAC con Quality Protection

Los elementos filtrantes de imitación ocasionan daños y tiempos de inactividad de la máquina, incrementando los costes del ciclo de vida.

Costes del ciclo de vida reducidos

Evite daños en sus máquinas y tiempos de inactividad ocasionados por elementos de imitación de menor calidad.

Los elementos filtrantes originales permiten procesos estables y aumentan la seguridad operativa general.

Mayor seguridad operativa

Confíe en clases de pureza garantizadas y una prolongada vida útil, gracias a los elementos filtrantes originales de HYDAC.

La protección de componentes de alta calidad y las mejores clases de pureza aumentan la disponibilidad de su sistema.

Mayor disponibilidad del sistema

Garantice altos niveles de productividad con una protección de componentes de alta calidad y las mejores clases de pureza.

Contactar con HYDAC

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle sobre el tema filtración.

Contacte con nosotros ahora

La tecnología de elementos filtrantes Biomicron® protege contra la peste del diésel

Temas y productos
| 5 minutos

Los motores diésel modernos tienen una gran cantidad de combustible en circulación. Es decir, el combustible pasa por los filtros instalados y solamente una parte se quema. El exceso de combustible que es acondicionado por los filtros retorna al depósito de combustible. La carga microbiana de este caudal de retorno se reduce significativamente aplicando la tecnología Biomicron®. De esta forma, se reduce gradualmente la carga de microorganismos en el depósito de combustible. Así se beneficia todo el sistema de combustible.

Las máquinas móviles y los vehículos comerciales están sometidos a las condiciones de trabajo más duras del mundo. Un acondicionamiento óptimo del gasóleo permitirá que sus vehículos funcionen sin problemas y, al mismo tiempo, protegerá el motor y todo el sistema de propulsión de posibles daños.