Beneficiarse invirtiendo en limpieza técnica Por qué las inversiones en limpieza técnica son rentables a largo plazo

¡HYDAC lo hace posible!

Por qué las inversiones en limpieza técnica son rentables a largo plazo¡HYDAC lo hace posible!

Las modernas tecnologías de accionamiento y las mayores densidades de potencia exigen una producción de alta calidad tanto de los componentes como de los sistemas completos. Los orígenes se encuentran en la industria del automóvil, pero hoy también es un tema importante en todos los sectores. Aunque la limpieza técnica es una importante característica de calidad, a menudo se le da muy poca importancia. Los fallos de plantas y las piezas no conformes se deben en muchos casos a una limpieza técnica insuficiente. Sin embargo, tampoco se pueden descartar los elevados costes derivados de la optimización de la limpieza técnica. El caso de nuestro fiel cliente demuestra por qué los esfuerzos merecen la pena a largo plazo.

Fiabilidad de proceso en todos los pasosConservar los recursos, prolongar la vida útil y seguir ahorrando dinero.

HYDAC convence como interlocutor de igual a igual desde 1963. Nuestro cliente, un proveedor de tecnología de accionamiento y chasis para la indústria del automóvil, también lo apreció y se dirigió a nosotros con confianza. Como operador de un total de seis sistemas de limpieza de piezas, cambiaba los agentes de limpieza y los elementos filtrantes cada quince días debido a los elevados requisitos de limpieza. Como resultado, tuvo un enorme consumo de recursos. A pesar de sus esfuerzos, las especificaciones de limpieza técnica (0 partículas > 500 µm) para el proceso no se cumplieron de forma segura.

La solución de producto Wombat de HYDAC

El objetivo de nuestro cliente era claro: una constante y definida pureza del fluido de limpieza a lo largo de la vida útil del fluido para mantener los valores de limpieza especificados de forma fiable. Al mismo tiempo, la vida útil del fluido de limpieza debería prolongarse, para ahorrar costes y recursos a largo plazo.

HYDAC se puso a trabajar en colaboración con el cliente. Tras el estudio inicial del sistema de limpieza de piezas, realizamos las primeras pruebas de filtración. Los resultados de nuestras pruebas con el elemento filtrante Wombat convencieron al cliente tanto en términos de calidad como de coste. La característica especial de este elemento filtrante es la absorción de grandes cantidades de suciedad combinada con una alta eficacia de separación.

HYDAC Wombat – beneficios en toda la línea

En la comparación directa de las vidas útiles, nuestro filtro convenció de inmediato: el elemento de la competencia 2 semanas, el HYDAC Wombat 8 semanas enteras. De este modo, se redujo el consumo de los elementos filtrantes, y también se ahorró el tiempo necesario para cambiar los elementos y el líquido de limpieza. Una valiosa optimización que, a la vez, aumenta la productividad de la planta y beneficia de forma sostenible su disponibilidad. El tamaño de las partículas metálicas brillantes en el baño también se redujo de >800 µm a <150 µm, de modo que los requisitos de limpieza técnica de nuestro cliente puedan cumplirse con fiabilidad en el futuro. Anteriormente, este resultado no era posible a pesar de los frecuentes cambios de los filtros y baños de limpieza.

El resultado

¿Merece la pena, la inversión en el elemento filtrante Wombat? Sí, las numerosas ventajas para los sistemas de limpieza de piezas convencieron a nuestro cliente. Las medidas ahorraron al proveedor automovilístico más del 60% de sus costes de fluidos y filtros al año. La inversión en la solución de HYDAC se amortizó inmediatamente.

El cumplimiento de los valores de limpieza especificados para el proceso multiplica por tres el tiempo de utilización de los fluidos, lo que corresponde a un ahorro anual de medios de 57.000 euros por instalación. Como la vida útil del filtro se multiplica por cuatro, se pueden ahorrar 130 elementos filtrantes al año en cada planta.

Además, los propios sistemas de limpieza de piezas también se benefician del nuevo concepto de filtración. La reducción de la carga de suciedad en la planta de limpieza de piezas a <40% protege los componentes del sistema (por ejemplo, válvulas, bombas) a largo plazo. La mejora de la calidad del baño de lavado permitió reducir las piezas de rechazo, lo que se tradujo en un menor número de reprocesamientos. Todo ello supone también un ahorro de CO2 de más del 60% al año. 

El caso de nuestro cliente demuestra de forma impresionante que la limpieza técnica tiene un enorme impacto en la productividad. Por esta razón, invertir en la optimización del concepto de filtración merece la pena, para su sistema y su cartera. Usted también puede beneficiarse de una cooperación con HYDAC – infórmese con nosotros sobre el potencial de ahorro a largo plazo con la ayuda de nuestros sistemas de filtración de alta eficiencia.
 

Cita del cliente:

"Nunca hubiera pensado que la inversión en la optimización del concepto de filtración daría tantos frutos a largo plazo. Pero los expertos de HYDAC me convencieron. Ahora podemos producir de manera segura y no solo ahorramos tiempo en el mantenimiento de los equipos, sino también dinero." 

Sus ventajas con la ayuda de las soluciones con productos de HYDAC:

Conservación de los recursos

Protección de los recursos

Ahorre de forma sostenible agentes de limpieza y elementos filtrantes gracias a la vida útil prolongada.

Reducción de costes

Optimización de costes

Reduzca sus costes a largo plazo con la ayuda de inversiones razonables en la limpieza técnica.

Disponibilidad del sistema

Disponibilidad de las instalaciones

Minimice las paradas imprevistas y las reclamaciones cumpliendo los valores de limpieza especificados.

Menos reprocesamientos

Benefíciese de una mayor calidad y minimice el reprocesamiento y los rechazos.

¿Desea concertar una consulta individual?

Concertar una consulta

Descubrir más artículos de las revistas

¿Aceite en el baño de lavado? – No con HYDAC

Filtración de gases de combustión para procesos de la fabricación aditiva con láser

Fiabilidad de procesos y disponibilidad de planta para los proveedores automovilísticos

Caso de éxito de un cliente
| 3 minutos