Hidrógeno: una tecnología con enorme potencialCuando se habla de hidrógeno, los conocimientos de los especialistas están muy solicitados.

Nos queda mucho camino por delante para responder a todas las preguntas sobre el tema del hidrógeno. Esto se debe a que la producción, el suministro y el uso del hidrógeno siguen planteando grandes retos a las empresas. Pero una cosa resulta evidente: el hidrógeno y las fuentes de energía alternativas en soluciones móviles e industriales tienen un inmenso potencial. Potencial para un futuro más ecológico y sin emisiones en los hogares, la industria y el transporte.

Pero el tema del hidrógeno se vuelve rápidamente muy complejo. Por eso vale la pena tener a su lado a un especialista que ofrezca soluciones innovadoras y, al mismo tiempo, aporte productos de eficacia probada y décadas de experiencia en el sector. Tanto si se trata de un nuevo desarrollo como de la producción en serie, HYDAC le prestará ayuda para llevar a cabo su proyecto con éxito. Háblenos de sus necesidades.

Lo que dicen nuestros clientes tras colaborar con nosotros: ver el vídeo

 

Electrólisis y producción de hidrógeno

El hidrógeno es una de las fuentes de energía alternativas más prometedoras para sustituir a los combustibles fósiles en la industria y las infraestructuras en el camino hacia un futuro sin emisiones de carbono. El hidrógeno puede producirse a través de varios procesos. El método más sostenible es la electrólisis del agua con energía eléctrica procedente de fuentes renovables. En este proceso, dos moléculas de agua (2H2O) se descomponen en dos moléculas de hidrógeno (2H2) y una molécula de oxígeno (O2) por medio de la energía eléctrica.

Independientemente de la tecnología utilizada (AEL, AEM, PEM, SOEC), somos capaces de apoyar su producción de hidrógeno con nuestra oferta de productos en continuo crecimiento. Ya disponemos de un amplio programa de productos para que su electrolizador sea más eficaz, económico y seguro.

Nuestra gama de productos

Gestión térmica de fluidos

Confíe en nuestras soluciones de Balance de Planta para una sofisticada gestión térmica de los fluidos. Nuestra gama de productos abarca desde sistemas de refrigeración de aire, por ejemplo para fluidos (agua desionizada, KOH acuoso) y sistemas de refrigeración de compresores para el secado por condensación (refrigeradores de gas) hasta la filtración de partículas de gases y fluidos. Somos su contacto para la separación de aerosoles, la gestión de fluidos y la compresión de gases. También ofrecemos una gran variedad de productos para el Balance de Planta de su electrolizador, incluyendo válvulas y sensores seleccionados (presión, temperatura, conductividad, transmisores e interruptores de nivel).

Secado de hidrógeno / gas

Algunas aplicaciones requieren hidrógeno de gran pureza. Pero el hidrógeno como gas bruto está a menudo contaminado por impurezas de agua y oxígeno tras su producción. La norma DIN EN 17124 especifica que estas impurezas deben ser inferiores a 5 ppm. Gracias a nuestro innovador secado del hidrógeno, podemos alcanzar calidades de hidrógeno por encima de lo que exige la norma en caso necesario.

Optimización de separadores / separación de fases

La producción de hidrógeno plantea muchos retos, y lo mismo es cierto para la separación gas-líquido. Los tanques separadores convencionales son voluminosos y no ofrecen ninguna separación activa de la mezcla. Con la solución HYDAC, los tanques separadores pueden reducirse al mínimo y la eficacia del sistema en su conjunto se optimiza a través de una unidad de desgasificación activa. Estaremos encantados de analizar sus separadores para optimizar el espacio de instalación. ¡Consúltenos!

Sujeción hidráulica de pilas

¿Barras roscadas o cilindros hidráulicos? Muchos fabricantes de electrolizadores utilizan barras roscadas o arandelas Belleville para abridar sus pilas. A diferencia de estos métodos, el apriete hidráulico de la pila permite una distribución óptima y homogénea de la fuerza sobre la pila durante el servicio. De esta manera se evitan las fugas entre las placas bipolares, se simplifican las tareas de mantenimiento y se aumenta la vida útil. Le proporcionamos asistencia con el pretensado activo de la pila durante su operación y la sujeción estática de la pila en la fase de montaje.

Estación de servicio de hidrógeno

Cuando se usa como fuente de energía alternativa, el hidrógeno hace realidad la conducción sin emisiones. Aparte de producir la energía necesaria para propulsar los vehículos de pila de combustible, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno únicamente produce vapor de agua puro. Absolutamente inofensivo para el hombre y el medio ambiente.

La tecnología está cobrando cada vez más importancia en todo el mundo, lo que implica una expansión constante de la infraestructura de estaciones de servicio de hidrógeno. El constante avance de la tecnología de repostaje de hidrógeno en términos de disponibilidad, eficiencia energética y costes juega un papel esencial. HYDAC ya está en condiciones de ofrecerle un amplio surtido de productos, pero también se están preparando nuevos desarrollos e innovaciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nuestra gama de productos

Contaminación por partículas, calidad del hidrógeno y limpieza del gas

Ya sea la contaminación por partículas o por gases dañinos, el hidrógeno está sujeto a estrictas normas de limpieza. La contaminación por partículas puede provocar fallos en los sistemas, tanto dentro de la estación de servicio de hidrógeno como en los vehículos de pila de combustible. En nuestra calidad de expertos en limpieza técnica desde hace muchos años, hemos desarrollado el PSA-H70, un producto para el muestreo de estaciones de servicio y la evaluación de la carga de contaminación por partículas. El resultado: ya podemos ofrecerle una serie completa para la filtración de gases en estaciones de servicio, desde bajas presiones hasta altas (hasta 1.050 bares), apropiada tanto para la separación de partículas como de líquidos.

Los gases dañinos pueden provocar defectos en las pilas de combustible (conocido como envenenamiento de los catalizadores). Único en el mundo: HYDAC está desarrollando un sensor de calidad del gas que mide permanentemente la composición del gas en los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio.

Refrigeración del hidrógeno

Para refrigerar los compresores, suministramos sistemas de refrigeración eficientes e intercambiadores de calor adaptados a sus necesidades. Fabricamos soluciones a la medida para refrigerar el gas comprimido en las estaciones de servicio de hidrógeno. Ya sea una estructura de techo, en forma de V o directamente integrada en el tanque, aproveche nuestra experiencia para optimizar la refrigeración de su estación de servicio.

Gracias a la continua ampliación de nuestra gama de productos, en breve podremos ofrecerle productos para el preenfriamiento criogénico para procesos de repostaje conforme a la norma SAE J2601. Así se completa nuestro paquete todo incluido para la refrigeración del hidrógeno.

Sensores / transmisores de presión

El proceso de repostaje en las estaciones de servicio de hidrógeno está controlado por presión. Por eso se necesitan sensores fiables y seguros. HYDAC suministra una serie completa de sensores de hidrógeno para su aplicación desde presiones bajas hasta presiones altas (16-1050 bar). Nuestros sensores se han desarrollado especialmente para aplicaciones del hidrógeno: las celdas de medición especiales de acero inoxidable con alto contenido en níquel protegen contra la fragilización por el hidrógeno.

Una novedad en nuestro programa es el sensor con certificación SIL 2, que puede utilizarse, entre otras cosas, en surtidores ("bombas"). Obtenga más información sobre las ventajas de nuestra nueva solución en una consulta individual.

Técnica de accionamiento de compresores (sistemas de compresores)

El objetivo de la mayoría de los operadores de compresores de hidrógeno es un funcionamiento a prueba de fallos, energéticamente eficiente y que ahorre recursos. Los innovadores accionamientos hidráulicos de HYDAC lo hacen posible. Analizamos si los sistemas convencionales o de velocidad variable son los más adecuados para su aplicación y qué sistema le ofrece el mayor potencial de ahorro. Para aumentar la disponibilidad, podemos equipar nuestros sistemas con un monitoreo permanente del estado del fluido hidráulico. Además del acceso remoto, también podemos realizar análisis de aceite en nuestro HYDAC Fluid Care Center.

Sistemas de pilas de combustible y motores de H₂ en soluciones móviles e industriales

Como tecnología de nuestro futuro, las pilas de combustible albergan un enorme potencial para soluciones móviles e industriales. Los trenes propulsados por hidrógeno ya no son una mera ilusión. Son una realidad. Asimismo, se está impulsando el desarrollo de vehículos de emisiones cero en el transporte privado, el transporte pesado, la maquinaria de construcción y agrícola, los barcos y el suministro energético de emergencia. Para que los sistemas de pilas de combustible funcionen con seguridad y eficiencia energética se requiere una tecnología muy sofisticada. Sobre la base de muchos años de experiencia en la industria y un alto nivel de capacidad de innovación, ya estamos en condiciones de ofrecerle un extenso portafolio de productos que ampliamos constantemente.

Nuestra gama de productos

Sensores y tecnología de válvulas

Las pilas de combustible en combinación con sistemas de depósitos de alta presión trabajan con altas velocidades de flujo y fluctuaciones de temperatura. HYDAC ha desarrollado una gama completa de válvulas para controlar con seguridad y precisión los flujos de material en la zona de alta presión del depósito de hidrógeno y en la zona de baja presión de la pila de combustible. Nuestros sensores de alta presión también ayudan desde hace más de una década a medir las presiones y a operar los sistemas de forma segura. Compruébelo usted mismo.

Calidad del aire y del hidrógeno

Las pilas de combustible reaccionan de forma muy negativa a pequeñas partículas y gases dañinos que entran en el sistema de la pila de combustible durante la producción o el funcionamiento. Para proteger la pila de combustible de estos factores y aumentar su vida útil, se necesitan varios filtros en el sistema de la pila de combustible. Con el fin de preservar el lado del aire y el lado del hidrógeno de estos contaminantes, ponemos a su disposición nuestra amplia gama de tecnología de filtros y separadores.

Gestión térmica

A diferencia de las aplicaciones móviles e industriales con motores de combustión, en los sistemas de pilas de combustible no se disipa una parte de la energía térmica a través del flujo de gases de escape. La mayor parte de la carga térmica se disipa por el agua de refrigeración. Como consecuencia, en las aplicaciones de pilas de combustible se requiere una elevada potencia de refrigeración. La complejidad del sistema de refrigeración y gestión térmica se incrementa debido a una serie de consumidores eléctricos adicionales, como motores, convertidores e incluso sistemas de baterías. Con soluciones innovadoras, HYDAC le presta apoyo en el desarrollo y la integración de complejos sistemas de refrigeración y gestión térmica.

Tecnología de control

Para explotar los sistemas de pilas de combustible y depósitos de forma funcionalmente segura, es necesario comprender plenamente los flujos actuales de materiales y de información. Gracias a este know-how y a nuestra capacidad para desarrollar complejos sistemas de software, HYDAC está en condiciones de ofrecerle una arquitectura de control hecha a su medida. Para facilitar la integración de los sistemas eléctricos, recurrimos a controladores propios extremadamente potentes y a arquitecturas de software funcionalmente seguras, así como a módulos de función HYDAC de eficacia probada a lo largo de muchos años.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es un electrolizador y cómo funciona?

En general, un electrolizador es un equipo que permite separar, descomponer y transformar un material o una molécula (reacción redox) por medio de la energía eléctrica. En un electrolizador de agua, las moléculas de agua (H2O) se descomponen en moléculas de hidrógeno (H2) y de oxígeno (O2).

La reacción concreta se realiza en celdas electroquímicas a tensiones de aproximadamente 1,4 V. Por razones prácticas, varias de estas celdas (conexión eléctrica en serie) se agrupan en pilas. Todos los equipos periféricos que acompañan a las celdas electromecánicas se describen bajo el término "Balance de Planta".

¿Qué se entiende por Balance de Planta?

Balance de Planta (Balance of Plant - BOP) es un término que se utiliza generalmente en el ámbito de la tecnología energética. Se refiere a todos los componentes de apoyo y sistemas auxiliares que se necesitan para la conversión de energía, a excepción de la propia unidad de generación o transformación (la pila).

En el caso de los electrolizadores, se incluye la gestión de la energía (transformadores, inversores, controladores de potencia, etc.), la gestión de fluidos y gases (acondicionamiento del agua, separación de las fases fluida y gaseosa, secado del gas, compresión del gas) y la gestión térmica (sistemas de refrigeración para la electrónica de potencia, las pilas y el secado por condensación).

¿Qué es una pila de combustible y cómo funciona?

Una pila de combustible está formada por dos electrodos: el ánodo (lado del hidrógeno) y el cátodo (lado del aire). Los dos electrodos están separados por un electrolito. En la pila de combustible PEM, el electrolito es una membrana semipermeable que solo es permeable a los protones.

El hidrógeno se suministra al ánodo. A continuación, el hidrógeno se divide en protones y electrones con la ayuda de un catalizador (normalmente platino). Los protones migran a través de la membrana hacia el cátodo. Los electrones también fluyen hacia el cátodo a través de un consumidor eléctrico al que, de este modo, se suministra energía eléctrica. En el cátodo, los protones y los electrodos se unen al oxígeno del aire circundante para formar agua.

¿Qué se entiende por "celda electromecánica"?

El término "celda electroquímica" engloba distintos tipos de celdas, como celdas electrolíticas, celdas acumuladoras, celdas de batería o celdas galvánicas. A veces, este tipo de celdas pueden actuar de forma reversible, como las celdas acumuladoras. Pueden cargarse y descargarse, lo que significa que son capaces de convertir la energía eléctrica en energía química y volver a liberarla en forma de energía eléctrica. Además, algunos tipos de celdas electrolíticas también pueden funcionar como pilas de combustible. Esto significa que la conversión de hidrógeno y oxígeno en agua genera energía eléctrica y calor.

Las celdas electrolíticas y las pilas de combustible se componen de placas bipolares, electrodos y, dependiendo de la tecnología, capas de difusión de gas (GDL) y membranas. Si se utilizan "membranas de intercambio protónico/aniónico" (PEM / AEM), suelen estar conectadas directamente a los electrodos y se denominan "conjunto de intercambio de membrana" (MEA).

¿Qué se entiende por "conjunto de electrodos de membrana" (MEA)?

El conjunto de electrodos de membrana (MEA) puede interpretarse de más de una manera. En algunos casos, por MEA se entiende solo la membrana con las capas catalizadoras recubiertas (por un lado para la reacción catódica, por el otro para la reacción anódica). A menudo, sin embargo, el término incluye la(s) capa(s) de difusión de gas, ya que ésta(s) también debe(n) ser conductora(s) de la electricidad.

Dependiendo de la tecnología, la membrana está hecha de diferentes polímeros o cerámicas, cada una de las cuales puede transportar selectivamente protones, aniones (por ejemplo, aniones hidróxido = OH) u oxígeno. Las capas de difusión de gases sirven para transportar los gases producidos (electrólisis) y, en particular, los gases utilizados (pilas de combustible) alejándolos o acercándolos a los lugares de reacción (capas catalizadoras) de la forma más homogénea posible. Dichos gases salen o entran en las celdas electroquímicas a través de los canales de las placas bipolares.

¿De qué está hecha una placa bipolar?

Las placas bipolares que se instalan en una configuración de celdas múltiples o apiladas se encargan sobre todo de la conexión física y eléctrica del ánodo de una celda con el cátodo de la celda vecina. Además, las placas bipolares de las pilas de combustible se encargan de llevar los gases de reacción a la zona de reacción. Para ello, los perfiles de flujo (campos de flujo) se guían o presionan en las placas por ambos lados, a través de los cuales fluye el hidrógeno por un lado y el aire por el otro.

Una placa bipolar consta de los dos polos de una misma pila de combustible: la placa anódica que transporta el hidrógeno (el polo negativo (-)) y la placa catódica (el polo positivo (+)) para alimentar el aire de reacción. Las placas también regulan la evacuación del vapor de agua y la salida de energía térmica y eléctrica. En las celdas electrolíticas, sirven principalmente para refrigerar el electrolizador, para aportar los gases de reacción al lado del ánodo y para extraer el hidrógeno y los gases producidos durante la reacción.

¿Qué es una "pila"?

En la tecnología de electrólisis y pilas de combustible, una pila es un conjunto de celdas electroquímicas conectadas en serie, incluyendo también la carcasa, el marco y los elementos de sujeción. La conexión en serie permite aumentar la tensión de alimentación y reduce la corriente eléctrica para el mismo consumo, según la fórmula P=U*I. Independientemente de esto, la conexión en serie de una pila también simplifica el diseño general del sistema.

¿Qué es un sistema de depósitos de alta presión?

El hidrógeno gaseoso puede almacenarse en un tanque tras su compresión a alta presión. En el sector del transporte, por ejemplo, se ha establecido un nivel de presión de 350 bar para vehículos comerciales y 700 bar para coches. A 700 bar, la densidad es de aproximadamente 40 kg/m³ (24 kg/m³ a 350 bar). Los depósitos de alta presión ofrecen una solución de bajo coste para pequeñas cantidades de almacenamiento, por lo que se utilizan principalmente en aplicaciones móviles como automóviles y vehículos comerciales.
Actualmente existen cuatro tipos diferentes de recipientes a presión en el mercado:

  • Tipo 1: El recipiente a presión consta únicamente de una pared metálica (normalmente de acero). Las presiones nominales son del rango de 200 bar.
  • Tipo 2: Además de la pared metálica, los recipientes a presión tienen una camisa de fibra de vidrio o de carbono impregnada de resina que permite una presión nominal de hasta 1.000 bar.
  • Tipo 3: Los depósitos tienen un revestimiento de metal (normalmente aluminio) y una camisa de fibra de carbono alrededor de todo el depósito. Las presiones nominales suelen ser de 350 o 700 bar.
  • Tipo 4: Los depósitos tienen una camisa de plástico (normalmente de poliamida o polietileno) y el revestimiento suele ser de fibra de carbono, al igual que en los depósitos de tipo 3. Las presiones nominales suelen ser de 350, 500 o 700 bar.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del hidrógeno líquido?

Comparado con el almacenamiento de hidrógeno gaseoso, el hidrógeno líquido como combustible presenta ventajas en términos de la densidad energética (71 kg/m³). La presión en el depósito también puede mantenerse baja. Así, se consigue un efecto positivo en el sistema de depósitos en términos del peso y las necesidades de espacio del depósito, los costes (especialmente en el caso de grandes volúmenes de almacenamiento) y la seguridad.

Sin embargo, los costes de producción del hidrógeno criogénico (-253 °C) no son insignificantes. Además, el hidrógeno se calienta si no se enfría constantemente. Esto provoca un aumento de la presión dentro del depósito. El resultado pueden ser pérdidas por "ebullición" (boil off losses). En otras palabras, el hidrógeno gaseoso se libera al medio ambiente.

¿Qué tipos de motores de hidrógeno existen?

Un motor de hidrógeno es un motor de gas que se alimenta de hidrógeno gaseoso en lugar de combustible líquido (como el gasóleo y la gasolina). Existen motores de hidrógeno puro que funcionan únicamente con hidrógeno puro. También existen motores de hidrógeno bicombustible que se impulsan con una mezcla de combustible de hidrógeno y otros gases (como metano y gas natural).

El motor de hidrógeno es una alternativa a la pila de combustible, ya que los motores de combustión existentes pueden ser adaptados con relativamente poco esfuerzo técnico. Sin embargo, los estudios demuestran que la ventaja en costes disminuirá considerablemente con el auge de las pilas de combustible. Además, los motores de hidrógeno luchan contra su rendimiento más bajo, sus mayores requisitos de mantenimiento y la etiqueta de no ser 100% neutros en carbono.

¿Cómo funciona un vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)?

Los "vehículos eléctricos de pila de combustible" (FCEV) funcionan exclusivamente con un motor eléctrico, al igual que los "vehículos eléctricos de batería" (BEV).

A diferencia de los BEV, la energía eléctrica necesaria no la proporciona una gran batería de propulsión (conocida como batería de tracción). En cambio, se obtiene la energía eléctrica convirtiendo la energía química de la fuente de energía alternativa en energía eléctrica, lo que se consigue a través de la pila de combustible.

De momento, las pilas de combustible aún no están diseñadas para soportar los cambios de carga tan rápidos y duraderos como los motores de combustión. Por esta razón, también se instala una (pequeña) batería de tracción que se alimenta cuando la carga del motor es baja y suministra energía adicional cuando la carga es alta. Esto permite que la pila de combustible trabaje con una carga relativamente constante durante la conducción del FCEV.

¿Cuál es la eficiencia de las centrales eléctricas de pilas de combustible?

Las centrales eléctricas de pilas de combustible (FCPP), las centrales combinadas de calor y electricidad (CHP) y las centrales combinadas de calor y electricidad de pilas de combustible (FC-CHPPP) impresionan por su alto nivel de eficiencia global. Dependiendo de la tecnología de pila de combustible empleada, la eficiencia eléctrica se sitúa actualmente en torno al 30-60 %. La eficiencia global puede superar el  95%, ya que la electricidad y el calor se generan directamente en la reacción electromecánica sin ningún otro paso de conversión.

Hasta ahora, las centrales eléctricas de pilas de combustible se han desarrollado principalmente en el rango de potencia de 10 kw a 3 MW. En los años recientes, sin embargo, en el rango de potencia más bajo, el desarrollo ha ido cada vez más en la dirección de las centrales combinadas de calor y electricidad de micro y nanopilas de combustible con una potencia eléctrica de 0,3-1,5 kW y una potencia térmica de 0,6-2,0 kW para viviendas unifamiliares y adosadas. En el rango superior de potencia, ya se han logrado centrales de unos 80 MW, que seguirán aumentando en los próximos años gracias a las construcciones modulares.

¿Qué quiere decir "Power-to-X"?

Power-to-X (también conocido como PtX o P2X) se refiere al uso de la electricidad sobrante de diversas energías renovables para apoyar todo tipo de tecnologías. Este exceso de energía puede, por ejemplo, almacenarse directamente en baterías (power-to-power), convertirse en calor (power-to-heat) o utilizarse para producir vectores energéticos químicos (power-to-gas, power-to-liquid).

Si el excedente de electricidad se utiliza para producir fuentes de energía químicas, frecuentemente se hace una diferenciación adicional (por ejemplo, electricidad-a-hidrógeno, electricidad-a-gas de síntesis, electricidad-a-amoniaco, electricidad-a-combustible).

¿Por qué el amoníaco desempeña un papel importante en el sector del hidrógeno?

El amoníaco (NH3) es un compuesto químico de nitrógeno e hidrógeno, presente en forma gaseosa bajo condiciones normales. Desde que Justus Liebig desarrolló la fertilización nitrogenada (hacia 1840), es uno de los productos químicos básicos más importantes. Pero fue el proceso Haber-Bosch de BASF en Ludwigshafen, hacia 1913, el que permitió un aumento significativo de la producción anual. Hoy en día, el amoníaco es uno de los productos químicos más fabricados (146,5 millones de toneladas en 2021, el 80 % de ellas para fertilizantes) y la base para la producción de todos los demás compuestos nitrogenados.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la economía sostenible del hidrógeno, cabe esperar un nuevo aumento de la producción anual de amoníaco. La razón: es más apropiado para el transporte y el almacenamiento que el hidrógeno puro.

Debido a su punto de ebullición bastante alto, -33 °C, es mucho más fácil y económico licuar el amoníaco que el hidrógeno (punto de ebullición -252 °C). El mayor valor energético volumétrico del amoníaco en comparación con el hidrógeno (3,2 kWh/l frente a 2,8 kWh/l) es otro punto muy relevante, especialmente para la logística del transporte.